Die Erfüllung der Kundennachfrage, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Wettbewerb auf dem globalen Markt hängen alle von einem entscheidenden Aspekt Ihres Fertigungsunternehmens ab: der Produktqualität.
Angesichts der hohen Einsätze ist es kein Wunder, dass sich Unternehmen zunehmend an Qualitätsmanagementsysteme (QMS) wenden, die ihnen helfen, ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, Kosten zu senken und Effizienzen zu finden. Wenn Sie das richtige QMS für Ihr Unternehmen suchen, das neue Fähigkeiten erschließt und die Kapitalrendite maximiert, berücksichtigen Sie diese sechs Schritte zum Erfolg im Qualitätsmanagement.
Schritt 1: Digitalisierung der Qualität
Die papierbasierte Dokumentenverwaltung und manuelle Prozesse haben einen erheblichen Nachteil – sie führen schnell zu veralteten Informationen und unentdeckten Fehlern. Tabellenkalkulationsbasierter Qualitätskontrolle fehlen die Vorteile, die heutige digitalisierte Systeme bieten: kontinuierliche Verbesserung Ihrer Betriebsabläufe bei gleichzeitiger Erfüllung der Kundenanforderungen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Daten vernetzen, automatisieren, verfolgen und analysieren.Die Digitalisierung Ihrer Qualitätsprozesse ermöglicht ein höheres Maß an Kontrolle, das besser mit den Industriestandards übereinstimmt. Ein digitalisiertes QMS hilft Ihnen, mit der zunehmenden Produktkomplexität Schritt zu halten und gleichzeitig Compliance und Zertifizierungen zu gewährleisten.
Schritt 2: Qualität in Ihre Prozesse integrieren
Wenn Sie das Qualitätsmanagement in Ihre Workflows und Prozesse einbetten, verringern Sie Qualitätsverluste und das Risiko von Gewährleistungsfällen oder Rückrufen, was Ihren Markenruf und Ihre Kundenbeziehungen verbessert. Ein QMS steigert die Akzeptanz, Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung Ihrer Prozesse. Durch die Digitalisierung Ihrer Daten kann Ihr Unternehmen Qualitätsaktivitäten funktionsübergreifend koordinieren, indem es eine einzige Informationsquelle nutzt. Qualitätsanforderungen und Dokumentationen sind in Echtzeit im gesamten Unternehmen verfügbar und werden geteilt – unabhängig davon, ob Sie einen oder viele Standorte weltweit haben.
Schritt 3: Qualität wiederholt validieren
Das Ziel: Qualitätsmanagement, das vorhersehbar, wiederholbar und umsetzbar ist. Nutzen Sie Ihr QMS nicht nur, um Compliance effizient zu operationalisieren, sondern auch, um den Fertigungsbetrieb von Anfang an fehlerfrei zu gestalten. So erfüllen Sie Industriestandards und Kundenanforderungen und stellen die Einhaltung von Vorschriften auf konsistenter Basis sicher. Konsistenz schließt Flexibilität jedoch nicht aus. Ein leistungsstarkes QMS bietet konfigurierbare Compliance-Methoden, wenn sich Ihre Anforderungen und die Ihrer Kunden weiterentwickeln.
Schritt 4: Kontinuierliches Lernen und Verbessern ermöglichen
Wenn Sie die richtigen Daten zur Hand haben, eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten. Die von einem QMS generierten Informationen ermöglichen wichtige Initiativen zur schlanken Produktion und Qualitätssicherung in Ihrem Werk – je mehr Sie lernen, desto mehr können Sie verbessern. Kontinuierliche Verbesserungszyklen mit integrierten Qualitätsstandards und -prozessen in einem digitalen Zentralen Erfassungssystem helfen, Qualität voranzutreiben und zu sichern. Nutzen Sie dies, um das Engagement Ihres Unternehmens für Qualität zu stärken, einen Ruf für hohe Standards zu etablieren und mit Ihren Kunden und Lieferanten zusammenzuarbeiten, um Best Practices zu erreichen.
Schritt 5: Sichtbarkeit erhöhen
Ein QMS zentralisiert Qualitätsinformationen und -dokumente und stellt sicher, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit in den richtigen Händen sind. Richtiges Qualitätsmanagement verbindet Informationen mit Menschen und ermöglicht schnelle und agile Reaktionen auf Chancen und Herausforderungen. Sie können beispielsweise papierlos arbeiten, indem Sie elektronische Checklisten verwenden, die Qualitäts- und Prozesssteuerung in Echtzeit validieren und sicherstellen, dass die Ausführung wie geplant erfolgt. Wissen ist Macht – wenn Daten in jedem Fertigungsmoment im Kontext Ihrer unternehmensweiten Ziele und Kennzahlen erfasst werden, erhalten Sie datengestützte Erkenntnisse, präzisere Qualitätsmaßnahmen und Ursachenanalyse.
Schritt 6: Verbesserung des Datenmanagements
Wenn Sie sich vom Papier verabschieden, ermöglicht Ihnen ein QMS, aufgezeichnete Daten in Echtzeit zu organisieren und zu verwalten, sodass Ihre Aufzeichnungen stets synchronisiert sind. Außerdem werden veraltete Dokumente aus dem Umlauf entfernt. Die erhöhte Datenkontrolle hilft Ihrem Unternehmen, detaillierte Qualitätsstandardanforderungen im System zu dokumentieren und anschließend einen formalen Mechanismus für Überprüfung/Abzeichnung, Audits, Checklisten, Verfahren, Dokumentation und Nachverfolgung zu nutzen. Im Falle eines Audits können Sie Qualitätszertifizierungen leichter erreichen und aufrechterhalten, indem Sie Prüfern sofortigen Nachweis der Einhaltung liefern.
Wie gut ist Ihr Qualitätsmanagement?
Ganz einfach: Eine erfolgreiche Qualitätsmanagementstrategie basiert auf einem starken QMS im Toolkit Ihres Unternehmens. Das richtige System verbessert Ihre Geschäftsabläufe und hilft Ihnen, die Anforderungen Ihrer Kunden und Auditoren zu erfüllen. Ganz gleich, ob Sie die gesamte Produktion intern steuern oder eigene Lieferanten haben – durch die optimale Nutzung der Fähigkeiten Ihres QMS bleiben Sie konform mit den neuesten Qualitätsstandards und -vorschriften.
Erfahren Sie mehr über weitere Funktionen, Merkmale und Vorteile von Qualitätsmanagementsystemen, indem Sie diesen von Plex-Experten verfassten Knowledge-Artikel lesen.
Verwandte Artikel