Was ist ein QMS?
Qualitätsmanagementsysteme (QMS) sind eine Sammlung von Prozessen, die Unternehmen dabei helfen, die Produktivität zu steigern, den Kundenservice zu verbessern und Abfall zu reduzieren. Diese Prozesse und Systeme können sehr komplex sein. Daher ist es wichtig, vor der Einführung einer neuen Strategie zu verstehen, wie sie in Ihrem Unternehmen implementiert werden. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über Qualitätsmanagementsysteme wissen müssen. Wir betrachten die grundlegenden Prinzipien, Vorteile und Schritte, um ein Qualitätsmanagementsystem in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu etablieren und zu implementieren. Diese Ressource führt Sie durch die Implementierung eines QMS und zeigt, wie es zur Verbesserung von Geschäftsfunktionen und täglichen Betriebsabläufen eingesetzt wird.
Funktionsweise eines QMS
Wenn Sie die Kernprinzipien des Qualitätsmanagements kennenlernen, vertiefen Sie Ihr Verständnis der Hauptfunktion dieser Systeme. Das Qualitätsmanagement hat vier Hauptkomponenten:
- Qualitätsplanung
- Qualitätssicherung
- Qualitätskontrolle
- Qualitätsverbesserung
Das Qualitätsmanagement als Konzept hat sieben Schlüsselprinzipien, die dabei helfen, die Prozesse und täglichen Abläufe zu identifizieren, die vom Einsatz der zugehörigen Prozesse profitieren:
Ein QMS bedient diese Bereiche je nach den spezifischen Anforderungen des Unternehmens unterschiedlich. Dennoch müssen alle Qualitätsmanagementsysteme die folgenden Elemente und Kennzahlen enthalten, um erfolgreich zu sein:
- Die Qualitätspolitik und -ziele des Unternehmens
- Ein Handbuch für Qualitätsmanagement
- Verfahren, Anweisungen und Aufzeichnungen
- Datenmanagement
- Interne Prozesse
- Kundenzufriedenheit
- Verbesserungsmöglichkeiten
- Qualitätsanalyse
Die Einführung von Systemen, die diese Kernelemente in verschiedenen Unternehmensbereichen abdecken, unterstützt Hersteller dabei, Ressourcen effizient einzusetzen, die Kundenzufriedenheit und -bindung zu verbessern und die Motivation von Mitarbeitenden und Unternehmen zu steigern.
Schlüsselelemente von Qualitätsmanagementsystemen
Ein QMS basiert auf Kernelementen, die im gesamten Unternehmen für gleichbleibende Qualität und Konformität sorgen. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:
- Qualitätspolitik und -ziele: Leitprinzipien und messbare Zielsetzungen.
- Dokumentenlenkung: Verwaltung von Verfahren, Arbeitsanweisungen und Aufzeichnungen.
- Prozessmanagement: Standardisierte Workflows zur Sicherstellung der Konsistenz.
- Risikomanagement: Identifikation und Minderung potenzieller Qualitätsrisiken.
- Schulung und Kompetenz: Sicherstellung, dass Mitarbeitende über die erforderlichen Qualifikationen verfügen.
- Audits & Inspektionen: Überwachung von Konformität und Leistung.
- Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen (CAPA): Behebung von Problemen und Vermeidung von Wiederholung.
- Kontinuierliche Verbesserung: Laufende Bewertung und Verbesserung von Prozessen.
Methoden des Qualitätsmanagements
Es ist außerdem zu beachten, dass es viele verschiedene Arten von QMS gibt, die jeweils eigene Vor- und Nachteile aufweisen. Dies hilft Unternehmen mit einzigartigen Produkten und Werten, ein System zu finden, das ihre Ziele optimal unterstützt. Die Methoden des Qualitätsmanagements sind:
Standardisierte QMS-Frameworks
Standardisierte Frameworks umfassen jedes QMS, das einer Reihe von gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften folgt. Dazu zählen die folgenden ISO-Zertifizierungen:
- ISO 9000-Serie
- ISO 14000-Serie: Umweltmanagement
- ISO 13845: Medizinprodukte
- ISO 19011: Auditmanagement
- ISO/TS 16949: Management im Automobilbereich
ISO 9001:2025 ist die weltweit anerkannteste und am häufigsten implementierte Norm für Qualitätsmanagement. Sie legt die Anforderungen an ein QMS fest, das Unternehmen nutzen, um Programme zu entwickeln, die auf ihre eigenen Ziele und Anforderungen zugeschnitten sind. Unternehmen, die standardisierte Methoden des Qualitätsmanagements anwenden, müssen festgelegte Kriterien erfüllen und umfassende Audits bestehen. In einigen Branchen ist dies verpflichtend, in anderen bietet es spezifische Vorteile, die den Unternehmenszielen zugutekommen.
Ganzheitliches Qualitätsmanagement (Total Quality Management, TQM)
Ganzheitliches Qualitätsmanagement legt Wert auf Qualität in sämtlichen Bereichen eines Unternehmens. Alle internen Prozesse werden mit den Unternehmenswerten und -überzeugungen in Einklang gebracht, wobei der Fokus auf der langfristigen Entwicklung von Qualitätsprodukten und Kundenservice liegt. Dies geschieht durch die Analyse einzelner Prozesse und die Bewertung, ob sie zu den Hauptzielen des Unternehmens beitragen, sowie durch die Einführung flexibler Strategien, um dies sicherzustellen.
Kontinuierliche Qualitätsverbesserung (Continuous Quality Improvement, CQI)
CQI ist ein System, das auf die kontinuierliche und stetige Verbesserung interner Teams und der Personen abzielt, die eine Rolle in der Qualitätskontrolle übernehmen. Belohnungen sind ein integrierter Bestandteil dieser Methode des Qualitätsmanagements. Der Ansatz „Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln“ wurde an verschiedene Branchen und Unternehmen angepasst, auch an solche, die CQI nicht als primäres Qualitätsmanagementsystem einsetzen.
Six Sigma
Six Sigma ist ein datengestützter Ansatz im Qualitätsmanagement, der auf Perfektion ausgerichtet ist. Er nutzt klar definierte Prozesse: definieren, messen, analysieren, verbessern und steuern, um kontinuierliche Verbesserung und die Reduzierung von Abweichungen zu ermöglichen. Six Sigma erfordert in der Regel eine intensive und spezialisierte Schulung und wird häufig von vielen Unternehmen eingesetzt.
Warum ist Qualitätsmanagement (QMS) wichtig?
Qualitätsmanagementsysteme (QMS) sind entscheidend, um Ihre Geschäftsabläufe zu verbessern und die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen. Viele QMS-Typen folgen einer Reihe von Vorschriften, am häufigsten der ISO 9000-Serie. Unabhängig davon, ob Sie alle internen Prozesse selbst steuern oder an ein externes Unternehmen auslagern, ermöglicht Ihnen ein QMS die Einhaltung aktueller Normen und Vorschriften. Diese Systeme ermöglichen es Unternehmen, verschiedene Kernprozesse zu identifizieren, zu messen, zu steuern und zu verbessern, was letztlich zu einer verbesserten Leistung führt. Diese Vorteile tragen zu einer höheren Rentabilität bei und helfen Unternehmen, in wettbewerbsintensiven Branchen wettbewerbsfähig zu bleiben.
Vorteile von Qualitätsmanagementsystemen (QMS)
Das Verständnis aller Vorteile eines QMS zeigt, wie wichtig Qualitätsmanagementsysteme für Unternehmen sein können. Auch wenn der Schwerpunkt nicht auf der Rentabilität liegt, führt eine ordnungsgemäße Implementierung zu einem höheren Geschäftserfolg. Die zahlreichen Vorteile der Nutzung eines QMS – von denen einige oft verborgen und unberücksichtigt bleiben – lassen sich nutzen, um den Gewinn signifikant zu steigern und das Wachstum zu fördern. Unternehmen, die ein QMS erfolgreich einführen, erzielen Verbesserungen in mehreren Bereichen.
Arten von Qualitätsmanagementsystemen
Es gibt mehrere Arten von QMS, die jeweils auf unterschiedliche Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind. Einige konzentrieren sich auf die Konformität mit Vorschriften, wie beispielsweise ISO 9001, während andere branchenspezifische Standards betonen, wie GMP für die Fertigung oder AS9100 für die Luft- und Raumfahrt. Darüber hinaus integrieren moderne QMS-Lösungen häufig digitale Tools für die Echtzeit-Überwachung, automatisierte Workflows und datengestützte Erkenntnisse. Um die verschiedenen Arten von QMS zu erkunden und die passende Lösung für Ihr Unternehmen zu finden, lesen Sie unseren vollständigen Knowledge-Artikel.
Einrichtung und Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems (QMS)
Sobald Sie die Vorteile eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) verstanden haben, beginnen Sie mit der Identifizierung eines Business Case und der Planung der Einführung. In diesem Abschnitt führen wir Sie durch die grundlegenden Schritte zur Einführung eines QMS und zur Erreichung eines kontinuierlichen Erfolgs. Wir behandeln:
- Planung und Aufbau
- Einführung Ihres QMS
- Steuerung und Messung
- Überprüfung und Verbesserung
Planung und Aufbau
Die Phasen Planung und Aufbau helfen bei der Entwicklung der Struktur Ihres QMS, seiner Prozesse und Ihrer Pläne für die Einführung. Das Senior Management sollte diesen Schritt überwachen, um sicherzustellen, dass das System sowohl die Anforderungen des Unternehmens als auch die der Kunden erfüllt.
Einführung Ihres QMS
Die Einführung sollte differenziert erfolgen. Zerlegen Sie Prozesse in Teilprozesse und schulen Sie die Mitarbeitenden zu Dokumentation, Schulung, Schulungs-Tools und Kennzahlen. Unternehmensinterne Intranets werden häufig zur Unterstützung der Einführung des QMS genutzt.
Steuerung und Messung
Es wird empfohlen, routinemäßige, systematische Audits des QMS durchzuführen. Die Details variieren je nach den spezifischen Anforderungen des Unternehmens und berücksichtigen häufig Größe, potenzielle Risiken und Umweltbelastung. Die Daten aus den Audits unterstützen Sie dabei, interne Prozesse und Ihr QMS zu überprüfen und zu verbessern.
Überprüfung und Verbesserung
Sie können das Audit überprüfen, um bestimmte Ziele für das QMS zu identifizieren. Diese Ziele dienen dazu, die Effektivität und Effizienz jedes Prozesses im Hinblick auf das jeweilige Ziel zu bestimmen. Daten aus dem Audit können auch genutzt werden, um neue Best Practices innerhalb der Betriebsabläufe zu definieren.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, ermöglichen Sie eine kontinuierliche Verbesserung sowohl Ihres Produkts als auch Ihres QMS.
Dieser Leitfaden bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über Qualitätsmanagementsysteme, einschließlich deren Definition und Funktionen. Wenn Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Qualitätsmanagementsystemen und deren Einsatz in unterschiedlichen Branchen wünschen, finden Sie unten weitere Information.
Sehen Sie sich das Demo hier an:
Häufig gestellte Fragen