Das Fahren bei schlechten Sichtverhältnissen ist nie eine gute Idee. Wie ein blendender Schneesturm bei böigem Wind, in dem Millionen von Schneeflocken Ihre Sicht versperren, bis Sie nicht mehr erkennen können, was vor Ihnen liegt. Zuerst verlieren Sie die Orientierung an den Fahrbahnmarkierungen. Dann verlieren Sie die Übersicht darüber, wo die Straße überhaupt verläuft, bis eine unglückliche Entscheidung aufgrund mangelnder Sicht zu einer Katastrophe führt.
Sie würden Ihr Auto unter solchen Bedingungen nicht fahren wollen, dennoch akzeptieren viele Hersteller eine derart fehlende Echtzeittransparenz in ihrem Betrieb. Doch was führt zu dieser schwierigen Situation? Und was lässt sich dagegen tun?
Fehlerhafte Daten
Nur noch wenige Unternehmen verfügen heute über ein vollständig manuelles Datenerfassungssystem für Analysen. Doch das bedeutet nicht, dass der verbleibende manuelle Anteil weniger riskant ist. Formulare, Tabellenkalkulationen, Tags und andere veraltete Prozesse bringen den Betrieb immer noch ins Schleudern, wenn die Daten fehlerhaft sind. Sie sind weiterhin anfällig für Probleme wie Voreingenommenheit, Fehler bei der Dateneingabe oder Auslassungen sowie fehlerhafte menschliche Analysen.
Silos
Andere Unternehmen haben stark in Software investiert, in der Annahme, dass sie ihnen helfen würde, durch die „Schneeflocken“ zu sehen. Aber genauso wie verschiedene Sprachen unterschiedliche Wörter für Schnee haben, trennen Silos Abteilungen und verhindern, dass standardisierte Daten alle erreichen, die sie benötigen, weil jeder eine andere Definition, Messung und ein anderes Tool für dasselbe verwendet. Obwohl sie Teil desselben Betriebs sind, laufen Qualität, Produktion, Planung, Finanzwesen und Einkauf oft über unterschiedliche Systeme, was die Echtzeittransparenz auf höchster Ebene einschränkt.
Interoperabilität
Einige Unternehmen glauben, sie hätten das Problem bereits weitergehend gelöst, indem sie sich vornehmen, die Silos aufzubrechen und ihre Daten unternehmensweit zu verknüpfen. Doch auch hier besteht eine Gefahr für die betriebliche Echtzeittransparenz. Einige der Software-Tools in diesen Silos sind veraltet, andere sind neu, einige sind cloudbasiert, andere eigenständig. Und obwohl der Wille vorhanden ist, bleibt die gewünschte Transparenz diesen gut aufgestellten Herstellern weiterhin verwehrt.
Der Zusammenhang zwischen Transparenz und Entscheidungsfindung
Viele Führungskräfte erkennen erst, wenn das Auto im Graben liegt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen betrieblicher Echtzeittransparenz und effektiver, präziser Entscheidungsfindung gibt. Wenn die Daten fehlerhaft sind, Silos die Zusammenarbeit und den Datenaustausch verhindern oder die Software kaum oder gar keine Interoperabilität bietet, lassen sich die richtigen Entscheidungen schlichtweg nicht treffen.
Die Fähigkeit, weiter vorauszublicken und in alle Richtungen zu sehen, ermöglicht es, die besten Entscheidungen für den Betrieb zu treffen. Und diese Echtzeittransparenz bringt Vorteile für das gesamte Unternehmen, darunter:
- Prozessverbesserung – Analytische Einblicke ermöglichen es Teams, Prozesse zu identifizieren, zu verbessern und zu optimieren.
- Compliance – Regulatorische Anforderungen sind nicht mehr papierbasiert, und sofortige Aktualisierungen sowie die Identifizierung von Problemen führen zu weniger Compliance-Verstößen.
- Produktionsprozesse – Kritische Produktionsdaten können zusammen mit leistungsstarken Analysen genutzt werden, um Probleme zu verstehen, zu steuern und zu beheben, sobald sie auftreten.
- Arbeitsauslastung – Da alle Abteilungen mit einer zentralen Informationsquelle arbeiten, kann die Stärkung Ihrer Mitarbeitenden die Leistung und Produktivität verbessern.
- Material – Die Verknüpfung von Einkauf, Planung, Planung und Lagerbestand mit der Produktion sorgt für Materialtransparenz vom Fertigungsbereich bis zur Lieferkette und darüber hinaus. Bestellmengen, Liefertermine, Vorlaufzeiten und andere Materialkosten werden in einem vollständig transparenten Betrieb reduziert.
Wiedererlangung der Sichtbarkeit auf der Straße
Niemand möchte blind und ohne Kontrolle über sein Auto oder sein Unternehmen sein. Eine zentrale Informationsquelle vom Fertigungsbereich bis zur Führungsebene schafft eine Transparenz, die Mitarbeitende stärkt und die Entscheidungsfindung schärft.
Plex ERP ist eine agile und nahtlose Smart-Manufacturing-Lösung, die die Echtzeittransparenz für alle operativen Abteilungen an einem Ort vereint. Sie verbindet Produktion, Lieferkette, Finanzwesen und andere wichtige Bereiche mit Echtzeitdaten und Analysen, sodass Sie Workflows automatisieren, Beschaffung, Produktion und Lieferung auf detaillierter Ebene nachverfolgen und kontextreiche Einblicke erhalten, die Verbesserungsbereiche aufzeigen und es Ihnen ermöglichen, Prozesse zu optimieren. Mit anderen Worten: Sie bietet das Potenzial, Ihre wichtigsten KPIs signifikant zu verbessern.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr gesamtes Unternehmen vernetzter, transparenter und optimierter gestalten können: Plex ERP hier.
Verwandte Artikel