Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Wo sind meine Produktionsdaten geblieben?

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Traditionell verließen sich Fertigungsunternehmen stark auf die manuelle Aufzeichnung von Produktionsprozessen. Bediener im Fertigungsbereich erfassten Daten wie produzierte Einheiten, Maschinenausfallzeit, Ausschussraten und weitere Kennzahlen manuell.

Die manuelle Aufzeichnung bringt jedoch mehrere Probleme mit sich, die sich unmittelbar und negativ auf den Geschäftserfolg auswirken können.

Wie Daten verloren gehen

Einer der größten Nachteile der manuellen Aufzeichnung ist, dass Produktionsdaten schnell verloren gehen können und beschäftigte Bediener in Eile Daten möglicherweise vergessen oder nicht korrekt erfassen. Zudem sind viele Beobachtungen im Fertigungsbereich subjektiv oder offen für Interpretation oder Voreingenommenheit. 

Ein Bediener kann eine Unterbrechung als „Blockierung“ erfassen, während ein anderer sie als „Fehler“ bezeichnet.

Darüber hinaus ist die manuelle Datenerfassung zeitaufwändig und arbeitsintensiv, wodurch wertvolle Ressourcen von der Überwachung der Anlagen und anderen kritischen Aufgaben abgezogen werden. Diese Fehler vervielfachen sich leicht, wenn Daten für jede Altsystem-Software wie Qualitäts- oder Wartungsanwendungen erneut eingegeben werden müssen.

Wie Produktionsdaten-Software Fehler reduziert und Exzellenz fördert

Fehlende oder fehlerhafte Daten führen zu ungenauen KPIs. Durch die zusätzliche Zeitverzögerung wird es für Manager noch schwieriger, fundierte Entscheidungen über Produktionsprozesse zu treffen.

Produktionsdatenmanagement-Software beseitigt diese Fehler und stellt aktuelle Produktionsdaten denjenigen zur Verfügung, die sie im Fertigungsbereich und in der Planung benötigen. Durch automatisierte Datenerfassung entfällt für Bediener die manuelle Aufzeichnung.

Stattdessen werden Daten über Maschinenkonnektivität in einer intelligenten Fertigungsumgebung erfasst. Die gewonnenen Erkenntnisse nutzen erweiterte Analysen, maschinelles Lernen und weitere Technologien wie IIoT-Sensoren und Edge-Computing, um KPIs automatisch zu analysieren und zu generieren.

Mit Produktionsüberwachungssoftware können Bediener und Manager Produktionsdaten in Echtzeit verfolgen. Dieser Vorteil ermöglicht es Managern, Probleme im Fertigungsbereich schnell zu erkennen und gezielt einzugreifen.

Da die Einblicke Echtzeittransparenz über die Bedingungen und die Leistung des Fertigungsbereichs bieten, können Manager Probleme rasch untersuchen und Maßnahmen ergreifen, um diese zu beheben, bevor sie sich verschärfen. Diese Funktion reduziert Ausfallzeit signifikant, verringert Ausschuss und erhöht die Anlagenauslastung sowie die Effizienz.

Nutzung von Produktionsdaten für die gesamte operative Lieferkette

Die operative Lieferkette eines Fertigungsunternehmens benötigt unmittelbare und präzise KPIs, um reibungslos zu funktionieren.

Dafür ist eine starke digitale Grundlage im gesamten Unternehmen erforderlich. Die Software lässt sich mit anderen Systemen wie ERP-Software integrieren, um ein vollständiges Bild der Produktionsprozesse zu liefern.

Diese nahtlose Interoperabilität unterstützt Manager dabei, fundierte Entscheidungen über Bestandsmanagement, Planung und weitere Aspekte der Produktion innerhalb der operativen Lieferkette zu treffen – stets auf Basis der Erkenntnisse aus der Produktionsdaten-Software.

Die Software ermöglicht es Managern zudem, Trends und Muster in den Produktionsdaten zu erkennen, um datengestützte Entscheidungen zur Prozessverbesserung zu treffen. Mit Echtzeitdaten und erweiterten Analysen stimmt Produktionsdatenmanagement-Software Ihre Daten auf Ihre Prozesse ab, um Abfall signifikant zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

Durch die Verfolgung von KPIs wie Ausschussraten und Maschinenlaufzeit können Manager Quellen von Abfall identifizieren und gezielt Maßnahmen zu deren Beseitigung ergreifen. Mehr über die Vorteile von KPIs erfahren Sie in unserem „Smart Manufacturing Software Buyer’s Guide“.

Ihre fehlenden Daten finden

Fehlende Daten, Fehler bei der Dateneingabe und der zeitaufwändige Charakter manueller Aufzeichnungen führen zu ungenauen KPIs und beeinträchtigen die Entscheidungsfindung. Doch Produktionsüberwachungssoftware von Plexintegriert sich in Ihre Prozesse, automatisiert die Datenerfassung, stellt Echtzeitdaten bereit, generiert historische Daten für Analysen und reduziert Abfall, während die Effizienz signifikant gesteigert wird.

Mit einer starken digitalen Grundlage profitiert Ihre gesamte operative Lieferkette von präzisen Echtzeitdaten und den analytischen Erkenntnissen, die nicht nur dazu dienen, Ihre Daten zu finden, sondern sie auch gezielt zur Verbesserung Ihrer Leistung einzusetzen. Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Plex-Produktionsüberwachungssoftware zu erfahren.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.