Vor der Computerära hing die Transparenz der Lieferkette von Telefonaten, Briefpost, mündlichen Vereinbarungen und sogar von Intuition ab. Mit dem technologischen Fortschritt wurden diese Funktionen computerisiert, um Fachleuten in der Lieferkette eine bessere Kontrolle über Daten und Informationen zu verschaffen.
Doch die bloße Computerisierung der Daten reichte nicht aus, um eine nahtlose Transparenz zu schaffen. Zwar waren die Informationen besser organisiert und zugänglich, doch es gab weiterhin viel manuelle Dateneingabe, -bearbeitung und -analyse. Hinzu kam die Realität isolierter Daten und unterschiedlicher Software-Systeme mit wenig bis gar keiner Interoperabilität.
Warum Rohstoffe verschwinden
Die Marktvolatilität stellt Planer weiterhin vor Herausforderungen, da Nearshoring-, Reshoring- und hybride Lieferkettenlösungen eingeführt werden, um mit anhaltenden Unterbrechungen umzugehen. Aus vielen Gründen „verlieren“ manuelle Lieferkettensysteme plötzlich Rohstoffe auf ihrem Weg. Schon ein kurzer Verlust der Transparenz kann in der Produktion Chaos verursachen.
Schwarze Löcher
Schwarze Löcher sind nicht nur ein Handlungselement für einen Science-Fiction-Film, sondern auch ein reales Problem, das Lieferketten unterbrechen kann. Schwarze Löcher sind Bereiche innerhalb der Lieferkette, in denen keine Informationen verfügbar sind.
Diese fehlenden Daten können auf mangelnden Datenaustausch zwischen Partnern, veraltete Technologie oder eine fehlende Verbindung zwischen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens zurückzuführen sein. Sie treten häufig auf, wenn unterschiedliche Software-Systeme unter mangelnder Interoperabilität leiden.
Schwarze Löcher verursachen Lücken in der Kommunikation und in den Workflows, die manuell geschlossen werden müssen – sofern sie überhaupt erkannt werden. Ohne fortschrittliche Software für Angebot und Nachfrage entgehen Unternehmen möglicherweise kritische Informationen wie Versandaktualisierungen für Rohstoffe oder Fertigwaren.
Hohlräume
Hohlräume sind Bereiche, in denen Daten zwar verfügbar sind, aber nicht effektiv genutzt werden. Wenn ein Unternehmen beispielsweise Daten zur Kundennachfrage sammelt, diese Daten jedoch nicht zur Steuerung seiner Lieferkettenentscheidungen nutzt, besteht eine Lücke in seiner Datenmanagement-Strategie.
Lücken in der Aufzeichnung
In Systemen mit hohem Anteil manueller Eingaben wird es immer Lücken in der Aufzeichnung geben. Im besten Fall führen diese Lücken zu Produktionsverzögerungen und höheren Kosten für Eilaufträge. Im schlimmsten Fall können sie zu kostspieligen oder sogar gefährlichen regulatorischen Problemen für Unternehmen wie Lebensmittel und Getränke sowie pharmazeutische Produktion führen.
Die Bedeutung von Software für Transparenz in der Lieferkette
Software für Angebot und Nachfrage sollte unsiloisierte Daten von verschiedenen Arbeitsstationen im gesamten Unternehmen integrieren. Sie sollte zudem einen starken Fokus auf Sicherheit legen und in der Lage sein, Aufträge, Arbeitsanweisungen und regulatorische Informationen sofort automatisch zu aktualisieren, um Fehler zu vermeiden.
Eine gute Transparenz-Plattform wird außerdem fehlende, verspätete oder ungenaue Ereignisse erkennen und darauf reagieren, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Sie sollte über Prozesse verfügen, um diese Lücken zu schließen und eine präzise End-to-End-Transparenz zu erreichen.
Software für Angebot und Nachfrage von Plex Supply Chain Planning verbindet die gesamte Lieferkette, sodass Sie jederzeit wissen, wo sich alles befindet und wann es ankommt. Sie verschafft Transparenz in der Lieferkette, sodass Sie Rohstoffbestellungen, Produktion und Lieferungen mithilfe robuster Analysen und Berichtsfunktionen verfolgen können. Mit nahtloser Transparenz treffen Sie fundierte Entscheidungen über Ihren Betrieb, optimieren Ihren Lagerbestand und Warenfluss und senken Kosten.
Die Auswirkungen von Transparenz auf Nachhaltigkeit und Compliance
Unternehmen werden von Regierungen und Behörden zunehmend dazu verpflichtet, strengere Kontrollen einzuführen, um ESG in ihren Betrieb zu integrieren. Software für Angebot und Nachfrage unterstützt sie dabei, ESG-Praktiken und fortschrittliche Nachhaltigkeit in ihre Lieferkettenstrategie einzubinden.
Planer können verfolgen, wo und wann sich ihre Materialien befinden, und die Nachhaltigkeit der Anbieter nachverfolgen, sodass die Einhaltung der Vorschriften am Produktionsstandort nicht nachträglich erfolgen muss. Software für Nachfrage- und Angebotsplanung fungiert zudem als Kontrollzentrum für das Management von Transport und Logistik, um diese auf den geringstmöglichen CO₂-Fußabdruck zu optimieren.
Es gibt zahlreiche bevorstehende Vorschriften für 2023, um die Einhaltung von Zöllen durchzusetzen und nationale Sicherheitsanforderungen zu adressieren. Diese Vorschriften werden Unternehmen dazu verpflichten, ihre Lieferketten zu kartieren, um die Herkunft aller Materialien und Komponenten zu erfassen. Mit der richtigen Software kann die Verfolgung von Materialien für Transparenz mit neuen Anforderungen an die Herkunft von Materialien verknüpft werden.
Mit Software für Angebot und Nachfrage Transparenz in Ihrem Betrieb schaffen
Plex Supply Chain Planning Software für Nachfrage- und Angebotsplanung bietet nahtlose Transparenz über Ihre Lieferkette. Mit robusten Analysen und automatisierten Prozessen ermöglicht die Plattform Ihrem Team strategische Planung und taktisches Handeln.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Sie dabei unterstützen, Transparenz zu erreichen, Nachhaltigkeit zu managen und die Frustration über „verlorene“ Rohstoffe in Ihrem Betrieb zu beenden.
Verwandte Artikel