Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Compliance als Mehrwertfunktion Ihrer Betriebsabläufe

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Ein altes Sprichwort sagt: „Man kann nicht gegen die Stadtverwaltung kämpfen.“ Und auch wenn dies eine etwas zynische Sicht auf die Zusammenarbeit mit Regierungsstellen und anderen Behörden ist, spiegelt es die Frustration derjenigen in der Fertigung wider, die mit scheinbar endlosen neuen Compliance-Anforderungen Schritt halten müssen.

Regulatorische Compliance ist für die meisten Branchen unerlässlich. Produkthaftung, Sicherheitsaspekte, öffentliche Gesundheit, faire Arbeit und mehr müssen durchgesetzt werden, um Konsumgüter höchster Qualität auf akzeptable Weise herzustellen.

Dies gilt insbesondere für Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Medizin und Pharma, in denen Regierungen strenge Vorschriften eingeführt haben, um die Sicherheit und Qualität leicht verderblicher oder abbaubarer Produkte zu gewährleisten.

Smart Manufacturing macht Compliance zum Werttreiber

Die Einhaltung von Vorschriften bleibt für Manager, die auf traditionelle, manuelle Produktionsverfolgung setzen, eine Herausforderung. Sie investieren übermäßig viel Zeit, Arbeit und Ressourcen, um konform zu bleiben. Dennoch besteht das Risiko von Datenfehlern oder Auslassungen.

Für Unternehmen, die auf Strategien und Lösungen der Software für die intelligente Fertigung setzen, bietet sich die Chance, Compliance und regulatorische Pflichten nicht mehr zu fürchten, sondern daraus einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Da Systeme und Prozesse der Software für die intelligente Fertigung automatisiert, sichtbar und transparent sind, stehen die für die Einhaltung der Vorschriften erforderlichen Daten bereits zur Verfügung.

Unternehmen mit Echtzeitdaten können sich darauf konzentrieren, Compliance-Protokolle zu entwickeln und einzusetzen, die einen Mehrwert schaffen. Die Automatisierung von Compliance-Protokollen in der Produktion reduziert das Risiko menschlicher Fehler signifikant und verringert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Prüfung und Verwaltung von Dokumenten.

Lassen Sie uns einige Möglichkeiten betrachten, wie Compliance den Wert der Produkte eines Unternehmens steigern kann:

Nahtloses Ablaufmanagement

Rohstoffe werden häufig mehrfach über große Entfernungen transportiert. Für Lebensmittel und Getränke-Zutaten und empfindliche Materialien in anderen Branchen ist das Ablaufdatum entscheidend. Die Software für die intelligente Fertigung ermöglicht eine präzise und genaue Produktionssteuerung.

Ihre Echtzeitdaten erlauben eine Erweiterbarkeit auf Nachfrage und Angebot, Temperatur- und Umgebungsbedingungen sowie den Versand an Endkunden. Diese Rückverfolgbarkeit stellt sicher, dass Kunden wissen, dass die Produkte des Unternehmens immer innerhalb der sicheren Verwendungsdaten liegen. Dieser Prozess senkt zudem die Kosten für die Abfallentsorgung, da mehr Produkt innerhalb der Haltbarkeitsfrist für versandfähige Waren genutzt wird.

Leistungsmerkmale und Produktspezifikation

Smart Manufacturing Plattformen sind auf QMS-Software und andere Qualitätsplattformen erweiterbar, die die Produktqualität automatisch überwachen. Bei kritischen Sicherheitsanforderungen für Produkte wie Medizin und Luft- und Raumfahrt bedeutet diese Echtzeitdaten zur Produktqualität, dass ein Unternehmen seine Sicherheitskonformität für Produktspezifikationen und Leistungsmerkmale nachweisen kann.

Handels- und Zollaspekte

Die jüngste Zunahme von Handelsabkommen und Zöllen bedeutet, dass Unternehmen hinsichtlich des Inhalts und der Herkunft von Materialien konform bleiben müssen. Viele Länder haben Inhaltsvorschriften, die verlangen, dass ein bestimmter Anteil des Materials für bestimmte Produkte aus dem Inland stammt.

Es gibt zudem eine Vielzahl von Vorschriften für eingehende Rohstoffe und ausgehende Exporte, die eingehalten werden müssen. Durch den Einsatz von Software für die intelligente Fertigung zur Überwachung, Alarmierung, Verfolgung und Prüfung dieser Anforderungen verringern Unternehmen das Risiko von Bußgeldern oder Beschlagnahmungen, die ihre Produktion gefährden würden, signifikant.

Wertschöpfung durch Compliance

Software für die intelligente Fertigung hilft Unternehmen, mit regulatorischen Änderungen Schritt zu halten, indem sie Echtzeitüberwachung und fortschrittliche Analysen bereitstellt. Sie trägt außerdem dazu bei, die Sicherheit und Qualität der Produkte zu erhöhen, indem sie die Systeme automatisiert, die diese herstellen.

Anstatt „gegen die Stadtverwaltung zu kämpfen“, verschaffen Sie sich einen Vorsprung, indem Sie Software für die intelligente Fertigung nutzen, um aus einer Belastung ein Wertversprechen zu machen. Es geht darum, Compliance nicht als Hürde zu betrachten, sondern als außergewöhnlichen Kundenservice.

Verwalten Sie Ihre Compliance nicht als Bürde. Nutzen Sie stattdessen die Plex Smart Manufacturing Platform, um sie zu automatisieren und für sich arbeiten zu lassen – und so Mehrwert für Ihre Kunden und für Sie zu schaffen.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.