Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

品質管理成功への6ステップ

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

顧客需要への対応、規制要件の維持、そしてグローバル市場での競争力の確保は、すべて製造ビジネスにおける1つの重要な側面にかかっています。それは製品品質です。

このように重要性が高いため、組織が高い性能レベルを維持しながらコストを削減し、効率性を見出すことができる品質管理システム(QMS)に注目するようになっているのも当然です。組織に適したQMS、つまり新しい機能を引き出し、投資収益率を最大化できるQMSを探す際には、品質管理を成功させるための以下の6つのステップを検討してください。

ステップ1:品質のデジタル化

紙ベースの文書管理と手動プロセスの使用には大きな欠点があります。それは、情報の陳腐化やチェックされないエラーにつながる可能性があることです。スプレッドシートベースの品質管理では、今日のデジタル化されたシステムが提供できるメリット、つまり顧客要件を満たしながら業務を継続的改善できることがありません。データの接続、自動化、追跡、分析ができることを想像してみてください。品質プロセスのデジタル化により、業界標準により密接に整合する高度な管理レベルが導入されます。デジタル化されたQMSは、コンプライアンスと認証を維持しながら、製品の複雑性の増大に対応するのに役立ちます。

ステップ2:プロセスに品質を組み込む

品質管理をワークフローとプロセスに固有のものにすることで、品質損失や保証問題またはリコールのリスクが軽減され、ブランドの評判と顧客関係が改善されます。QMSは、プロセスの採用、実行、継続的改善の効果を高めます。データをデジタル化することで、企業は単一の情報源を使用して品質活動を部門横断的に調整できます。品質要件と文書は、1つの拠点であろうと世界中に多数の拠点があろうと、企業全体でリアルタイムに利用可能で共有されます。

ステップ3:品質を繰り返し検証する

目標は、予測可能で、再現可能で、実行可能な品質管理です。QMSを使用して、コンプライアンスを効率的に運用するだけでなく、生産業務を本質的にエラーフリーにします。これにより、業界標準と顧客規制を満たし、より一貫した基準でコンプライアンスを確保できます。ただし、一貫性は柔軟性を排除するものではありません。強力なQMSは、ニーズや顧客のニーズが進化し変化するにつれて、構成可能なコンプライアンス手法を提供できます。

ステップ4:継続的な学習と改善の実現

適切なデータを手元に置くことで、多くの機会が生まれます。QMSによって生成される情報は、施設全体で重要なリーン生産イニシアチブと保証を可能にします。学べば学ぶほど、改善できます。デジタル記録システムに統合された品質基準とプロセスを使用した継続的改善サイクルは、品質の推進と維持に役立ちます。これを使用して、品質への企業のコミットメントと高い基準への評判を強化し、顧客やサプライヤーと協力してベストプラクティスを達成します。

ステップ5:可視性の向上

QMSは品質情報と文書を一元化し、適切な情報を適切なタイミングで適切な人の手に届けます。適切な品質管理は、情報と人をつなぎ、機会と障害に対する迅速で機敏な対応を可能にします。たとえば、リアルタイムで品質とプロセス制御を検証する電子チェックシートでペーパーレス化し、計画どおりに実行が進むことを確保できます。知識は力です。企業全体の目標と指標の文脈で製造の各瞬間に収集されるデータを持つことで、データ駆動型の洞察、より正確な品質アクション、根本原因分析が実現します。

ステップ6:データ管理の向上

紙から移行するにつれて、QMSはリアルタイムで記録されたデータを整理および管理できるようにし、記録が常に同期されていることを確保します。さらに、古い文書を流通から削除します。データ管理の強化により、企業はシステム内で項目別の品質基準要件を文書化し、レビュー/承認、監査、チェックリスト、手順、文書化、フォローアップ活動のための正式なメカニズムを使用できます。監査の際には、監査人にコンプライアンスの即座の証拠を提供することで、品質認証をより簡単に取得および維持できます。

貴社の品質管理レベルの評価

シンプルです。成功する品質管理戦略は、組織のツールキットに強力なQMSを持つことに依存しています。適切なシステムは、ビジネス運営を改善し、顧客と監査人の要件を満たすのに役立ちます。すべての生産を社内で管理している場合でも、独自のサプライヤーがいる場合でも、QMSの機能を最大化することで、最新の品質基準と規制に準拠し続けることができます。

さらに深く掘り下げ、Plex expertsが執筆したこのナレッジ記事を読むことで、品質管理システムのさらなる機能、特長、メリットを発見してください。

トピック: トレーサビリティ/品質管理 サプライチェーン管理/計画

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。