Loading

品質管理システム(QMS)とは何ですか?

品質管理システム(QMS)の特徴、機能、メリットを概説する入門ガイド
デモ視聴

QMSとは何ですか?

品質管理システム (QMS) は、生産性の向上、顧客サービスの改善、無駄の削減を支援するために企業が使用するプロセスの集合体です。これらのプロセスとシステムは非常に複雑になる可能性があり、新しい戦略を採用する前に、貴社の組織内でそれらを実装する方法を理解することが不可欠です。このガイドでは、品質管理システムについて知っておくべきすべてのことをご案内します。基本原則、メリット、そして貴社の組織内で品質管理システムを確立し実装するための手順を見ていきます。このリソースは、QMSの実装をガイドし、ビジネス機能や日常業務の改善にどのように活用できるかを概説します。

QMSの仕組み

品質管理の主要な原則を学ぶことで、これらのシステムの主要機能についての理解が深まります。品質管理には4つの主要な構成要素があります

  • 品質計画
  • 品質保証
  • 品質管理
  • 品質改善

概念としての品質管理には、関連するプロセスの活用によって恩恵を受けるプロセスや日常業務を特定するのに役立つ7つの重要な原則があります

品質管理システム原則の図

QMSは、ビジネス固有のニーズに応じてこれらの領域に異なる方法でサービスを実現できますが、すべての品質管理システム(QMS)が成功するためには、以下の要素および指標を含める必要があります。

  • 組織の品質ポリシーおよび目標
  • 品質マニュアル
  • 手順、指示書、記録
  • データ管理
  • 内部プロセス
  • 顧客満足
  • 改善機会
  • 品質分析

ビジネスのさまざまな領域にわたり、これらの主要な要素をカバーするシステムを導入することで、製造メーカはリソースを効率的に活用し、顧客満足およびロイヤルティを向上し、従業員および企業の士気を高めることができます。

品質管理システムの主要構成要素

QMSは、組織全体で一貫した品質および法規制の遵守を実現する主要な要素を中心に構築されています。主要な構成要素には以下が含まれます。

  • 品質ポリシー&目標: 指針となる原則および測定可能な目標。
  • 文書管理: 手順、作業指示書、記録の管理。
  • プロセス管理: 一貫性を維持するための標準化されたワークフロー。
  • リスク管理: 潜在的な品質問題の特定および低減。
  • トレーニング&能力: 従業員が適切なスキルを有していることの確認。
  • 監査&検査: 法規制の遵守および性能のモニタ。
  • CAPA (是正措置および予防措置): 問題の解決および再発防止の支援。
  • 継続的改善: プロセスの継続的な評価および強化。

品質管理方法

また、QMSには多様なタイプが存在し、それぞれに独自の利点と欠点があります。これにより、独自の製品や価値観を持つ企業が、自社の目標に最適なシステムを選択できます。品質管理方法は以下の通りです。

標準化されたQMSフレームワーク

標準化されたフレームワークには、連邦規範や規制のセットに準拠するQMSが含まれます。これには以下のISO認証が含まれます。

  • ISO 9000シリーズ
  • ISO 14000シリーズ: 環境管理
  • ISO 13845: 医療機器
  • ISO 19011: 監査管理
  • ISO/TS 16949: 自動車関連管理

ISO 9001:2025は、世界で最も認められている品質管理規格であり、最も多く導入されています。これは、企業が自社の目標や要件に合わせたプログラムを作成するために活用できるQMSの要件を規定しています。標準化された品質管理手法を採用する組織は、定められた基準を満たし、詳細な監査に合格する必要があります。一部の産業では必須要件となっており、他の産業では企業の全体目標に合致した特定のメリットを実現できます。

総合的品質管理(TQM)

TQMは、組織のあらゆる側面で品質を重視します。すべての内部プロセスは企業の価値観や信念に沿っており、品質の高い製品および顧客サービスの長期的な開発に焦点を当てています。これは、個々のプロセスを分析し、それらがビジネスの主要な目標に貢献しているかを評価し、確実に貢献するための柔軟な戦略を導入することで実現されます。

継続的品質改善(CQI)

CQIは、品質管理に関与する内部チームや個人の継続的かつ恒常的な改善に焦点を当てたシステムです。報酬はこの品質管理方法の不可欠な要素です。「計画、実行、測定・評価、対策・改善」アプローチは、CQIを主要な品質管理システムとして採用していない企業を含む、さまざまな産業や企業に適合するように発展しています。

シックスシグマ

最後に、シックスシグマは完璧を追求するデータ駆動型の品質管理アプローチです。定義、測定、分析、改善、管理という明確に定義されたプロセスを用いて、継続的改善およびばらつきの低減を実現します。シックスシグマは通常、集中的かつ専門的なトレーニングを必要とし、多くの大手組織で活用されています。

品質管理(QMS)が重要な理由

品質管理システム(QMS)は、貴社のビジネス運営を改善し、顧客の要件を満たすことを可能にするために不可欠です。多くのQMSは、最も一般的にはISO 9000シリーズという一連の規制に準拠しています。すべての内部プロセスを管理する場合でも、外部企業に委託する場合でも、QMSにより最新の基準や法規制の遵守が可能となります。これらのシステムにより、企業はさまざまな主要機能プロセスを特定、測定、管理、改善でき、最終的に性能の向上につながります。これらの利点は収益性の向上に貢献し、企業が競争の激しい産業で競争力を維持するのに役立ちます。

品質管理システム(QMS)の利点

QMSのすべての利点を理解することで、品質管理システムが企業にとってどれほど重要であるかが浮き彫りになります。収益性に重点が置かれているわけではありませんが、適切な導入により企業のボトムラインを向上させることができます。QMSを使用することによる多くの利点(その中には見過ごされがちで考慮されていないものもあります)は、収益を飛躍的に伸ばし、成長を促進するために活用できます。QMSを成功裏に導入した組織は、いくつかの分野で改善が見られるでしょう。

組織有効性

QMSは重要な運用目標を確立し、これらの目標達成における進捗の測定およびレビューを実現する手段となります。

会社資産の使用

QMSを使用することで、会社のリソースの使用効率が向上し、生産性が高まり、無駄が削減されます。

顧客ロイヤルティ

品質の向上は顧客ロイヤルティを高め、リピートビジネスの増加につながります。

会社の士気

QMSは従業員および会社の士気を向上させ、離職率の低下を実現します。これにより、新入社員のトレーニングコストが削減されます。

説明責任

QMSは、企業目標に対する個々の貢献をトレースします。これにより、説明責任の意識が醸成され、従業員は全体像の中で自分の役割を理解し、すべての階層でオープンなコミュニケーションとアクティブな参加が促進されます。

成長

挑戦的な目標とターゲットは、企業の成長と拡大を促進します。QMSはまた、進捗の正確な測定を実現します。

柔軟性

QMSは、機会や障害に対して迅速かつアジャイルな対応を実現します。

コンプライアンス

QMSは、法規制の遵守を文書化、測定および報告、内部監査システムに組み込むことで、特定の基準や規制を満たす際の課題の一部を解消するのに役立ちます。

ドキュメント

QMSは、重要なプロセスの文書化方法を定義します。これにより、重要な知見が組織全体のメンバーに共有されます。

トレースとモニタ

QMSは、内部プロセスの測定可能で包括的なトレースおよびモニタを実現します。異常、製品や顧客満足度のギャップ、プロセス・目標・機能に関するその他の問題を検出することが可能です。

製造品質管理

パンフレット

Plex品質管理システム(QMS)

詳細はこちら

品質管理システムの種類

いくつかのQMSの種類があり、それぞれ異なる組織のニーズに対応するように設計されています。ISO 9001のように法規制の遵守に焦点を当てたものもあれば、製造メーカ向けのGMPや航空宇宙産業向けのAS9100など、産業固有の基準を重視するものもあります。さらに、最新式のQMSソリューションは、リアルタイムモニタ、自動ワークフロー、データ駆動型の知見のためのデジタルツールを統合することが一般的です。さまざまなQMSの種類を探り、貴社に最適なものを見つけるには、当社の完全なナレッジ記事をご覧ください。

品質管理システム(QMS)の確立と導入

品質管理システム(QMS)のメリットを理解した後は、ビジネスケースの特定と導入計画の策定を開始できます。このセクションでは、QMSの導入と継続的な成功の実現に向けた基本的なステップをご案内します。以下の内容を取り上げます。

  • 設計と構築
  • QMSの導入
  • 管理と測定
  • レビューと改善

設計と構築

設計と構築の工程は、QMSの構造、そのプロセス、および導入計画の開発に役立ちます。Senior managementがこのステップを監督し、システムが組織と顧客の両方のニーズを満たすことを確認する必要があります。

QMSの導入

導入は細分化されたアプローチで進める必要があります。プロセスをサブプロセスに分解し、文書化、教育、トレーニングツール、指標についてスタッフを教育します。企業イントラネットは、QMSの導入を支援するためによく利用されます。

管理と測定

QMSのルーチンかつ体系的な監査を実施することを推奨します。具体的な内容は組織固有の要件によって異なり、規模、潜在的リスク、環境への影響を考慮することが一般的です。監査から得られたデータを活用することで、内部プロセスおよびQMSのレビューと改善に役立ちます。

レビューと改善

監査をレビューして、QMSの特定の目標を明確にできます。これらの目標は、各プロセスの有効性と効率性を、与えられた目的に対して評価するために使用されます。監査から得られたデータは、業務内の新たなベストプラクティスを定義するためにも活用できます。

これらのステップを実施することで、製品とQMSの両方に継続的改善が実現します。

この入門ガイドは、品質管理システムの詳細な概要を示し、その内容と役割を解説しています。さまざまな種類の品質管理システムや、それらが各産業でどのように活用されているかについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の参考資料をご覧ください。

デモはこちらで体験しよう。

よくある質問

品質管理とはどのような意味ですか。

品質管理とは、望ましい水準の卓越性を達成するために活動を監督し、見直す管理です。品質管理には4つの異なるタイプがあります。品質計画、品質保証、品質管理、品質改善です。

ISO 9001とは何ですか?

ISO 9001は品質管理の国際規格です。ISO 9000シリーズの一部であり、組織が顧客に製品やサービスを提供する際に法規制の要件を満たすことを支援します。

本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。