Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

スマートマニュファクチャリングプラットフォームがサステナビリティを実現する方法

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

環境、社会、ガバナンス(ESG)イニシアチブを採用し、性能と説明責任の両方を向上させることを目指す製造メーカが増加していることは否定できません。当然ながら、これらの取り組みはサステナビリティを中心に展開されることが多いです。

クローズドループ製造にはまだ遠い道のりですが、サステナビリティへの取り組みは、廃棄物、材料使用、サプライチェーン、資源管理などの分野で企業に価値をもたらし、ブランド認知の向上にも貢献します。しかし、製造メーカは実際にどのような手順を踏んでサステナビリティを向上させているのでしょうか?

製造メーカがサステナビリティへの取り組みに注力している分野

サステナビリティのメリットが明らかになるにつれ、企業はプログラムを構築するためのいくつかの主要なプロセスに焦点を当ててきました。最新のスマートマニュファクチャリング報告書によると、多くの企業が注目してきた2つの伝統的な戦略は、より良いエネルギー管理(47%の企業)とリサイクル(42%の企業)です。

大きな注意を集めているもう1つの分野は、「環境に優しい」プロセスへのコミットメントであり、42%の企業がプログラムに含めています。また、多くの地域で水が不足していることから、水の保全への取り組みは最大38%のプログラム参加を獲得しています。

ESGへの取り組みを支援するソフトウェアソリューション

スマートマニュファクチャリングプラットフォームを使用する場合、製造メーカはシステム内のいくつかのモジュールに大きく依存しています。QMSおよびMESは、調査回答者の42%によって言及されました。SCPは41%で非常に僅差で続いています。

これらの分野は主要機能の製造プロセスを構成し、廃棄物、材料使用、物流における炭素影響を与える輸送課題に直接的かつ直感的に結びついています。しかし、スマートマニュファクチャリングプラットフォームの他の側面も貢献しているという認識が高まっています。

全企業のうち38%がIIoTおよびERPを挙げ、生産モニタおよび高度な分析はそれぞれ34%と31%を占めています。回答者は、これらのシステムを主要なESGへの取り組みに対処するために重要であると定期的に特定しています。これらは廃棄物を削減し、エネルギーや水などの資源を管理することで価値を付加し、最適化された生産を通じてさらなる価値を追加します。

テクノロジーによるサステナビリティの推進

多くの産業では、従来のサステナビリティへの取り組み(企業がそれを持っていた場合)は、カードボードやプラスチックなどの一般的な材料で構成されていました。これらのプログラムの多くは厄介なものや後付けとして扱われ、州または地方自治体によって規制されていました。廃棄物はトレースされていましたが、このプロセスはしばしばエラーが発生しやすく、不正確でした。

焦点とコミットメントが狭かった理由の1つは、製造プロセスと生産モニタが手動で行われている企業では、リサイクルプログラムも手動で行われることがほぼ確実だったことです。最も一般的な対象以外のものをモニタするためのトレースとデータ入力の層は、過負荷の生産トラッキングシステムの上に手作業を追加しました。

スマートマニュファクチャリングプラットフォームはそのすべてを変えます。手動トレースの代わりに、サステナビリティの構成要素には独自のデジタルスレッドがあり、カードボードやプラスチックのリサイクルプログラムをはるかに超えて広がります。同じ正確なデータと強力なクラウドベースの分析を備えた企業は、生産をモニタするのと同じように廃棄物を正確にモニタできます。

これらのプラットフォームはシステムの統合を可能にするため、サプライチェーン、計画、在庫、流通にまで拡張でき、企業は手動ではトレースできなかったものをデジタルでトレースできます。この進歩により、エネルギーモニタ、水の使用とリサイクル、包装形式の廃棄物、生産中に発生する従来の廃棄物のより良い管理などの機会が開かれます。

次のステップへ

ESGイニシアチブに深く取り組む能力は、幅広いサステナビリティ変数をモニタし、それらを改善する手順を開発する能力に依存します。Plex Smart Manufacturing Platformは、企業のエンタープライズシステム全体に拡張され、データのロックを解除し、生産とサステナビリティの両方のすべての運用を最適化します。

サプライチェーン内のエンドツーエンドの可視性により、その機能はベンダー管理、物流、在庫にまで拡張されます。高度な分析とIIoTデバイスにより、企業は廃棄物、リサイクル可能物、エネルギー管理をコスト削減の価値追加ツールに変えることができます。

第7回Annual State of Smart Manufacturing ReportのESG版をダウンロードして、貴社の同業他社がサステナビリティを新たな高みに引き上げている方法についてのさらなる知見を得てください。

トピック: スマートマニュファクチャリング デジタルトランスフォーメーション IIOT/インダストリー4.0

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。