Sebbene siano innumerevoli i fattori che influenzano le vostre operazioni, uno dei più critici è il tempo. Le ore di una giornata sono limitate e, in definitiva, il tempo limita i risultati delle vostre operazioni da un trimestre all'altro e da un anno all'altro.
L'OEE (Overall Equipment Effectiveness) è la metrica chiave che misura l'efficienza del vostro processo produttivo. Ecco cosa dovete sapere sui fattori che potrebbero ridurre il vostro OEE e cosa potete fare per intervenire.
Comprendere l'OEE
Per migliorare il vostro OEE, dovete prima capire cos'è e quali fattori lo influenzano maggiormente. L'OEE misura tre componenti critiche di qualsiasi processo produttivo:
- Disponibilità: runtime effettivo rispetto al tempo di produzione pianificato.
- Prestazioni: quanto siete vicini alla vostra durata del ciclo ideale.
- Qualità: la percentuale della produzione che rispetta gli standard di qualità.
Ognuno di questi fattori contribuisce al vostro OEE e alla produttività complessiva. Prima di tutto, dovete averegli strumenti per misurare e monitorare queste metriche – creando baseline e valutando continuamente le prestazioni rispetto a queste.
Una delle sfide più grandi che dovrete affrontare è individuare esattamente da dove provengono le vostre perdite tra queste metriche chiave. Un sistema di gestione della produzione (MES) può fornire le analisi per tracciare queste perdite e le informazioni necessarie per un'azione correttiva.
Il costo del fermo macchina nella produzione
Il fermo macchina rappresenta una minaccia evidente per il vostro OEE. Ogni volta che la produzione si ferma, le vostre operazioni sostengono costi generali senza creare alcun valore. Inoltre, il fermo macchina tende a propagarsi da un processo all'altro, influenzando l'OEE in ogni fase della produzione, sia a valle che a monte.
Nello scenario peggiore, il fermo macchina si traduce in obiettivi di produzione mancati e ritardi nelle consegne ai clienti. Potete subire perdite dirette a causa dei termini contrattuali e, alla fine, perdere del tutto i clienti, mettendo a rischio anche la reputazione della vostra organizzazione.
Sfruttare l'automazione per migliorare l'OEE
Fortunatamente, ci sono alcuni semplici passi che potete compiere per ridurre il fermo macchina e migliorare la qualità, soprattutto se avete gli strumenti giusti per il lavoro. L'automazione affronta le sfide critiche in diverse aree delle vostre operazioni per affrontare l'OEE nel suo complesso.
Innanzitutto, la raccolta automatica dei dati è assolutamente indispensabile nella produzione moderna. Per reagire rapidamente, il vostro team ha bisogno di accedere aanalisi in tempo reale dal reparto produttivo. La raccolta automatica riduce anche il rischio di errore umano e consente al vostro team di concentrarsi su attività a maggior valore.
L'automazione svolge un ruolo fondamentale in ogni fase della produzione, compresa la configurazione.Automazione e orchestrazione MES con Plex fornisce la connettività diretta alle macchine necessaria sia per raccogliere dati sia per controllare processi complessi. Digitalizzando la configurazione, il vostro team garantisce che temperatura, velocità, pressione e altri parametri siano impostati correttamente per il lavoro da svolgere.
Dati in tempo reale per un controllo operativo proattivo
Plex sistema di gestione della produzione (MES) non solo fornisce al vostro team i migliori strumenti per reagire alle situazioni mutevoli nel reparto produttivo, ma consente anche un approccio proattivo. Il controllo operativo proattivo permette al vostro team di massimizzare l'OEE in ogni fase della produzione.
Dashboard complete forniscono visibilità in tempo reale sull'OEE e su altri parametri chiave. Il vostro team può monitorare ogni aspetto della produzione con una visione d'insieme e la possibilità di ingrandire i dettagli più specifici secondo necessità per pianificazione, regolazioni, manutenzione e ottimizzazione. Da qui, possono prendere decisioni informate e adottare le azioni più efficaci per migliorare le prestazioni.
Massimizzate l'OEE della vostra produzione con Plex
Per sfruttare al meglio il tempo e le risorse disponibili, dovete scegliere gli strumenti giusti per il lavoro, e laPlex Smart Manufacturing Platform è la soluzione perfetta: unisce MES, ERP e altri sistemi per offrire al vostro team la migliore base possibile per affrontare l'OEE.
Naturalmente, dovete essere certi di fare la scelta giusta quando selezionate il software che guiderà il vostro OEE.Scaricate la nostra guida gratuita all'acquisto per la produzione intelligente oggi stesso per trovare la soluzione migliore per le vostre operazioni.
Articoli correlati