Man mano che Industry 4.0 continua a plasmare i settori industriali di tutto il mondo, uno dei beneficiari più significativi della potenza di queste tecnologie è l’efficienza operativa all’interno della produzione.
Questo è particolarmente vero con l’aumento del ruolo dei robot nei settori manifatturieri e nella supply chain.
Con il continuo progresso delle tecnologie Industry 4.0, il ruolo dei robot nell’automazione continuerà a crescere per ottenere guadagni di efficienza e produttività senza precedenti. Ecco una breve panoramica dello stato attuale di Industry 4.0 e di come continuerà a influenzare il ruolo dei robot nei settori manifatturieri.
L’anno che verrà e Industry 4.0
Il 2024 e gli anni a venire vedranno una crescita continua della tecnologia Industry 4.0 in molte aree. Con il continuo sviluppo dei componenti digitali, molti progressi tecnologici avranno un impatto sulla produzione, singolarmente o in combinazione.
Ecco alcune aree dove la crescita apporterà benefici significativi alla produzione.
- Consumo energetico – Con il passaggio globale verso energie rinnovabili, non solo gli OEM stanno progettando macchine più efficienti dal punto di vista energetico, ma esistono anche piattaforme avanzate che possono aiutare a gestire e controllare il loro utilizzo per una maggiore efficienza.
- Utilizzo del 5G – Con sensori e sistemi avanzati che alimentano le applicazioni IIoT e ne espandono le capacità, il 5G promette di offrire velocità superiori con una latenza estremamente bassa e meno colli di bottiglia di larghezza di banda per gestire un’enorme quantità di dati aggiuntivi.
- AI adattiva – Con l’affermarsi della potenza produttiva della robotica avanzata, l’AI adattiva aumenterà ulteriormente le capacità grazie a un’AI in grado di rivedere il proprio codice e adattarsi più rapidamente all’automazione ad alta velocità.
- Smart manufacturing – Lo smart manufacturing come elemento digitale consente un’automazione ancora maggiore in tutto lo stabilimento. I sistemi continueranno a innovare e ad aumentare le proprie capacità per soddisfare la volontà di automatizzare e digitalizzare completamente la produzione.
Tutte queste aree dipendono dalla visibilità in tempo reale in tutta l’azienda. Con dati e analisi che riflettono ciò che sta accadendo ora, le aziende possono raggiungere una qualità quasi perfetta.
Questa visibilità porta l’efficienza a nuovi livelli e fornisce ai manager processi prevedibili e affidabili che consentono decisioni migliori e maggiore agilità.
Robotica nella produzione
Solo negli Stati Uniti, si prevede che la robotica per l’automazione crescerà annualmente del 5.67% fino al 2027. Una combinazione dei progressi sopra descritti porterà a significativi salti di efficienza in tutte le fabbriche.
Con smart manufacturing e AI adattiva che sfruttano le velocità più elevate del 5G, i robot autonomi renderanno più rapidi i setup e i cambi di produzione, garantiranno una qualità superiore a velocità maggiori e contribuiranno ad alleviare l’esaurimento di materie prime che continua a colpire i settori industriali.
Questa nuova realtà inizierà a entrare nel sistema educativo per formare nuove generazioni di lavoratori in grado di operare, mantenere e innovare per continuare la traiettoria di produttività. L’uso della robotica sarà esteso ad aree al di fuori delle apparecchiature produttive e si integrerà con le attività di prelievo magazzino ricambi, setup, manutenzione e altro.
Combinata con una smart manufacturing platform e una suite di software avanzati come Plex, la visibilità completa di una smart factory fornirà a questi robot dati accurati e in tempo reale senza interruzioni per una produttività elevata e livelli di sicurezza senza precedenti.
Robotica nella supply chain
La maggior parte delle persone immagina la robotica solo come uno strumento di produzione. Ma i progressi di Industry 4.0 consentiranno anche soluzioni complesse per la supply chain.Utilizzando le funzionalità di una smart manufacturing platform, i sistemi avanzati possono monitorare i processi produttivi in tempo reale.
Grazie ad algoritmi avanzati di AI e machine learning, questo monitoraggio in tempo reale aiuterà a identificare i colli di bottiglia nella supply chain. Questo si estende a magazzino ricambi, logistica e persino alle prestazioni dei fornitori.
I processi automatizzati della supply chain saranno infine collegati alla robotica all’interno della supply chain. Ad esempio, utilizzando monitoraggio e tag ID, una smart manufacturing platform potrebbe comunicare con i robot al porto durante lo scarico.
Altre applicazioni robotiche potrebbero trasmettere temperatura e condizioni dei prodotti deperibili, regolarle se necessario e collegarsi a veicoli autonomi per garantire la consegna puntuale con routing avanzato.
Prepararsi al futuro della robotica nella produzione
Il mercato globale delle tecnologie Industry 4.0 dovrebbe più che raddoppiare entro il 2028 fino a USD 350.900.000.000. I progressi tecnologici che ne deriveranno saranno applicati singolarmente o in combinazione con un settore della robotica in rapida crescita per continuare a ottenere incredibili guadagni di efficienza sia nella produzione che nella supply chain.
I leader digitali stanno già utilizzando sistemi avanzati e smart manufacturing per rivoluzionare il loro processo decisionale.Il 45% ha iniziato a utilizzare un processo decisionale collaborativo che coinvolge fornitori e partner per prendere decisioni più informate e risposte più accurate alla domanda.
Potete prepararvi a questo con una Plex Smart Manufacturing Platform che fungerà da elemento digitale e fornirà insight e visibilità in tempo reale affinché i vostri investimenti in robotica operino al massimo potenziale.Contattateci per saperne di più sulla nostra piattaforma e sulla suite di software per continuare a portare la vostra efficienza operativa a nuovi livelli.
Articoli correlati