Diventare leader nel settore manifatturiero significa progredire nel vostro percorso di digitalizzazione
Sapete che i leader del settore manifatturiero hanno trovato un modo per ottimizzare il processo decisionale, migliorare la resilienza e ottenere una migliore prevedibilità, ma come ci riescono? La risposta è la digitalizzazione.
Non è un caso che i principali produttori che stanno ottenendo i maggiori benefici nel settore si affidino maggiormente alle operazioni basate sui dati. Un sondaggio IDC rivela che i leader digitali registrano un aumento del 45% dei profitti, un valore tre volte superiore rispetto ai ritardatari digitali. Il fatto rimane che, per superare le sfide odierne come le interruzioni della supply chain, l’esaurimento di materie prime e le restrizioni geopolitiche, le organizzazioni devono migliorare la loro maturità digitale.
In questo IDC Analyst Brief, scoprirete:
- Le cinque fasi del modello di maturità delle operazioni basate sui dati di IDC
- I vantaggi specifici di diventare leader digitali
- Considerazioni sulle insidie comuni che potrebbero ostacolarvi
- Statistiche che illustrano l’urgenza associata alla digitalizzazione
Non siete pronti a scaricare lo studio completo? Cliccate qui per vedere un’infografica con i momenti salienti.
Contenuti correlati