Raggiungere livelli quasi perfetti di prevedibilità, affidabilità, qualità ed efficienza
I produttori che sperano di competere si stanno rendendo conto che non possono più andare avanti con processi manuali o basati su carta, perché l’analisi dei dati in tempo reale è un prerequisito per ottenere i tipi di benefici che desiderano. Infatti, le ricerche degli analisti dimostrano che i produttori leader hanno il 67% di probabilità in più di avere una visibilità in tempo reale sulle prestazioni operative.
Ciò significa che ciò che una volta era impossibile – essere supportati dai dati giusti al momento giusto per prendere decisioni rapide e sicure – è ora un obiettivo raggiungibile. Raccogliendo e analizzando informazioni critiche, i produttori aumentano la visibilità e abilitano l’automazione di processo che riduce il rischio di errori e identifica proattivamente i problemi prima che diventino debilitanti.
In questo IDC Analyst Brief, scoprirete:
- 7 delle sfide operative più significative che i produttori stanno affrontando
- Ulteriori miglioramenti che gli investimenti digitali hanno portato loro
- Perché l’automazione di processo è un segno distintivo del successo
Non siete pronti a scaricare lo studio completo? Cliccate qui per vedere un’infografica dei momenti salienti.
Contenuti correlati