Una gestione intelligente della supply chain (SCM) vi aiuta a trasformare processi complessi e disconnessi in un sistema ottimizzato e basato sui dati che opera in sincronia da un capo all’altro. Invece di reagire alle interruzioni o alle inefficienze dopo che si sono verificate, potete coordinare in modo proattivo materiali, informazioni e risorse per mantenere le operazioni senza intoppi. In questa guida scoprirete gli obiettivi chiave della gestione della supply chain e come si integrano per aiutarvi a migliorare l’efficienza, rafforzare la collaborazione, ridurre i costi e soddisfare meglio la domanda dei clienti in un ambiente in rapida evoluzione.
Cos'è la gestione della supply chain?
La gestione della supply chain è il coordinamento di ogni fase che porta un prodotto dalle materie prime al cliente finale. Comprende la pianificazione, l’approvvigionamento, la produzione, il trasporto e i resi, confermando che ogni fase collabori in modo efficiente. Collegando e ottimizzando questi processi, la gestione della supply chain aiuta le aziende a ridurre i costi, migliorare la velocità di consegna e rispondere in modo più efficace alla domanda dei clienti.
Vantaggi della gestione della supply chain
Una supply chain ben gestita fa molto di più che spostare i prodotti: aiuta le vostre aziende a operare in modo più intelligente, più veloce e più efficiente. Ecco i principali vantaggi della gestione della supply chain spiegati in modo semplice:
- Migliore collaborazione e visibilità - La SCM collega ogni parte della supply chain, facilitando la condivisione delle informazioni tra team, fornitori e partner. Questa visibilità end-to-end aiuta le aziende a prendere decisioni più rapide e informate ed evitare colli di bottiglia costosi.
- Controllo qualità più rigoroso - Con un migliore controllo dei fornitori e dei processi, le aziende possono mantenere standard di qualità costanti. Il monitoraggio dei principali parametri prestazionali—come i tempi di consegna, la qualità dei prodotti e la risoluzione dei problemi—aiuta a confermare che i clienti ricevano prodotti affidabili e di alta qualità.
- Maggiore efficienza e riduzione dei rischi - I dati in tempo reale consentono alle aziende di adattarsi rapidamente a ritardi, esaurimento di materie prime o interruzioni. Identificando i rischi in anticipo e avendo piani di backup in atto, le aziende possono mantenere le operazioni in corso senza intoppi migliorando al contempo l’efficienza complessiva.
- Riduzione dei costi - La SCM aiuta le aziende a ridurre lo scarto e a controllare le spese allineando il magazzino ricambi alla domanda. Questo significa meno scorte in eccesso, un migliore utilizzo dello spazio in magazzino ricambi e una gestione più intelligente delle spese in tutte le operazioni.
- Spedizione ottimizzata - La gestione della supply chain aiuta a identificare i modi più efficienti ed economici per spedire i prodotti. Questo riduce i costi di trasporto migliorando al contempo la velocità di consegna e la soddisfazione dei clienti.
- Pianificazione della domanda migliorata - Grazie a informazioni accurate e in tempo reale, le aziende possono prevedere meglio la domanda dei clienti e adeguarsi di conseguenza. Questo aiuta a prevenire sovraccarichi di magazzino ricambi o esaurimento di materie prime e conferma che i prodotti giusti siano disponibili al momento giusto.
I cinque processi della gestione della supply chain
Ci sono cinque componenti di base che coprono gli aspetti principali dei processi SCM coinvolti in tutto, dalla produzione e sviluppo del prodotto alla consegna:
1. Pianificazione
Pianificare e gestire le risorse necessarie per soddisfare le richieste dei clienti è essenziale per la SCM. La pianificazione assicura che i produttori dispongano dei materiali e della forza lavoro necessari per produrre e consegnare i prodotti in tempo e ridurre al minimo il rischio di risorse in eccesso.
2. Approvvigionamento
L’approvvigionamento consiste nella scelta dei migliori fornitori per fornire i beni e i servizi necessari per la produzione dei vostri prodotti. I processi chiave includono l’ordinazione, la gestione del magazzino ricambi e l’autorizzazione dei pagamenti ai fornitori. Le aziende dovrebbero concentrarsi sul monitoraggio e sulla gestione di buoni rapporti con i fornitori.
3. Produzione
Comprende tutte le attività necessarie per trasformare le materie prime nel prodotto finale. Le aziende dovrebbero organizzare la produzione, i test di qualità, la spedizione e la pianificazione della consegna.
4. Consegna e logistica
Coordinate gli ordini dei clienti, programmate le consegne, gestite la spedizione dei carichi, fatturate i clienti e gestite i pagamenti.
5. Reso
Create un processo efficiente per il reso di prodotti difettosi, in eccesso o indesiderati.
Obiettivi principali della gestione della supply chain
L’obiettivo della gestione della supply chain non è solo quello di gestire le operazioni, ma di creare un sistema connesso ed efficiente che offra valore in ogni fase. Ecco gli aspetti principali che le aziende mirano a raggiungere con la SCM:
Mantenere tutto in movimento senza intoppi
La SCM assicura il movimento costante di materiali, informazioni e finanze lungo tutta la supply chain—dai fornitori ai clienti—così che nulla rallenti le operazioni.
Collegare team e processi
Allineando funzioni come approvvigionamento, logistica e produzione, la SCM unisce diverse parti dell’azienda sotto un’unica strategia unificata, migliorando le prestazioni complessive.
Semplificazione delle operazioni end-to-end
Dalla pianificazione e approvvigionamento alla produzione, consegna e reso, la SCM coordina ogni fase per migliorare l’efficienza, ridurre lo scarto e aumentare la redditività.
Costruire sistemi resilienti e prevedibili
Utilizzando dati e strumenti di modellazione, le aziende possono progettare supply chain che anticipano le interruzioni e si adattano rapidamente, riducendo al minimo i rischi e il fermo macchina.
Utilizzare le risorse in modo efficace
La gestione della supply chain aiuta le organizzazioni ad allocare persone, tecnologia e materiali nel modo più efficiente possibile, assicurando di poter soddisfare la domanda dei clienti senza sovraccaricare le risorse.
Come implementare un software di gestione della supply chain
Ecco otto consigli che vi aiuteranno a implementare correttamente il software SCM giusto per la vostra azienda:
Ulteriori informazioni sulla gestione intelligente della supply chain con Plex
Questo articolo dovrebbe coprire tutto ciò che è necessario sapere sulla gestione della supply chain, consentendovi di identificare i vostri requisiti aziendali e di implementare con successo un nuovo sistema. Plex Supply Chain Planning migliora la gestione del magazzino ricambi, riduce i costi, supera le aspettative di consegna del mercato e ottimizza la supply chain. Potete scoprire di più sulle funzionalità di Plex per la gestione della supply chain qui.