Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Industry 4.0: grande o piccolo, basta partire

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Tradizionalmente, le grandi aziende manifatturiere hanno beneficiato delle economie di scala. Potevano investire denaro, risorse e competenze interne nell’implementazione di software aziendali di grandi dimensioni come un ERP o un MRP.

Le aziende più piccole, con risorse, capitale e competenze limitate, avevano difficoltà ad acquisire i vantaggi di tali software. Questo svantaggio le costringeva a utilizzare metodi manuali per la raccolta, il monitoraggio, l’analisi dei dati e il miglioramento dei processi, molto meno efficienti rispetto a quelli dei loro concorrenti più grandi e con maggiori risorse.

Le tecnologie Industry 4.0 e l’avvento della produzione intelligente hanno cambiato tutto. L’arrivo dei big data e dei potenti algoritmi di analisi e machine learning che li alimentano ha fornito soluzioni nuove, flessibili e scalabili che hanno livellato il campo di gioco.

Entrare nel gioco

Le soluzioni software Industry 4.0 e di produzione intelligente sono scalabili per le grandi aziende, ma anche adattabili alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI). Le grandi aziende possono ancora effettuare un’implementazione su larga scala, ma ora anche le PMI possono beneficiare di queste tecnologie.

Questo software consente anche alle aziende di qualsiasi dimensione di adottare un approccio più graduale. Per le aziende più grandi, un approccio graduale può distribuire le spese in conto capitale o consentire loro di mettere online divisioni o impianti in base alle esigenze aziendali.

Allo stesso modo, le aziende più piccole possono adottare tecnologie Industry 4.0 modulari e configurabili per rispondere a una specifica esigenza, acquisire il controllo dei dati o di un processo specifico, o come parte di una strategia di investimento tecnologico “pay as you go”.

Tecnologia Industry 4.0 per grandi e piccole imprese

Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda manifatturiera, le best practice IIoT di oggi sono istruttive: entrate in gioco e iniziate da qualche parte, poiché i benefici superano i rischi e giustificano il ritorno sull’investimento.

Esistono molti tipi di tecnologie Industry 4.0che le aziende di tutte le dimensioni possono utilizzare rapidamente e con risultati impressionanti:

Cloud computing

Il cloud computing riduce significativamente o elimina la necessità di un reparto IT interno. Aiuta a favorire la convergenza tra IT e OT e riduce i costi di archiviazione e delle infrastrutture IT.

Ma il suo vantaggio più significativo è la capacità di alimentare piattaforme di produzione intelligente avanzate con un’enorme flessibilità. È anche in grado di gestire grandi quantità di dati necessari per piattaforme di dati analitici avanzati.

Sistemi ciber-fisici

I sistemi ciber-fisici rappresentano il prossimo passo nell’automazione delle macchine. La maggior parte delle persone è abituata a vedere azioni fisiche attivate da segnali elettronici, e questa azione può essere un semplice solenoide o attuatore su una macchina.

I sistemi ciber-fisici rappresentano l’integrazione completa di azioni meccaniche ed elettroniche. Gli elementi meccanici delle apparecchiature, il software e l’elettronica sono intrecciati in modo che questi sistemi possano essere gestiti come un’unica unità anziché essere semplicemente collegati. Sono controllati da algoritmi che operano su tutti e tre gli elementi del sistema.

Intelligenza artificiale (AI)

L’AI è un tipo avanzato di calcolo che sposta i computer dal calcolo e dall’organizzazione alla simulazione dell’intelligenza umana. Questi sistemi possono risolvere problemi, eseguire compiti e migliorare le prestazioni in base ai dati raccolti.

Industrial Internet of Things (IIoT)

IIoT è l’insieme di dispositivi, sensori, edge computing e altri sistemi di controllo checollegano macchine e apparecchiaturea un motore di analisi basato su cloud. Questo fornisce informazioni utili che consentono il miglioramento e l’ottimizzazione dei processi, una maggiore qualità e, in alcuni settori industriali, la realtà della produzione “lights-out”.

Piattaforme di produzione intelligente

Tutte queste tecnologie migliorano le operazioni e ottimizzano i processi. Tuttavia, una piattaforma di produzione intelligente è la tecnologia Industry 4.0 più flessibile e accessibile che sia le grandi che le piccole aziende possono acquisire.

Una piattaforma di produzione intelligente può includere molte tecnologie Industry 4.0 come potenti strumenti di analisi, cloud computing, algoritmi avanzati di machine learning e AI. Può collegarsi a apparecchiature abilitate per l’IIoT per gestire una fabbrica connessa e alimentare e gestire sistemi ciber-fisici in una smart factory.

Una soluzione del genere si rivolge a produttori di tutte le dimensioni. Le grandi aziende che utilizzano software di produzione intelligente beneficiano di una grande quantità di dati per ottimizzare i loro processi e controllare costi e qualità. Le PMI possono cogliere le opportunità più immediate e affrontare prima i problemi di processo più urgenti, adottando un approccio più graduale.

Scegliete un punto di partenza e iniziate

La produzione intelligente non deve essere un’impresa enorme e costosa. Ad esempio, con la Plex Smart Manufacturing Platform il punto di ingresso può essere quasi ovunque. La piattaforma è modulare e le aziende possono applicare una gamma di funzionalità per affrontare prima i loro problemi più urgenti.

Questa flessibilità significa che le aziende hanno accessi più semplici e rapidi a punti di ingresso economici. Un’azienda più piccola potrebbe voler perseguire solo il monitoraggio della produzione, mentre una grande impresa può guardare a enormi flussi di dati per ottimizzare tutti i processi tramite un sistema di gestione della produzione (MES).

Come decisori, la scelta di implementare le tecnologie Industry 4.0 può essere totale o graduale. Ma con le piattaforme disponibili, non dovrebbe mai essere quella di restare fermi e aspettare. Che scegliate di fare un grande passo o uno piccolo, il momento di agire è adesso.

Approfondite e pianificate la vostra strategia IIoT con l’aiuto di The Beginners Guide to IIoT.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.