Die traditionelle Fertigung hat stets angestrebt, Qualität in den Prozess einzubetten. Zu Beginn konzentrierten sich diese Systeme auf die Qualitätskontrolle, die eine manuelle Datenerfassung und Analyse sowie zahlreiche von Menschen durchgeführte Inspektionen erforderte. Mit der Weiterentwicklung der Systeme strebten Unternehmen danach, über die Qualitätskontrolle hinauszugehen und zur Qualitätssicherung überzugehen, um Fehler zu verhindern.
Heute gibt es Möglichkeiten, echte Qualitätssicherung zu einem erreichbaren Ziel zu machen. Da die intelligente Fertigung die Fertigungsbranche weiterhin transformiert, besteht einer ihrer wichtigsten Vorteile darin, die Qualitätssicherung auf ein Niveau zu heben, das mit menschlichem Eingreifen nicht erreichbar ist.
Datenerfassung und Analysen in Echtzeit
Einer der Hauptvorteile von Software für die intelligente Fertigung ist ihre Fähigkeit, Produktionsdaten in Echtzeit zu erfassen und zu analysieren. Sie kann Daten während der gesamten Produktion erfassen, indem sie mit fortschrittlichen IIoT-Geräten wie optischen Scannern oder Temperatur- und Drucksensoren integriert wird.
Diese Fähigkeit liefert Herstellern wertvolle Daten, mit denen sie Qualitätsprobleme sofort erkennen und erforderliche Maßnahmen unmittelbar ergreifen können. Wenn beispielsweise Sensoren Temperatur- oder Druckabweichungen feststellen, kann die Software das Qualitätskontroll-Team automatisch benachrichtigen, sodass dieses erforderliche Maßnahmen ergreifen kannbevor sich dies auf die Qualität des Endprodukts auswirkt.
Automatisierte Qualitätskontrolle
Software für die intelligente Fertigung kann zudem automatisiertes Testen und Inspektionen mit einer Geschwindigkeit und Frequenz durchführen, die menschliche Fähigkeiten übersteigen. Die Tests lassen sich an die Spezifikationen jedes Produkts anpassen. Echtzeitergebnisse stehen für Analysen zur Verfügung, sodass die Maschine gestoppt oder Mitarbeitende benachrichtigt werden können, wenn menschliches Eingreifen erforderlich ist.
Bei der optischen Abtastung können Messungen oder andere Toleranzen Hunderte Male pro Sekunde durchgeführt werden. Sensoren erkennen Anomalien auf einem Niveau, das das menschliche Auge nicht erfassen kann. Dasselbe gilt für andere Prüfparameter wie Risse, Absplitterungen und Unvollkommenheiten, die Qualität oder Sicherheit beeinträchtigen können.
Rückverfolgbarkeit und Compliance
Rückverfolgbarkeit und Compliancesind in den Branchen Lebensmittel und Getränke, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik von entscheidender Bedeutung. Manuelle Systeme machen Hersteller anfällig für Sicherheitsrückrufe, die zu Produktverlusten führen, und setzen sie – je nach Branche – Bußgeldern und Haftung aus.
Software für die intelligente Fertigung verfolgt Produkte während der gesamten Produktion, um Herstellern vollständige Transparenz über ihre Abläufe zu bieten. Sie umfasst zudem Funktionen, mit denen Unternehmen Rohstoffe vom Wareneingang über die Produktion bis zum Verbraucher nachverfolgen können. Diese Funktionalität ist insbesondere für Pharmaunternehmen sowie Unternehmen der Lebensmittel und Getränke von entscheidender Bedeutung, die möglicherweise die Rückverfolgbarkeit ihrer Produkte nachweisen müssen.
Kontinuierliche Verbesserung
Qualitätssicherung verfolgt das Ziel, über manuelle Inspektionen, Nacharbeit und Abhilfemaßnahmen hinauszugehen, um Qualitätskosten und -verluste zu steuern. Sie ist daher ein wesentlicher Bestandteil jeder umfassenden Prozessverbesserung.
Da Software für die intelligente Fertigung Herstellern detaillierte Analysen und Einblicke in ihre Abläufe sowie Echtzeitberichte über den aktuellen Stand liefert, können Unternehmen Trends erkennen und gezielt Maschinen, Prozesse oder Fehler adressieren, umVerbesserungen voranzutreiben.
Software für die intelligente Fertigung analysiert Produktionsdaten, um Problembereiche zu identifizieren, in denen die Effizienz verbessert oder Ausschuss reduziert werden kann. Diese automatisierten Prozesse verringern oder eliminieren den Bedarf an menschlicher Inspektion und erreichen dies mit einer Geschwindigkeit und einem Detailgrad, die Menschen nicht leisten können.
Qualität in Ihr System für intelligente Fertigung integrieren
Eine leistungsstarke Softwarelösung kann Sie dabei unterstützen, Qualität als festen Bestandteil Ihrer Unternehmenskultur zu verankern. Die Plex Smart Manufacturing Platform bietet Echtzeiteinblicke, Prozessautomatisierung für Qualität und Sicherheit bei Rückverfolgbarkeit und Compliance in Ihrem gesamten Betrieb.
Mit Plex lassen sich Qualitätsprozesse in Echtzeit aktualisieren und analysieren, um Veränderungen zu ermöglichen, die zukünftige Fehler verhindern. Die digitale Dokumentenkontrolle sorgt für Sicherheit, da Compliance-, regulatorische Änderungen und Ablaufdaten, die für die Produktion entscheidend sind, in Echtzeit aktualisiert werden. Dies senkt Kosten und Risiko und stellt sicher, dass Ihre Mitarbeitenden stets mit den aktuellsten Daten arbeiten.
Wenn Sie bereit sind, Ihre Qualität mit intelligenter Fertigung auf ein neues Niveau zu heben, erfahren Sie hier mehr.
Verwandte Artikel