品質を差別化要因に
製造環境を真に向上させるには何が必要でしょうか。部門間の壁を取り除き、システムを整合させ、組織全体で情報を共有するにはどうすればよいでしょうか。
それには、強力で現実的な品質戦略が必要です。しかし、すべての品質戦略が同じように作られているわけではありません。複数の成果を実現する戦略が求められます。
- 簡単なデータアクセスによる明確なレポート
- リアルタイム情報フロー
- 紙に代わるデジタル文書化
- すべての領域における反復可能・予測可能な品質実現
- 大幅なリスク低減
- 新規および既存のコンプライアンス基準の達成
このウェビナーでは、ゲストスピーカーであるIDCのResearch Director、Reid Paquinによる重要な事実や数値をご紹介します。さらに、AisinのAssistant Manager of Quality and ComplianceであるTabatha Davisが、Aisinがどのように品質マインドセットを採用し、それが実際にどのように現場で実現されているかの実例を紹介します。また、PlexのVP of Product ManagementであるAnthony Murphyが、組織全体における品質の重要性やその他のベストプラクティスについて解説します。
今すぐオンデマンドウェビナーを視聴し、品質への取り組みを前進させましょう。
ウェビナー全編の視聴がまだご準備できていない場合は、Reid Paquinのブログシリーズをご覧ください。
オンデマンド視聴