健全な戦略を持つことは、戦争、人生、ビジネスにおいて大きな違いを生み出します。戦略があれば、どこに向かい、どのようにそこに到達するかについて明確な目標と方向性が得られます。戦略がなければ、さまよい、問題を解決するために場当たり的な対処を繰り返すリスクがあります。
ビジネスを変革し、将来に向けて成長させるには、最新式テクノロジーに裏打ちされた明確なスマートマニュファクチャリング戦略が必要です。この戦略があれば、チームは導入の「どこで」「どのように」から、達成できる「何を」を解き放つ同様に十分な情報に基づいた戦術的意思決定へと移行できます。
戦術的アプリケーション
スマートマニュファクチャリング導入のための健全な戦略が整えば、企業は幅広いツールを利用できます。プラットフォームを実際に活用するための戦術的で具体的なステップの計画を開始できます。これには、特定のプロセス改善、効率目標、コスト削減などが含まれる場合があります。
しかし、行動の段階に到達するには、操業の性質と必要なものについて深く掘り下げる必要があります。企業を変革し、スマートマニュファクチャリングを採用してビジネスプロセスを上から下まで変更するというコミットメントが必要です。
何をする必要があるか?
スマートマニュファクチャリング戦略は「走る前に歩く」ことに相当します。そして、この戦略にはいくつかの重要な要素を含める必要があります。
接続性
接続性は、スマートマニュファクチャリング導入戦略の重要な部分です。通常、製造メーカは複数の機械装置メーカ(OEM)からの設備群を保有しています。
同じ機械装置メーカ(OEM)の設備であっても、機械は世代が大きく異なる場合があります。さらに、他の機械にはモデルの違い、サイズの差異、デジタルとアナログの出力の混在がある場合があります。
戦略では、設備のどれだけを接続するかを明記する必要があります。この詳細により、収集されるデータの量が決まり、接続性の違いをどのように克服するかも設定する必要があります。たとえば、設備にセンサーやカーブル配線の後付けが必要な場合、導入には完全な接続を含めるのか、それとも最も便利なもののみを含めるのかを決定します。
自動化
スマートマニュファクチャリングプラットフォームには、強力な自動化オプションが含まれています。この自動化は、多くの場合、手動データ収集の代替となります。または、機械を自動化して自律的または半自律的な意思決定を行うことも含まれる場合があります。さらに、自動化には、オペレーターや保守担当者に重要な操業上の問題を通知するアラームや警告を含めることもできます。
導入に対する賛同と利用可能なリソースにより、活用する自動化の量が制限されます。しかし、自動化を進めるほど、スマートマニュファクチャリングプラットフォームはデータを収集し、分析し、最適な性能のための実用的な知見を提供します。
追跡
自動化のレベルが決定されたら、何を追跡するかに焦点を当てることができます。スマートマニュファクチャリングは、レガシーソフトウェアシステムとの相互運用性を含む企業全体のシステムを接続し、オペレーターや技術者から管理者や経営幹部まで、人々も接続します。
これらのスタッフメンバーは、追跡されたデータと、レポート、チャート、動的HMIディスプレイやダッシュボード、その他の可視化ツール内で提供される分析を活用します。スマートマニュファクチャリング戦略は、データを解き放つだけでなく、何を追跡すべきか、どのシステムをエコシステムに含めるかも決定する必要があります。
分析
分析は、スマートマニュファクチャリングプラットフォームの主要機能です。リアルタイムデータは、意思決定の改善、自動化パラメータの駆動、自律的なアクションの実行、スタッフへの警告などを行うための実用的な知見を提供するクラウドベースの分析エンジンを動かします。
分析はまた、他の方法では検出されない、隠れた生産、品質、無駄、性能のトレンドを明らかにします。戦略に深く接続され自動化されたシステムの計画が含まれている場合、データと知見の質は大幅に向上します。
必要なKPI
スマートファクトリーのフロアにあるタブレット、PC、HMIは、プラットフォームの可視性を表示します。ここで、オペレーターとスタッフは、カスタマイズ可能なダッシュボードでKPIを利用して、何が起こっているかを確認し、それに応じてどのように対応するかを決定します。
戦略には、ショップフロア全体の生産設備にアクセスするオペレーターとスタッフに最大の価値を提供するKPIを含める必要があります。
戦術的行動
企業レベルでスマートマニュファクチャリング戦略を設定し、操業に適したシステムを導入すると、戦術的な性能が解き放たれ、操業全体で変化と改善を推進できるようになります。これらの戦術的アクションには、向上したトレーニング、それ自体が自動化された継続的改善プログラム、品質モニタ、新しい在庫やサプライチェーンのアクションが含まれる場合があります。
このSmart Manufacturing Software Buyer's Guideは、導入戦略を策定する要素を理解するためのリソースです。また、ニーズに適したソフトウェアを見つけるのに役立つ重要なトレンド、テクノロジーの力、実装の推奨事項も含まれています。
関連記事