Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

スマート製造による必要なKPIの作成方法

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

KPIは製造業にとって不可欠です。KPIは、貴社の運営のどの領域が期待値通りに機能しており、どの領域に改善が必要かを判断するための道しるべです。

しかし、どのデータポイントを追跡すべきか分からない場合や、貴社の製造業務が業界、接続性のレベル、または製品構成に基づく独自の要件を持つ場合、KPIの作成は困難になることがあります。

スマート製造ソフトウェアは、業界、企業規模、要件に合わせてカスタマイズされたKPIを作成することを可能にします。これにより、スケジューリングやデータ分析をより細かく制御でき、貴社のビジネスにとって最も重要なことに集中する時間が増えます。 

以下に、スマート製造システムが貴社独自のニーズに合わせてカスタマイズされたKPIを生成するのに役立ついくつかの方法を示します。

リアルタイム生産ダッシュボード

スマート製造ソフトウェアを使用すると、個々のステーション、ライン、部門、または工場全体のKPIを作成できます。これらの指標から得られるデータを活用し、マネージャや監督者に現状を視覚的に把握できるレポートを生成します。

ショップフロアダッシュボード上のカスタマイズされたKPIの重要な差別化要因は、オペレータへの影響です。リアルタイムの運用ダッシュボードは、時間、シフト、オペレータ、または部門ごとにKPIを構成し、測定やトレンド分析が可能です。

この可視性により、データと生産性能がオペレータの手元に届き、意思決定の実現、介入やダウンタイムの低減のための支援要請が可能となります。操作する機械に特化したKPIを持つことで、オペレータはより多くの情報を得て、迅速な調整が可能となります。

詳細レポート

スマート製造ソフトウェアは、詳細かつカスタマイズされたレポート作成を可能にし、チームが目標に向かって進捗を維持できます。また、組織のあらゆるレベルで目標達成度をユーザが確認できます。

従来のスタンドアロンソフトウェアには、削除や変更ができない無駄なフィールドが含まれていることが多く、ユーザの不満や、重要な情報の判別に時間を要する原因となっていました。これに対し、最新式のスマート製造ソリューションは、マネージャ、オペレータ、スケジューラ、エグゼクティブなどが余計なデータに煩わされることなく、必要な情報にアクセスできるカスタマイズ可能なレポートを実現します。

エンタープライズデータタスク(例:ERPアウトプット)に関わる担当者は、そのレベルのデータを含むレポートに集中できます。同様に、品質管理者や保守スタッフは、意思決定を最も支援するKPIを反映したレポートを活用できます。

アラート

スマート製造システムの大きな利点の1つは、アラートの作成と重要なKPIのモニタが可能な点です。これにより、オペレータやマネージャは問題が深刻化する前に発見できます。

例えば、生産部門が機械のメンテナンスのために時折生産を停止すると、ダウンタイムがすぐに蓄積される場合があります。また、生産用に準備された材料が残り少なくなると、ライン全体が停止し、後続の下流工程に影響が及ぶこともあります。

スマート製造システムは、こうしたプロセスをより効率的にします。リアルタイムの自動アラートに基づく迅速な対応は、各部門のカスタマイズされたKPIに反映されます。

カスタマイズ

最新式のソフトウェアを活用することで、生産進捗を迅速に把握し、業務効率の最大化を実現できます。また、各ユーザが最も必要とするカスタムKPIを通じて解釈されたリアルタイムのデータに基づき、トップフロアからショップフロアまで一体となった環境を構築します。この機能により、情報に基づく意思決定や、問題発生前の迅速な対応が可能となります。

貴社のスマート製造KPIとは

正確かつ実用的なKPIは製造業の生命線です。KPIがなければ、戦略や目標、数値を達成するための意思決定はほぼ不可能です。スマート製造ソリューションは、貴社の組織のすべてのメンバーのニーズを満たす意味のあるKPIを生成し、意思決定を強化します。

スマート製造の取り組みをさらに進めるには、本関連記事で特定の生産モニタKPIについてご覧ください。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。