優れた品質管理システム(QMS)を機能させる要素とは何でしょうか?
結局のところ、貴社の製造企業が現代的なニーズを満たしながら、最高レベルの品質管理および保証を達成・維持できるよう、QMSに信頼性を求めるはずです。これはどのソフトウェアシステムにも大きな要件ですが、QMSがPlan-Do-Check-Act法、すなわちPDCAを採用していれば、現状を理想の状態へと変革できます。
PDCAとは何か?
PDCAは、すべての内部プロセスに適用できる循環型フレームワークであり、組織が顧客に最高品質を提供することを支援します。これは、さまざまな産業で品質管理システムが採用する最も一般的な規格の1つであるISO 9001の要件です。
QMSはPDCAとどのように連携するのか?
効果的なQMSは、データをデジタル化するだけでなく、データ駆動型の洞察を可能にします。手作業によるエラーや、スプレッドシートに入力される前にすでに古くなっている情報を待つ必要はありません。QMSはリアルタイムのデータを展開し、企業がすぐに使用できる情報を活用して、業務の接続、自動化、追跡、分析を行い、再現性と予測性のある品質を実現します。
強力なQMSソフトウェアは、デジタル品質およびコンプライアンスのモニタを提供し、クローズドループ品質システムを構築します。PDCAのような手法を活用することで、人間だけでは実現できないスピードで継続的改善を推進できます。
PDCAサイクルでは何が起こるのか?
計画(Plan)計画は品質管理の重要な要素であり、複数の要素を含みます。まず、QMSのステークホルダーのニーズを特定することから始まり、これがQMSイニシアチブの範囲設定の鍵となります。計画プロセスには、潜在的リスクの特定と対処、品質目標の設定、継続的改善を支えるための変化の予測も含まれます。最終ステップは、計画を実行するためのサポート体制を構築することです。計画プロセス全体を通じて、経営層が顧客重視を徹底し、内部の役割と責任を明確にし、品質ポリシーを確立することが不可欠です。これにより、QMS全体に明確な方向性が与えられます。
実行(Do)計画が確立されたら、適切に実行する必要があります。企業は品質管理業務の管理策を特定し、製品またはサービスの要件を検討し、設計を策定します。外部から提供されるプロセス、サービス、製品にも管理策が必要です。「実行」フェーズでは、顧客への約束を果たすために関連するすべての活動を考慮し、最大の品質を提供するために必要な事項を決定します。
測定・評価(Check)計画と実行が要件を満たし、計画通りに機能しているかを確認します。内部QMSプロセスをモニタ、測定、分析、評価する必要があります。また、顧客に提供する製品やサービスが品質と満足度の基準を満たしているかを確認します。内部監査はQMSの有効性を測定・評価する信頼できる方法です。マネジメントレビューでは、モニタされたすべてのデータを評価し、課題に対応するために必要な変更を行います。
対策・改善(Act)対策・改善では、前段階で発見された課題を是正します。内部プロセスの改善や、実際または潜在的な不適合の原因排除が主な目標です。これは概念的というよりも具体的な成果が得られる充実したステップであり、明確な効果をもたらします。
計画(再び)再度プロセスを実施します。このサイクルは、「測定・評価」フェーズで特定された潜在的課題や「対策・改善」フェーズで実施された是正措置が計画に反映され、「実行」フェーズの更新された要件を満たすことを保証するために繰り返されます。プロセスを繰り返すことで、将来にわたり継続的改善が実現します。
QMSフレームワーク
QMS内でPDCAサイクルを展開することで、品質プロセスを強化するクローズドループのデジタル記録が構築されます。これにより、コンプライアンスの確保、顧客満足度の向上、継続的改善が可能となります。現在のQMSにご不満の場合や、品質戦略をさらに高めたい場合でも、Plan、Do、Check、Actの各段階で考えることは新たな気づきをもたらすでしょう。
さまざまな品質管理システムの種類、品質管理の方法、業界の品質基準については、このナレッジ記事をご覧ください。
関連記事