Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

品質コストの新たな視点

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

品質コストは、何世代にもわたって製造業のKPIとして使用されてきました。廃棄物、手直し、スクラップのコストを理解することで、企業は欠陥を削減または排除する継続的改善戦略を開発できます。

多くの製造メーカは、100%の品質を目指すためにテクノロジーに依存しており、これにより継続的改善に集中でき、適切なツールと戦略と組み合わせることで大幅なコスト削減につながります。スマート製造ソフトウェアが、組織を100%品質に向けてどのように導くことができるかを探ってみましょう。

より集中的な労働力

強力なスマート製造ソフトウェアは、品質管理に関わる多くのプロセス(生産モニタ、仕様からの偏差など)を自動化できます。また、これらのタスクは生産現場でリアルタイムに実行できるため、検査やテストに必要な労働力も削減されます。このソフトウェアは、データ分析を使用して品質問題が発生する前に特定し、リアルタイムのモニタを可能にすることで、オペレーターが迅速に対処できるようにします。 

企業は、スマート製造ソフトウェアと連携するプロトコルとフレームワークの採用により、より少ない労働力で100%の品質を達成できます。これにより、労働力の課題が軽減され、現在のチームメンバーがより影響力のある活動に集中できるようになります。その結果、従業員はリアルタイムのデータ品質により、改善が機能することに対してより大きな自信を持つようになります。

材料コストの削減

サプライチェーンの複雑性とボラティリティが増大する中、品質コストはこれまで以上に重要になっています。スマート製造ソフトウェアと品質マインドセットを組み合わせることで、企業は品質精度を高め、デジタル化の利点をサプライチェーンにまで拡大できます。

品質精度は、材料コストの上昇に対するヘッジとして機能します。堅牢なソフトウェアによって強化された製品は、より高い精度と一貫性で製造されます。この精度は、各ユニットの生産時に必要な(または無駄になる)材料が少なくなることを保証することで、材料コストの上昇を相殺します。

データ分析を使用してプロセスを最適化することで、手直しやスクラップの必要性が減少します。これは、材料コストが上昇しても、企業がより高い収益性を維持できることを意味します。プロセス最適化は、生産工程の効率向上にもつながります。

ブランド評判の向上

現実を直視しましょう。顧客はこれまで以上に洗練され、情報に精通しています。彼らははるかに多くの選択肢と、必要なものを購入するより多くの方法を持っています。これらの要因が組み合わさって、品質を強調するブランド評判の重要性が高まっています。

スマート製造ソフトウェアは、タイムラグのあるデータの使用を排除し、生産現場に直接実行可能性をもたらします。リアルタイムのデータ、生産モニタ、自動化の組み合わせにより、向上した製品品質とコスト削減が実現します。

これらの利点は、顧客満足度に直接影響します。生産現場で100%の品質を目指すということは、売上を頼りにしている顧客の手に渡る欠陥が少なくなることを意味します。これにより、貴社は品質で知られるようになるだけでなく、その評判は顧客にも波及し、関連付けによって顧客もブランド評判の向上を享受できます。

スマート製造はスマート品質を意味する

今日ほど、製造メーカが材料コストを慎重に管理し、顧客の間でブランド評判を高めることが不可欠な時代はありません。スマート製造ソフトウェアを使用する最新式でデジタル化された製造企業は、コストとブランドイメージの面で、あまり洗練されていない競合他社よりも優位に立っています。

スマート製造戦略が品質の向上、コスト削減、ブランド名の構築にどのように役立つかについては、こちらで詳細をご覧ください

トピック: トレーサビリティ/品質管理

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。