Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

基盤の構築。現状分析とデータ通信環境の理解 – Part 1

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

現代の製造業において、プラントフロアの運用と企業システムの相乗効果は、真に接続されたインテリジェントな生産環境の要となっています。このエコシステムの基盤として、自動化および制御システムが製造プロセスの重要な指標を取得しますが、その真の可能性が発揮されるのは、このデータがERPやMESによって促進される、より広範な組織目標に情報を提供する場合に限られます。

この統合レベルを実現するには多くの課題があり、堅牢なフレームワークと業界ベストプラクティスの遵守が求められます。本ブログでは、現状を評価し、自動化・制御システムと企業基幹業務システム間のコミュニケーションを円滑化するための基礎知識を構築するための青写真と戦略を解説します。

基盤構築:現状分析

既存システムおよびインフラの棚卸し:

  • ハードウェアの在庫:PLC、DCS、HMI/SCADA、センサー、コントローラ、通信インフラなど、すべての自動化および制御システムのハードウェアを詳細に記録します。
  • ソフトウェアの記録:自動化および制御システムのソフトウェアバージョン、ERP、MES、QMS、その他の企業業務システム、データベース、レガシーまたはサードパーティアプリケーションを記録します。
  • ネットワークトポロジ:デバイスやシステムがどのように相互接続され、通信しているかの詳細なマップを作成します。

データフローおよびストレージ分析:

  • データが現在、システム内でどのように流れているか、エッジでの取得からストレージや表示までを把握します。
  • 現在のデータストレージ容量、検索速度、バックアップソリューション、差し迫った拡張性の課題を評価します。

現在のデータ構造の評価:

  • 自動化および制御システムで生成されるデータの構造を調査します。
  • これをERP、MES、QMS、その他の企業業務システムの入力要件と比較し、潜在的な非互換性や変換の必要性を特定します。

通信プロトコルの特定:

  • 現在使用中の通信プロトコル(例:Modbus、Profibus、OPC UAなど)を記録します。
  • これらのプロトコルがより広範なシステム統合においてもたらす可能性のある制限や非互換性を把握します。
  • 統合後の増加したデータフローを処理するためのデータ処理能力を分析します。

システム健全性およびメンテナンスの評価:

  • メンテナンスログやダウンタイム発生事例を確認します。
  • システム健全性を評価し、潜在的な障害ポイントを特定し、現状の耐性を把握するために脆弱性評価を実施します。

サイバーセキュリティ:

  • 内部・外部ネットワーク、統合、インターフェースに関連する脆弱性を評価します。
  • 特定の自動化および制御ソフトウェアアプリケーションに関連する脆弱性を確認します。
  • 現状のデータ精度、データ整合性、データアクセスおよび脆弱性の状態を把握します。

コミュニケーション環境の理解

エッジ層:エッジでは、データは生のままで量も膨大です。センサー、制御システム、ローカルエッジデバイスがリアルタイムのデータを収集し、機械の状態、製品品質、環境条件、オペレータの操作状況などを取得します。例として、温度測定値、機械の動作状態、エネルギー消費指標、振動レベルなどが挙げられます。

エッジデータの特性:

  • 高い粒度と頻度
  • 多くの場合、タイムスタンプ付きで連続的
  • 構造化または非構造化
  • 主に運用データであり、財務やビジネス志向ではない

エッジデータ通信の要件:

  • 迅速かつ信頼性の高い伝送方式
  • ローカル処理による待ち時間の削減
  • 初期フィルタリングと集約によるノイズの低減
  • エッジコンピューティングリソースによる予備分析

MES/MOM層:MES(Manufacturing Execution System)またはMOM(Manufacturing Operations Management)層は、詳細なプラントフロアデータをすぐに使用できる情報へ変換します。例として、作業指示のステータス、生産数、ダウンタイム発生、品質指標、在庫レベルなどが挙げられます。

MES/MOMデータの特性:

  • 集約され文脈化されている
  • 生産指示、スケジュール、リソース状況と関連付けられている
  • 工程内トレース、WIP(仕掛品)モニタ、業務スケジューリングに使用

MES/MOMデータ通信の要件:

  • XML、JSONなどの構造化データ形式をサポートするプロトコル
  • データフローや変換を調整するミドルウェア
  • 運用監視のためのデータ可視化を実現するシステム

ERP層:ERP(Enterprise Resource Planning)システムは、企業全体からの情報を統合し、戦略的および財務的な意思決定に活用します。例として、売上予測、生産スケジューリング、在庫評価、調達データ、財務データなどが挙げられます。

ERPデータの特性:

  • 高度に処理・要約されている
  • 財務・人事・サプライチェーンデータと統合
  • ビジネス成果、効率性、収益性を重視

ERPデータ通信の要件:

  • システム間通信のための安全かつ信頼性の高いデータ転送プロトコル
  • 財務・ビジネスモジュールとの互換性を確保するデータマッピング
  • ビジネスサイクルやレポートニーズに合わせたスケジュールバッチ処理

スタート地点

プラントフロアの自動化・制御システムと企業基幹業務システムの相乗効果によって形成される、接続されたインテリジェントな生産環境は、あらゆる最新式の製造業務における大きな目標の一つです。これを実現するためには、自動化・制御システムが製造プロセスからデータを取得し、そのデータが通常ERP、MES/MOM、QMSによって促進される、より広範な組織目標に情報を提供する必要があります。 

しかし、この目標の実現は容易ではなく、多くの課題が伴います。業界ベストプラクティスを活用して堅牢なフレームワークを構築するには、現状の徹底的な評価が不可欠です。また、自動化・制御システムと企業基幹業務システム間のデータ通信に関する基本的なアプローチを理解することも必要です。ここが出発点です。 

次回のブログでは、エッジコンピューティングと、それがプラントフロアシステムとビジネスシステム間の相乗効果を構築するための全体的なアプローチにどのように適合するかを詳しくご紹介します。それまでの間、クラウドベースのMES活用ガイドをご覧ください。

本記事は以前、HarneetによってMESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) Internationalのウェブサイトで公開されました。

トピック: デジタルトランスフォーメーション

Harneet Gill
Harneet Gill
Enterprise Software Sales Executive, Plex by ロックウェル・オートメーション
Neet Gillは、ロックウェル・オートメーションのEnterprise Softwareチームのシニアセールスリーダーであり、製造組織のニーズに合わせたERP、MES、QMS、IIoTソリューションの推進を担当しています。進歩と変革を推進することに深い情熱を持つNeetは、Plexの顧客に提供するサービスの向上に尽力し、進化するニーズにより良く応えることを目指しています。ロックウェル・オートメーションに入社する前は、実装パートナとして製品ライフサイクル管理やCAD/CAMなどのテクノロジーの経験を積み、幅広いエンジニアリングサービスを提供していました。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。