従来の製造業は、常にプロセスに品質を組み込むことを追求してきました。当初、これらのシステムは品質管理に焦点を当てており、手作業によるデータ収集と分析、そして人による多くの検査が必要でした。システムが改善されるにつれ、企業は品質管理を超えて、欠陥を防ぐための品質保証へと移行しようとしました。
今日、真の品質保証を達成可能な目標とする機会があります。スマート製造が製造産業を変革し続ける中、その主要な利点の一つは、人間の介入では不可能なレベルでの品質保証の実現です。
リアルタイムデータ収集・分析
スマート製造ソフトウェアの主な利点の一つは、リアルタイムで生産データを収集・分析できることです。光学スキャナーや温度・圧力センサーなどの高度なIIoTデバイスと統合することで、生産全体を通じてデータを取得できます。
この機能により、製造メーカは価値あるデータを得ることができ、品質問題が発生した際にそれを特定し、直ちに是正措置を講じることができます。たとえば、センサーが温度や圧力の変動を検出した場合、ソフトウェアは自動的に品質管理チームに警告を発し、最終製品の品質に影響を与える前に是正措置を講じることができます
。
自動化された品質管理
スマート製造ソフトウェアは、人間の能力を超えた速度と頻度で自動化されたテストおよび検査を活用でき、テストは各製品の仕様に合わせてカスタマイズ可能です。リアルタイムの結果が分析用に利用できるため、機械を停止したり、人間の介入が必要な場合は従業員に警告を発したりできます。
光学スキャンでは、測定やその他の許容範囲を1秒間に数百回実行できます。センサーは人間の目では追えないレベルで異常を検出できます。同じことが、品質や安全性に影響を与える可能性のある亀裂、欠け、不完全性などの他の検査パラメータにも当てはまります。
トレーサビリティとコンプライアンストレーサビリティとコンプライアンス
は、食品・飲料、自動車産業、航空宇宙、医療産業において重要です。手作業のシステムでは、製造メーカは製品損失をもたらす安全性リコールにさらされ、業界によっては罰金や責任にもさらされます。スマート製造ソフトウェアは、生産全体を通じて製品を追跡し、製造メーカに業務の完全な可視性
を実現します。また、企業が原材料を受け取った瞬間から生産を経て消費者に至るまで追跡できる機能も含まれています。この機能は、製品のトレーサビリティの実現が求められる可能性のある製薬や食品・飲料企業にとって特に重要です。
継続的改善
品質保証は、品質コストと損失を「管理」するための手作業による検査、手直し、是正措置を超えることを目指しています。したがって、全体的なプロセス改善の取り組みにおいて重要な要素です。スマート製造ソフトウェアは、製造メーカに業務に関する詳細な分析と洞察、そして現在起こっていることに関するリアルタイムレポートを実現するため、企業はトレンドを特定し、機械、プロセス、またはエラーに焦点を当てて
改善の推進
が可能です。スマート製造ソフトウェアは生産データを分析し、効率を向上したり無駄を削減したりできる問題箇所を特定するのに役立ちます。これらの自動化されたプロセスにより、人間による検査の必要性が大幅に削減または排除され、人間にはできない速度と詳細レベルでこれを実現します。
スマート製造システムへの品質の組み込み堅牢なソフトウェアソリューションは、品質を企業文化の一部として確立するのに役立ちます。Plex Smart Manufacturing Platform
は、リアルタイムの洞察、品質プロセスオートメーション、業務全体にわたるトレーサビリティとコンプライアンスの保証を実現します。Plexを活用することで、品質プロセスをリアルタイムで更新し、分析して、将来の欠陥を排除する変革を実現できます。デジタル文書管理により、生産に不可欠なコンプライアンス、規制変更、有効期限情報がリアルタイムで更新されるため、安心して業務に取り組めます。これによりコストとリスクが削減され、従業員が最新のデータで作業できるようになります。
よりスマートな製造で品質を確立する準備ができている場合は、こちらで詳細を体験しよう。
関連記事