Una porta si apre con un cigolio. Si sentono deboli gemiti appena dietro l’angolo. E si distingue chiaramente un’entità completamente fasciata che si trascina lungo un corridoio. È una casa infestata? Un edificio abbandonato e spaventoso? O è il vostro processo produttivo?
Le case infestate possono essere un modo divertente per festeggiare Halloween, ma non lo sono altrettanto quando riflettono una dura realtà all’interno del vostro impianto. Quella porta che cigola? È il suono di un tecnico della manutenzione che apre una macchina per risolvere un altro problema fantasma a causa di un fermo macchina non pianificato.
Quei gemiti da Frankenstein? Sono il suono prodotto dal personale interdipartimentale la cui mancanza di interoperabilità tra il software del proprio dipartimento e quello di un dipartimento critico a valle non corrisponde.
E la mummia? È solo un altro processo rotto che è stato coperto con workaround e soluzioni temporanee, fino a non riuscire più nemmeno a vedere com’era il processo all’inizio.
Per Halloween, godetevi uno sguardo divertente ai trucchi degli stabilimenti di produzione infestati, insieme a dati guidati che riteniamo essere i più dolci della stagione spettrale.
Caccia ai fantasmi
La raccolta e l’analisi manuale dei dati sono da tempo il tallone d’Achille della produzione. Soggette a errori e difficili da analizzare, permettono che i problemi si accumulino fino a quando nessuno sa più da dove provengano. Fermo macchina non pianificato, KPI mancanti e altri problemi incombono su macchine e personale come spettri di un altro mondo.
Per eliminare i fantasmi nella macchina, prendete il controllo dei vostri dati. I dati e le analisi manuali vengono eliminati grazie ad analisi in tempo reale che utilizzano una smart manufacturing platform e il software Plex avanzato.Soluzioni MES come questa vi permettono di vedere cosa sta succedendo, perché e quando.
Inoltre, Asset Performance Management Software vi consente di mantenere le apparecchiature in salute e di conoscere esattamente la manutenzione necessaria per risolvere rapidamente i problemi. E con l’aggiunta di tecnologia di automazione, potete automatizzare i workflow per scacciare i fantasmi da tutte le vostre macchine e ottimizzare i vostri processi produttivi.
Prendete la vostra forca
Spinte da esigenze di budget, dalla necessità di maggiori conoscenze o da decisioni prese a compartimenti stagni, le aziende spesso assemblano software indipendenti per ogni dipartimento. Solo in seguito cercano di collegarli in un sistema coerente.
Il risultato è un incubo di interoperabilità che funziona meno come una soluzione tecnologica e più come il mostro di Frankenstein. Ma mentre dati e sistemi isolati che non comunicano continuano a trascinarsi, “It’s Alive!” viene rapidamente sostituito da “Come lo eliminiamo?”
La Plex Smart Manufacturing Platform™ vi aiuta a liberarvi del mostro di Frankenstein. Con un’unica fonte attendibile e dati standardizzati analizzati in un’unica piattaforma, non c’è bisogno di torce e forconi.
La piattaforma offre invece una suite completa di soluzioni software. Si integra senza interruzioni con altri sistemi, così tutti parlano la stessa lingua, guardano gli stessi dati ed eseguono con sicurezza in tempo reale.
Allontanatevi dal film dell’orrore
Molti processi produttivi assomigliano più a un reparto oggetti di scena di un film horror che a un percorso completo per la produzione di beni finiti. Tuttavia, i limiti dei dati e delle analisi manuali nella produzione tradizionale fanno sì che le soluzioni tampone siano la norma, piuttosto che una soluzione definitiva. Nel tempo, il processo perde valore e nessuno riesce davvero a vedere cosa succede.
Il software Plex vi consente di utilizzare dati in tempo reale e dati analitici avanzati per monitorare i vostri processi in tempo reale. Con MES avanzato, sistema di monitoraggio della produzione, QMS o tutti questi elementi in una smart manufacturing platform, potete svelare la mummia e correggere il processo.
I vostri dati in tempo reale, combinati con approfondimenti analitici basati su cloud, vi permettono di implementare il miglioramento dei processi e ottimizzare i processi invece di tamponarli. E il sistema di dati a ciclo chiuso vi consente di continuare a monitorare e regolare, così da poter mettere da parte le bende per sempre.
Trasformate la paura in divertimento
Nessuno vuole vivere in una casa infestata, figuriamoci lavorarci tutto l’anno. Se siete pronti a liberarvi dei colpi di paura, a prendere il controllo dei vostri dati e a tenere i brividi solo fino al 31 ottobre, allora scoprite come Plex può esorcizzare le vostre operazioni qui. E, soprattutto, vi auguriamo un Halloween felice e sicuro!
Articoli correlati