Soddisfare la domanda dei clienti, rispettare i requisiti normativi e competere in un mercato globale dipendono tutti da un aspetto fondamentale della vostra attività produttiva: la qualità del prodotto.
Date le alte poste in gioco, non c’è da stupirsi se le organizzazioni si rivolgono sempre più spesso asistemi di gestione della qualità (QMS) che possono aiutarle a mantenere alti livelli di prestazioni riducendo i costi e trovando efficienze. Quando cercate il QMS giusto per la vostra organizzazione, uno che possa sbloccare nuove capacità e massimizzare il ritorno sull’investimento, considerate questi sei passi per il successo della gestione della qualità.
Passo 1: Digitalizzare la qualità
L’utilizzo di una gestione documentale cartacea e di processi manuali presenta un grosso svantaggio: può portare rapidamente a informazioni obsolete e a errori non controllati. I fogli di calcolo per il controllo della qualità mancano dei vantaggi che i sistemi digitalizzati di oggi possono offrire: miglioramento continuo delle vostre operazioni nel rispetto dei requisiti dei clienti. Immaginate di poter connettere, automatizzare, monitorare e analizzare i vostri dati.La digitalizzazione dei vostri processi di qualità introduce un livello di controllo superiore, più in linea con gli standard del settore. Un QMS digitalizzato vi aiuta a tenere il passo con la crescente complessità dei prodotti, mantenendo al contempo la conformità e le certificazioni.
Passo 2: Integrare la qualità nei vostri processi
Rendere la gestione della qualità parte integrante dei vostri workflow e processi riduce le perdite di qualità e il rischio di problemi di garanzia o richiami, migliorando la reputazione del vostro marchio e le relazioni con i clienti. Un QMS migliora l’adozione, l’esecuzione e il miglioramento continuo dei vostri processi. La digitalizzazione dei dati consente alla vostra azienda di coordinare le attività di qualità in modo interfunzionale utilizzando un’unica fonte di informazioni. I requisiti e la documentazione sulla qualità sono disponibili e condivisi in tempo reale in tutta l’azienda, sia che abbiate una sola sede sia che ne abbiate molteplici in tutto il mondo.
Passo 3: Validare ripetutamente la qualità
L’obiettivo: gestione della qualità prevedibile, ripetibile e attuabile. Utilizzate il vostro QMS non solo per rendere operativa la conformità in modo efficiente, ma anche per rendere intrinsecamente a prova di errore le operazioni di produzione. Questo aiuta a soddisfare gli standard del settore e le normative dei clienti e significa che potete garantire la conformità in modo più coerente. Tuttavia, la coerenza non elimina la capacità di essere flessibili. Un QMS solido può offrire metodologie di conformità configurabili man mano che le vostre esigenze e quelle dei vostri clienti evolvono e cambiano.
Passo 4: Favorire l’apprendimento e il miglioramento continui
Disporre dei dati giusti a portata di mano crea una serie di opportunità. Le informazioni generate da un QMS possono abilitare importanti iniziative di lean manufacturing e gestione della qualità in tutta la vostra struttura: più imparate, più potete migliorare. I cicli di miglioramento continuo con standard e processi di qualità integrati in un sistema digitale di registrazioni aiutano a promuovere e mantenere la qualità. Utilizzatelo per rafforzare l’impegno della vostra azienda verso la qualità e la reputazione di elevati standard, oltre che per collaborare con i vostri clienti e fornitori per raggiungere le best practice.
Passo 5: Aumentare la visibilità
Un QMS centralizza le informazioni e i documenti sulla qualità, mettendo le informazioni giuste nelle mani giuste al momento giusto. Una corretta gestione della qualità collega le informazioni alle persone e consente reazioni rapide e agili alle opportunità e agli ostacoli. Ad esempio, potete eliminare la carta con fogli di controllo elettronici che validano la qualità e il controllo dei processi in tempo reale, garantendo che l’esecuzione proceda come previsto. La conoscenza è potere: avere dati raccolti in ogni momento della produzione nel contesto degli obiettivi e delle metriche aziendali si traduce in informazioni basate sui dati, azioni di qualità più accurate e analisi della causa di origine.
Passo 6: Migliorare la gestione dei dati
Abbandonando la carta, un QMS vi consente di organizzare e gestire i dati registrati in tempo reale, assicurando che i vostri documenti siano sempre sincronizzati. Inoltre, elimina i documenti obsoleti dalla circolazione. Un maggiore controllo dei dati aiuta la vostra azienda a documentare i requisiti di qualità standard all’interno del sistema e a utilizzare un meccanismo formalizzato per la revisione/l’approvazione, gli audit, le checklist, le procedure, la documentazione e le attività di follow-up. In caso di audit, potete ottenere e mantenere più facilmente le certificazioni di qualità fornendo agli auditor prove immediate di conformità.
Quanto è efficace la vostra gestione della qualità?
È semplice: una strategia di gestione della qualità di successo si basa su un QMS solido nel toolkit della vostra organizzazione. Il sistema giusto migliora le vostre operazioni aziendali e vi aiuta a soddisfare i requisiti dei vostri clienti e degli auditor. Che gestiate tutta la produzione internamente o abbiate fornitori vostri, massimizzare le capacità del vostro QMS vi permette di rimanere conformi agli ultimi standard e regolamenti di qualità.
Approfondite e scoprite ulteriori caratteristiche, funzioni e vantaggi dei sistemi di gestione della qualità leggendo questo articolo di approfondimento scritto dagli esperti Plex.
Articoli correlati