Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Una nuova prospettiva sul costo della qualità

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Il costo della qualità è stato un KPI della produzione per generazioni. Comprendendo il costo di scarto, rilavorazione e scarto, le aziende possono sviluppare strategie di miglioramento continuo che riducono o eliminano i difetti.

Molti produttori si affidano alla tecnologia per raggiungere il 100% di qualità, il che consente loro di concentrarsi sul miglioramento continuo e di ottenere risparmi significativi se combinato con gli strumenti e la strategia giusti. Esploriamo come il software di produzione intelligente può guidare le organizzazioni verso il 100% di qualità.

Manodopera più specializzata

Un software di produzione intelligente può automatizzare molti processi legati al controllo della qualità, come il monitoraggio della produzione, la deviazione dalle specifiche e altro ancora. Inoltre, elimina la manodopera necessaria per il controllo e il collaudo, poiché queste attività possono essere svolte in tempo reale nel punto di produzione. Il software utilizza analisi dei dati per identificare i problemi di qualità prima che si verifichino e consente il monitoraggio in tempo reale, in modo che gli operatori possano intervenire rapidamente per risolverli. 

Le aziende possono adottare protocolli e frameworkche lavorano con il software di produzione intelligente e utilizzano meno manodopera per raggiungere il 100% di qualità, alleviando le sfide della forza lavoro e permettendo ai membri del team attuale di concentrarsi su attività più importanti. Di conseguenza, i dipendenti avranno maggiore fiducia che i miglioramenti funzioneranno grazie alla qualità dei dati in tempo reale.

Riduzione dei costi dei materiali

Con l'aumento della complessità e della volatilità della supply chain, il costo della qualità è più critico che mai. Combinando il software di produzione intelligente con una mentalità orientata alla qualità, le aziende possono aumentare la precisione della qualità ed estendere i vantaggi della digitalizzazione alla supply chain.

La precisione della qualità agisce come una copertura contro l'aumento dei costi dei materiali. Grazie a un software robusto, i prodotti sono realizzati con maggiore accuratezza e uniformità. Questa accuratezza compensa l'aumento dei costi dei materiali assicurando che siano necessari (o scartati) meno materiali per produrre ogni unità.

L'utilizzo di analisi dei dati per ottimizzare i processi riduce la necessità di rilavorazione o scarto. Ciò significa che le aziende possono mantenere una maggiore redditività, anche con l'aumento dei costi dei materiali. L'ottimizzazione dei processi porta anche a una maggiore efficienza nel processo produttivo.

Miglioramento della reputazione del marchio

Ammettiamolo: i clienti sono più sofisticati e informati che mai. Hanno una scelta molto più ampia e più modi per acquistare ciò di cui hanno bisogno. Questi fattori contribuiscono ad aumentare l'importanza di una reputazione del marchio che trasmette qualità.

Il software di produzione intelligente elimina l'uso di dati ritardati e porta l'operatività direttamente al punto di produzione. La combinazione di dati in tempo reale, monitoraggio della produzione e automazione si traduce in una migliore qualità del prodotto e in un risparmio sui costi.

Questi vantaggi hanno un impatto diretto sulla soddisfazione dei clienti. Puntare al 100% di qualità nel punto di produzione significa meno difetti nelle mani di coloro su cui fate affidamento per le vostre vendite. Non solo questo rende la vostra azienda nota per la sua qualità, ma questa reputazione si riflette anche sui vostri clienti, che ne trarranno beneficio in termini di reputazione del marchio.

Produzione intelligente significa qualità intelligente

Oggi più che mai, è fondamentale per i produttori gestire attentamente i costi dei materiali e migliorare la reputazione del proprio marchio tra i clienti. Un'organizzazione manifatturiera moderna e digitalizzata che utilizza un software di produzione intelligente ha un vantaggio rispetto ai concorrenti meno esperti in termini di costi e immagine del marchio.

Leggete di più qui per scoprire come una strategia di produzione intelligente può aiutarvi a migliorare la qualità, ridurre i costi e costruire il vostro marchio.

Argomenti: Tracciabilità Controllo Qualità

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.