Cosa rende efficace un sistema di gestione della qualità (QMS)?
Dopotutto, volete poter contare su un QMS che vi aiuti a raggiungere e mantenere il più alto livello di controllo della qualità e assicurazione della qualità rispondendo al contempo alle esigenze moderne della vostra azienda manifatturiera. È una richiesta impegnativa per qualsiasi sistema software, ma quando il vostro QMS utilizza il metodo Plan-Do-Check-Act, o PDCA, può trasformare il vostro stato attuale nello stato ideale.
Cos'è il PDCA?
Il PDCA è un modello ciclico che può essere applicato a tutti i processi interni, aiutando le organizzazioni a fornire la massima qualità possibile ai loro clienti. È un requisito della norma ISO 9001, uno degli standard più comuni utilizzati dai sistemi di gestione della qualità in diversi settori industriali.
Come funziona un QMS con il PDCA?
Un QMS efficace non si limita a digitalizzare i vostri dati, ma rende possibili anche approfondimenti basati sui dati. Invece di gestire errori manuali e di aspettare informazioni obsolete prima ancora che arrivino nel foglio di calcolo elettronico, un QMS utilizza dati in tempo reale. Questo aiuta le aziende a connettere, automatizzare, monitorare e analizzare le operazioni utilizzando informazioni utilizzabili per una qualità ripetibile e prevedibile.
Un solido software QMS offre il monitoraggio digitale della qualità e della conformità per creare un sistema di qualità a ciclo chiuso. Utilizza metodi come il PDCA per consentire un miglioramento continuo della qualità più rapido di quanto gli esseri umani possano realizzare da soli.
Cosa succede nel ciclo PDCA?
Pianificare. La pianificazione è una parte fondamentale del controllo della qualità e comprende diversi elementi. Inizia con l'identificazione delle esigenze degli stakeholder del QMS, che sono fondamentali per definire l'ambito delle iniziative del QMS. Il processo di pianificazione include anche l'identificazione e la gestione dei potenziali rischi, la definizione degli obiettivi di qualità e l'anticipazione dei cambiamenti per supportare il miglioramento continuo. L'ultimo passo è implementare la struttura di supporto che vi permetterà di realizzare i vostri piani. Durante il processo di pianificazione, è essenziale che i leader aziendali si impegnino a concentrarsi sul cliente, a definire i ruoli e le responsabilità interne e a stabilire una politica della qualità. Questo dà al QMS una direzione fissa.
Eseguire.Una volta stabilito, il piano deve essere eseguito correttamente. Un'azienda dovrà identificare i controlli per le operazioni di gestione della qualità, considerare i requisiti dei prodotti o dei servizi e sviluppare i progetti. Anche i processi, i servizi e i prodotti forniti esternamente richiedono controlli. La fase "Eseguire" prevede di considerare tutte le attività relative al mantenimento della promessa ai clienti e di determinare ciò che è necessario per offrire la massima qualità.
Controllare.Assicuratevi che la pianificazione e l'esecuzione soddisfino le vostre esigenze e funzionino come previsto. Dovreste monitorare, misurare, analizzare e valutare i processi interni del QMS. Verificate anche che i prodotti e i servizi che offrite ai consumatori soddisfino i loro standard di qualità e soddisfazione. Gli audit interni sono un metodo affidabile per controllare l'efficacia del QMS. Il processo di riesame della direzione valuta tutti i dati monitorati per apportare eventuali modifiche necessarie a risolvere i problemi.
Agire.L'azione consiste nel risolvere eventuali problemi riscontrati nella fase precedente. Migliorare i processi interni ed eliminare le cause di non conformità effettive o potenziali sono gli obiettivi generali. È una fase gratificante che appare più tangibile che concettuale, attuando un cambiamento reale con impatti chiari.
Pianificare (di nuovo).È il momento di ripetere il ciclo. Questo processo viene ripetuto per garantire che i potenziali problemi identificati nella fase di "Controllare" o le azioni correttive intraprese nella fase di "Agire" siano incorporati nella pianificazione e soddisfino i requisiti aggiornati nella fase di "Eseguire". Ripetendo il processo si sblocca un miglioramento continuo della qualità nel futuro.
Il vostro modello QMS
L'implementazione del ciclo PDCA all'interno di un QMS crea un registro digitale a ciclo chiuso che rafforza i processi di qualità. Ciò contribuisce a garantire la conformità, a migliorare la soddisfazione dei clienti e a consentire un miglioramento continuo. Che siate delusi dal vostro attuale QMS o che stiate cercando di portare la vostra strategia di qualità al livello successivo, pensare in termini delle fasi Pianificare, Eseguire, Controllare, Agire sarà una rivelazione.
Scoprite di più sui diversi tipi di sistemi di gestione della qualità, metodi di controllo della qualità e standard di qualità del settore in questo articolo della knowledge base.
Articoli correlati