La produzione tradizionale ha sempre cercato di integrare la qualità nel processo. Inizialmente, questi sistemi si concentravano sul controllo della qualità, che richiedeva la raccolta e l’analisi manuale dei dati e molti controlli eseguiti da persone. Con il miglioramento dei sistemi, le aziende hanno cercato di andare oltre il controllo della qualità e di passare all’assicurazione della qualità per prevenire i difetti.
Oggi, ci sono opportunità per rendere la garanzia di qualità un obiettivo raggiungibile. Con la continua trasformazione dell’industria manifatturiera grazie alla produzione intelligente, uno dei suoi principali vantaggi è quello di potenziare la garanzia di qualità a un livello non possibile con l’intervento umano.
Raccolta e analisi dei dati in tempo reale
Uno dei principali vantaggi del software di produzione intelligente è la sua capacità di raccogliere e analizzare i dati di produzione in tempo reale. Può acquisire dati durante tutta la produzione integrandosi con dispositivi IIoT avanzati come scanner ottici o sensori di temperatura e pressione.
Questa capacità fornisce ai produttori dati preziosi, consentendo loro di identificare i problemi di qualità non appena si presentano e di intraprendere immediatamente azioni correttive. Se, ad esempio, i sensori rilevano variazioni di temperatura o pressione, il software può avvisare automaticamente il team di controllo della qualità, permettendo loro di intervenire prontamenteprima che influisca sulla qualità del prodotto finale.
Controllo della qualità automatizzato
Il software di produzione intelligente può anche utilizzare test e controlli automatizzati a una velocità e una frequenza che superano le capacità umane, e i test sono personalizzabili in base alle specifiche di ogni prodotto. I risultati in tempo reale sono disponibili per l’analisi, in modo che la macchina possa essere fermata o i dipendenti avvisati se è necessario un intervento umano.
Nella scansione ottica, le misurazioni o altre tolleranze possono essere eseguite centinaia di volte al secondo. I sensori possono rilevare anomalie a un livello che l’occhio umano non può seguire. Lo stesso vale per altri parametri di controllo come crepe, scheggiature e imperfezioni che possono influire sulla qualità o sulla sicurezza.
Tracciabilità e conformità
Tracciabilità e conformità sono fondamentali nei settori alimentare, automobilistico, aerospaziale e medico. I sistemi manuali espongono i produttori a richiami di sicurezza che comportano la perdita di prodotti, oltre a sanzioni e responsabilità a seconda del settore.
Il software di produzione intelligente traccia i prodotti durante tutto il processo produttivo per fornire ai produttori visibilità completa sulle loro operazioni. Include inoltre funzioni che consentono alle aziende di monitorare le materie prime dal momento in cui vengono ricevute fino alla produzione e al consumatore. Questa funzionalità è particolarmente importante per le aziende farmaceutiche e del settore alimentare, che possono essere tenute a fornire la tracciabilità dei loro prodotti.
Miglioramento continuo
L’assicurazione della qualità cerca di andare oltre il controllo manuale, la rilavorazione e le misure correttive per “controllare” i costi e le perdite di qualità. È, quindi, una componente vitale di un complessivo sforzo di miglioramento dei processi.
Poiché i software di produzione intelligente forniscono ai produttori analisi dettagliate e informazioni sulle loro operazioni e report in tempo reale su ciò che sta accadendo, le aziende possono identificare le tendenze e concentrarsi su macchine, processi o errori perfavorire i miglioramenti.
Il software di produzione intelligente analizza i dati di produzione per aiutare a identificare i punti critici in cui è possibile migliorare l’efficienza o ridurre lo scarto. Questi processi automatizzati riducono o eliminano significativamente la necessità di controlli umani, raggiungendo velocità e livelli di dettaglio impossibili da ottenere per gli esseri umani.
Incorporate la qualità nel vostro sistema di produzione intelligente
Una soluzione software affidabile può aiutarvi a selezionare la qualità come parte della vostra cultura. La Plex Smart Manufacturing Platform offre analisi in tempo reale, automazione di processo della qualità e sicurezza nella tracciabilità e nella conformità in tutte le vostre operazioni.
Con Plex, i processi di qualità possono essere aggiornati in tempo reale e analizzati per favorire cambiamenti che eliminano i difetti futuri. Il controllo della documentazione digitale consente inoltre di gestire più facilmente la conformità, i cambiamenti normativi e le informazioni sulla scadenza critiche per la produzione, aggiornandole in tempo reale. Ciò riduce i costi e i rischi e garantisce che i vostri dipendenti operino sui dati più aggiornati.
Se siete pronti a selezionare la qualità con una produzione più intelligente, scoprite di più qui.
Articoli correlati