In den meisten Branchen ist die Produktqualität ein entscheidender Faktor dafür, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Natürlich gibt es viele Aspekte, die die Produktqualität beeinflussen – von der Qualitätsführung über das Talent der Mitarbeitenden bis hin zur Unternehmenskultur. All dies gilt auch für den Fertigungssektor, doch Hersteller sind zusätzlich stark auf ihre Partner- und Lieferantennetzwerke angewiesen, um hochwertige Produkte zu entwickeln, die ihre Kunden begeistern.
Die Sicherstellung, dass Lieferantennetzwerke mit Genauigkeit, Präzision und Effizienz arbeiten, ist für den Betrieb eines globalen Fertigungsunternehmens unerlässlich. Hersteller können keine guten Produkte ohne hochwertige Komponenten und Materialien fertigen. Sie können Produkte nicht pünktlich ausliefern, wenn sie auf Materialien von Lieferanten warten. Und sie können all dies nicht leisten, wenn sie keine starken Beziehungen zu Lieferanten und Partnern pflegen.
Mit sich ändernden globalen Vorschriften, verschiebenden Lieferbasen und sich wandelnden Verbraucheranforderungen wird das Lieferantennetzwerk zunehmend komplexer. Wie lässt sich also die Leistung angesichts dieser steigenden Komplexität verbessern? Die Antwort lautet Rückverfolgbarkeit.
Rückverfolgbarkeit ist der Schlüssel zur Verbesserung von Lieferantennetzwerken
Eine moderne Rückverfolgbarkeitsinfrastruktur nutzt Daten und beschleunigte Analysen, um jede einzelne Produktkomponente während des gesamten Wegs durch die Lieferkette zu überwachen, zu verfolgen und zurückzuverfolgen. Sie verschafft Herstellern die Fähigkeiten und die Transparenz, um Lieferantennetzwerke zu verwalten und zu optimieren. Hersteller erhalten Echtzeiteinblicke in jeden Aspekt der Lieferkette. Mit diesen Erkenntnissen stellen sie sicher, dass alle Rohstoffe und Komponenten ihre Qualitäts- und Compliance-Standards erfüllen und gleichzeitig der Durchfluss durch die Lieferkette beschleunigt wird. Darüber hinaus minimieren Hersteller das Risiko in ihren Lieferketten, indem sie nachvollziehen, woher Materialien stammen und wie globale Veränderungen, Single-Sourcing oder andere Einschränkungen die Produktlieferung negativ beeinflussen könnten.
Und es sind die großen geschäftlichen Vorteile wie die Risikominderung, die Rückverfolgbarkeit so wertvoll machen. Neben der Optimierung der Produktqualität und der Geschwindigkeit der Lieferkette ermöglichen diese Erkenntnisse Herstellern, Störungen zu vermeiden. Betrachten wir ein Beispiel aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Denken Sie an ein Erfrischungsgetränkeunternehmen, das kürzlich minderwertiges Aluminium erhalten hat. Mit Rückverfolgbarkeit lässt sich der spezifische Lieferant, der das mangelhafte Material geliefert hat, leicht identifizieren. Anschließend kann das Unternehmen das Problem beheben, indem es vom Lieferanten verlangt, besseres Aluminium zu liefern, oder schnell zu einem anderen Lieferanten wechselt. Der Hersteller kann mögliche Produktverzögerungen an seine Einzelhandelskunden kommunizieren.
Digitale Threads ermöglichen moderne Rückverfolgbarkeit
Das grundlegende Konzept der Rückverfolgbarkeit existiert seit Jahrzehnten. Früher bedeutete dies jedoch manuelle Verfolgung, physische Audits und akribische Papierdokumentation, um den Weg eines Artikels durch die Lieferkette zu dokumentieren. Dies war natürlich ein sehr mühsamer, fehleranfälliger Prozess, der die Einblicke, die ein Unternehmen aus seiner Lieferkette gewinnen konnte, stark einschränkte.
Mit dem Aufkommen besserer Technologie wurden viele dieser Aufgaben automatisiert. Dennoch folgte der Prozessablauf der Automatisierung dem der Produktion. Isolierte Daten, fehlende Interoperabilität zwischen Softwareprogrammen und zahlreiche manuelle Dateneingaben sowie Berichtsabgleiche hinterließen weiterhin Lücken.
Digitale Threads sind die Bausteine, die Unternehmen heute eine vollständig automatisierte, umfassende Rückverfolgbarkeit ermöglichen. Digitale Threads verbinden Geschäftsprozesse, Systeme, Produkte und Anlagen durch einen nahtlosen, integrierten Datenfluss von Sensoren und vernetzten Geräten. Diese Daten erzählen die Geschichte jedes Rohstoffs – von der Entwicklung über die Herstellung bis zur Lieferung in Ihr Werk. Digitale Threads sind ein lebendiges Echtzeitprotokoll der Entwicklung Ihrer gesamten Wertschöpfungskette – von Kundeninformationen über das Produktdesign, von der Fabrik bis zum Endnutzer – und bieten Einblicke in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Bessere Produkte, zufriedenere Kunden
Rückverfolgbarkeit ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Partner und Lieferanten Ihnen qualitativ hochwertige, konforme Rohstoffe schnell liefern. Sie hilft, Risiken und Schwachstellen in Ihrer Lieferkette zu erkennen, bevor sie sich negativ auf Ihr Unternehmen auswirken. Dies ermöglicht es Herstellern letztlich, bessere Produkte zu fertigen und kostspielige Störungen zu vermeiden. Das bedeutet zufriedenere Kunden – das wichtigste Ziel jedes erfolgreichen Unternehmens.
Hersteller weltweit haben die Rückverfolgbarkeit und Digital Thread-Technologie von Plex genutzt, um Lieferkettenabläufe zu optimieren und qualitativ hochwertige, termingerechte Produkte zu liefern. Werfen Sie einen Blick in unser neues eBook Qualitätsmanagement für Dummies, um zu erfahren, wie diese Technologie Ihrem Fertigungsunternehmen helfen kann. Außerdem erfahren Sie hier, wie das Manufacturing Execution System von Plex Rückverfolgbarkeit und weitere wertvolle Funktionen bietet.
Verwandte Artikel