Loading
E-Books

Qualitätsmanagement für Dummies

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
QM für Dummies

Ein leicht verständlicher Leitfaden zum Aufbau Ihrer ganzheitlichen Qualitätskultur, zum Schritthalten mit sich ändernden Vorschriften und mehr.

Sind Sie bereit, in die Prinzipien, Strategien und Instrumente des modernen Qualitätsmanagements einzutauchen? Ganz gleich, ob Sie neu in diesem Bereich sind oder ein erfahrener Profi, der sich über die neuesten bewährten Verfahren informieren möchte – es gibt zahlreiche praktische Tipps und Erkenntnisse, die Sie in Ihren Betriebsabläufen anwenden können. Entdecken Sie 7 Kapitel zu folgenden Themen:

  • Aufbau einer Kultur und Prozesssteuerung mit einem Qualitätsmanagementsystem
  • Umsetzung der Methodik Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln
  • Anpassung an sich ändernde Qualitätsanforderungen
  • Entwicklung einer Qualitätskultur
  • Berichterstattung über Fortschritte
  • Anwendung des QMS in der Praxis
  • Elf Trends und Tipps für die Integration Ihres QMS

Noch nicht bereit zum Herunterladen? Verschaffen Sie sich einen Vorgeschmack auf den Inhalt.

Bitte füllen Sie das Formular aus, um das Webinar anzusehen.

Dieses Feld ist erforderlich
Dieses Feld ist erforderlich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.