Was macht ein gutes Qualitätsmanagementsystem (QMS) aus?
Schließlich möchten Sie sich auf ein QMS verlassen, das Ihnen hilft, das höchste Niveau an Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung zu erreichen und aufrechtzuerhalten, während es gleichzeitig die modernen Anforderungen Ihres Fertigungsunternehmens erfüllt. Das ist eine große Herausforderung für jedes Software-System, aber wenn Ihr QMS die Methode Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln (PDCA) anwendet, verwandelt es Ihren aktuellen Zustand in Ihren Idealzustand.
Was ist PDCA?
PDCA ist ein zyklisches Framework, das auf alle internen Prozesse angewendet werden kann und Unternehmen dabei unterstützt, ihren Kunden die höchstmögliche Qualität zu liefern. Es ist eine Anforderung der ISO 9001, einer der am häufigsten verwendeten Normen für Qualitätsmanagementsysteme in verschiedenen Branchen.
Wie arbeitet ein QMS mit PDCA?
Ein effektives QMS digitalisiert nicht nur Ihre Daten, sondern ermöglicht auch datengestützte Erkenntnisse. Anstatt sich mit manuellen Fehlern auseinanderzusetzen und auf Informationen zu warten, die bereits veraltet sind, bevor sie überhaupt in die Kalkulationstabelle eingetragen werden, nutzt ein QMS Echtzeitdaten. Dies hilft Unternehmen, Abläufe zu vernetzen, zu automatisieren, zu verfolgen und zu analysieren, indem aussagekräftige Informationen für wiederholbare und vorhersehbare Qualität bereitgestellt werden.
Leistungsstarke QMS-Software bietet digitale Qualitäts- und Compliance-Überwachung, um ein Qualitätssystem mit geschlossenem Regelkreis zu schaffen. Sie nutzt Methoden wie Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln, sodass Sie kontinuierliche Qualitätsverbesserung schneller umsetzen, als es Menschen allein möglich wäre.
Was geschieht im PDCA-Zyklus?
Planen.Planung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätskontrolle und umfasst mehrere Elemente. Sie beginnt mit der Ermittlung der Bedürfnisse Ihrer QMS-Interessengruppen, die entscheidend für die Definition des Umfangs Ihrer QMS-Initiativen sind. Der Planungsprozess beinhaltet außerdem die Identifizierung und Adressierung potenzieller Risiken, das Festlegen von Qualitätszielen sowie das Antizipieren von Veränderungen zur Unterstützung der kontinuierlichen Verbesserung. Der letzte Schritt besteht darin, die tragende Konstruktion zu implementieren, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Pläne umzusetzen. Während des gesamten Planungsprozesses ist es unerlässlich, dass die Unternehmensleitung sich auf den Kunden fokussiert, interne Rollen und Verantwortlichkeiten definiert und eine Qualitätspolitik etabliert. Dies gibt dem gesamten QMS eine klare Richtung.
Umsetzen.Sobald der Plan steht, muss er ordnungsgemäß umgesetzt werden. Ein Unternehmen muss Kontrollen für Qualitätsmanagement-Operationen festlegen, Produkt- oder Dienstleistungsanforderungen berücksichtigen und Designs entwickeln. Auch für extern bereitgestellte Prozesse, Dienstleistungen und Produkte sind Kontrollen erforderlich. Die Phase „Umsetzen“ umfasst sämtliche Aktivitäten, die mit der Erfüllung Ihres Versprechens an den Kunden verbunden sind, und legt fest, was erforderlich ist, um maximale Qualität zu liefern.
Überprüfen.Stellen Sie sicher, dass Ihre Planung und Umsetzung Ihren Anforderungen entspricht und wie vorgesehen funktioniert. Sie sollten interne QMS-Prozesse überwachen, messen, analysieren und bewerten. Überprüfen Sie außerdem, ob die von Ihnen gelieferten Produkte und Dienstleistungen die Qualitäts- und Zufriedenheitsstandards Ihrer Kunden erfüllen. Interne Audits sind eine zuverlässige Methode zur Überprüfung der Wirksamkeit des QMS. Die Managementüberprüfung bewertet alle überwachten Daten, um notwendige Änderungen zur Adressierung von Problemen vorzunehmen.
Handeln.Handeln bedeutet, alle im vorherigen Schritt festgestellten Probleme zu beheben. Die Verbesserung interner Prozesse und die Beseitigung der Ursachen tatsächlicher oder potenzieller Nichtkonformitäten sind die übergeordneten Ziele. Es ist ein erfüllender Schritt, der greifbarer ist als ein rein konzeptioneller Ansatz, da er echte Veränderungen mit klaren Auswirkungen bewirkt.
Planen (erneut).Jetzt ist es an der Zeit, den Prozess erneut zu durchlaufen. Dieser Vorgang wird wiederholt, um sicherzustellen, dass potenzielle Probleme, die in der Phase „Überprüfen“ erkannt wurden, oder Korrekturmaßnahmen, die in der Phase „Handeln“ ergriffen wurden, in die Planung einfließen und die aktualisierten Anforderungen in der Phase „Umsetzen“ erfüllen. Die Wiederholung des Prozesses ermöglicht kontinuierliche Qualitätsverbesserung in der Zukunft.
Ihr QMS-Framework
Die Anwendung des PDCA-Zyklus innerhalb eines QMS schafft einen digitalen Aufzeichnungsprozess mit geschlossenem Regelkreis, der die Qualitätsprozesse stärkt. Dies trägt dazu bei, die Compliance sicherzustellen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und kontinuierliche Verbesserung zu ermöglichen. Ganz gleich, ob Sie mit Ihrem aktuellen QMS unzufrieden sind oder Ihre Qualitätsstrategie auf das nächste Level heben möchten – das Denken in den Phasen Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln wird sich wie eine Offenbarung anfühlen.
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Qualitätsmanagementsystemen, Methoden der Qualitätskontrolle und branchenübliche Qualitätsstandards in diesem Knowledge-Artikel.
Verwandte Artikel