Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Ein neuer Blick auf die Kosten der Produktqualität

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Die Kosten für Qualität sind seit Generationen ein wichtiger KPI in der Fertigung. Wenn Unternehmen die Kosten für Abfall, Nacharbeit und Ausschuss verstehen, können sie Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung entwickeln, die Fehler reduzieren oder beseitigen.

Viele Hersteller setzen auf Technologie, um 100 % Produktqualität zu erreichen. So können sie sich auf kontinuierliche Verbesserung konzentrieren und in Kombination mit den richtigen Tools und Strategien signifikante Kosteneinsparung erzielen. Lassen Sie uns erkunden, wie Software für die intelligente Fertigung Unternehmen zu 100 % Produktqualität führen kann.

Mehr fokussierte Arbeit

Leistungsstarke Software für die intelligente Fertigung kann viele Prozesse der Qualitätskontrolle automatisieren, wie etwa die Überwachung der Produktion, Abweichungen von der Spezifikation und mehr. Sie eliminiert auch den Arbeitsaufwand für Inspektion und Tests, da diese Aufgaben in Echtzeit am Produktionsstandort durchgeführt werden können. Die Software nutzt Analysen, um Qualitätsprobleme zu identifizieren, bevor sie auftreten, und ermöglicht eine Überwachung in Echtzeit, sodass Bediener schnell Maßnahmen ergreifen können. 

Unternehmen können Protokolle und Frameworks einführen, die mit Software für die intelligente Fertigung zusammenarbeiten und weniger Arbeit benötigen, um 100 % Produktqualität zu erreichen. Dies entschärft Herausforderungen bei der Personalbesetzung und ermöglicht es den aktuellen Teammitgliedern, sich auf wirkungsvollere Tätigkeiten zu konzentrieren. Dadurch haben Mitarbeitende mehr Vertrauen, dass Verbesserungen funktionieren, da die Qualität der Echtzeitdaten gewährleistet ist.

Reduzierte Materialkosten

Mit zunehmender Komplexität und Volatilität der Lieferkette sind die Kosten für Qualität wichtiger denn je. Durch die Kombination von Software für die intelligente Fertigung mit einer Qualitätsmentalitätkönnen Unternehmen die Präzision der Produktqualität erhöhen und die Vorteile der Digitalisierung auf die Lieferkette ausweiten.

Präzision bei der Produktqualität dient als Absicherung gegen steigende Materialkosten. Mit leistungsstarker Software werden Produkte mit höherer Genauigkeit und Konsistenz gefertigt. Diese Genauigkeit gleicht steigende Materialkosten aus, da weniger Material für die Produktion jeder Einheit benötigt oder verschwendet wird.

Durch den Einsatz von Analysen zur Optimierung von Prozessen wird der Bedarf an Nacharbeit oder Ausschuss reduziert. Das bedeutet, dass Unternehmen auch bei steigenden Materialkosten eine höhere Rentabilität erzielen. Die Optimierung der Prozesse führt zudem zu einer gesteigerten Effizienz im Produktionsprozess.

Gestärktes Markenimage

Seien wir ehrlich: Kunden sind anspruchsvoller und besser informiert als je zuvor. Sie haben eine viel größere Auswahl und mehr Möglichkeiten, das zu kaufen, was sie benötigen. Diese Faktoren erhöhen die Bedeutung eines Markenrufs, der für Qualität steht.

Software für die intelligente Fertigung eliminiert die Nutzung zeitverzögerter Daten und bringt Handlungsfähigkeit direkt an den Produktionspunkt. Die Kombination aus Echtzeitdaten, Produktionsüberwachung und Automatisierung führt zu verbesserter Produktqualität und Kosteneinsparung.

Diese Vorteile wirken sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus. Das Streben nach 100 % Produktqualität am Produktionspunkt bedeutet weniger Fehler bei denjenigen, auf die Sie für Ihren Vertrieb angewiesen sind. Das macht Ihr Unternehmen nicht nur für seine Qualität bekannt, sondern dieser Ruf überträgt sich auch auf Ihre Kunden, die ebenfalls von einem Imagegewinn für ihre Marke profitieren.

Intelligente Fertigung bedeutet intelligente Qualität

Gerade heute ist es für Hersteller unerlässlich, Materialkosten sorgfältig zu steuern und ihren Markenruf bei Kunden zu stärken. Ein modernes, digitalisiertes Fertigungsunternehmen, das Software für die intelligente Fertigung nutzt, hat gegenüber weniger versierten Wettbewerbern einen Edge bei Kosten und Markenimage.

Lesen Sie hier weiter, um zu erfahren, wie eine intelligente Fertigungsstrategie Ihnen helfen kann, die Produktqualität zu verbessern, Kosten zu senken und Ihre Marke zu stärken.

Themen: Rückverfolgbarkeit Qualitätskontrolle

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.