Wenn Sie sich fragen, ob AR in der Fertigung bereits Realität ist, können Sie beruhigt sein: Sie ist schon da und wird die Art und Weise verändern, wie Hersteller Technologie einsetzen, um ihr Unternehmen voranzubringen.
Durch die Verbindung von digitaler und physischer Welt hat AR das Potenzial, zahlreiche Geschäftsprozesse in der Fertigung – wie Schulung und Anlagenmanagement – grundlegend zu verändern. Sie wird zudem ein Hilfsmittel für die digitale Transformation sein, die viele Hersteller durchlaufen, indem sie Menschen ein Werkzeug an die Hand gibt, mit dem sie nicht nur den digitalen Schaltkreis sehen, sondern ihn direkt in den physischen Kontext einfügen können, wo er für das Verständnis benötigt wird.
Diese Vision ist heute vielleicht noch nicht vollständig verwirklicht, war aber das zentrale Thema auf der jüngsten
PTC LiveWorx 2018 in Boston, Massachusetts. Laut Michael Campell, PTC Product Lead für AR, werden Menschen durch die digitale Transformation befähigt und sollten bereit sein, sich mit rasantem Tempo zu verändern.
Hier sind weitere Highlights von der LiveWorx, darunter Präsentationen von Plex-Führungskräften:
AR steht im Mittelpunkt.In einer Keynote des „Vaters der HoloLens“, Alex Kipman, wurde erläutert, wie HoloLens und die wachsende Zahl von AR-Geräten es Menschen ermöglichen, die Schnittstelle zwischen digitalen und physischen Daten zu nutzen, um der Fertigung und der Welt neue Werte zu erschließen. Vor AR bestand die Nutzung physischer und digitaler Inhalte meist darin, das Physische zu erleben und das Digitale auf einem Gerät zu betrachten. Unser Gehirn musste interpretieren, wie beides zusammenpasst – jetzt können wir beides gleichzeitig erleben, ohne dass eine Interpretation nötig ist.
Ein weiterer Redner, Robert Schmid, Chief IoT Technologist (auch bekannt als „Mr. IoT“) bei Deloitte Digital, präsentierte auf der Hauptbühne eine AR-Modell-Produktionsstraße in Originalgröße mit simulierten Internet der Dinge-Sensoren im Modell. So konnte er mit den virtuellen Steuerungen interagieren und Echtzeitreaktionen demonstrieren, die die Gesamtanlageneffektivität verbessern. Interessanterweise berichteten Hersteller, die AR einsetzen, von einer Produktivitätssteigerung um 30–50 %. Ein Luft- und Raumfahrtunternehmen gab an, die Schulungszeit für die Montage einer komplexen Batterie halbiert und die gesamte wiederholbare Zykluszeit sogar um 50 % reduziert zu haben. Er stellte Microsofts Strategie vor, die Leistung weiter zu steigern, die Kosten zu senken und die Ergonomie für mehr Komfort in industriellen Umgebungen zu verbessern.
Das Industrial Internet of Things (IIoT) wird erwachsen. Unser eigener Mike Hart, Director of Product Management bei Plex, empfahl den Teilnehmern, IIoT nicht nur als Technologiestrategie zu betrachten, sondern herauszufinden, wie das IIoT genutzt werden kann, um Geschäftsprobleme zu lösen. Die vorgestellten Prozessmodelle konzentrierten sich auf den geschäftlichen Mehrwert in wirtschaftlich relevanten Bereichen wie Produktivität oder Risikominimierung. IIoT-Projekte müssen zudem auf andere Unternehmensbereiche übertragbar sein und messbare Kapitalrenditen erzielen. Es wurden zahlreiche Reifegradmodelle und Best Practices für Implementierungsarchitekturen vorgestellt, was zeigt, dass die Branche voranschreitet.
Die Digitalisierung der Fertigung ist kein fernes Zukunftsziel mehr. Führende Unternehmen setzen AR und IIoT bereits in ausgereiften, wertorientierten Anwendungsfällen ein, die die Art und Weise verändern, wie Produkte hergestellt und Fertigungsunternehmen geführt werden. All dies ist jedoch nur möglich, wenn die notwendigen Schritte unternommen werden, um ein digitaleres Unternehmen zu werden.
Weitere Informationen darüber, was das für Ihr Unternehmen bedeutet, finden Sie im Download „The Definitive Guide to Connected Manufacturing“.
Verwandte Artikel