Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Plex-Kunden setzen Wearables und AR im Fertigungsbereich ein

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_180125_PlexKunde

Ich bin immer wieder erstaunt, was Plex-Kunden im Bereich der fortschrittlichen Technologieleisten. Hersteller haben uns schließlich durch große technologische Revolutionen geführt, die die Welt um uns herum für immer verändert haben. Und unsere Kunden blicken weiterhin nach vorn, während sie aktiv erforschen, wie sie Wearable - und AR/VR-Technologie im Fertigungsbereich einsetzen.

Als Google Glass erstmals eingeführt wurde, war Fisher Dynamics daran interessiert, die Technologie in der Produktion einzusetzen. Das Unternehmen kombinierte Glass mit einem Wearable-Ringscanner, um Materialien zu erfassen, und ergänzte das System um ein iBeacon, damit Glass die genaue Standorterkennung innerhalb der Fabrik nutzen konnte. Mit der Einführung von Glass 2.0 durch Google ist Fisher Dynamics erneut vom Potenzial dieser Technologie begeistert.

Ein weiterer Plex-Kunde, Polamer Precision, hat AR eingesetzt, um das Layout seiner Anlage mit einem 3D-Modell zu kartieren, Arbeitsstationen und Werkzeuge zu positionieren und so sicherzustellen, dass Gabelstapler und andere Ausrüstung genügend Platz haben, um sicher und effizient zu arbeiten. Polamer plant, arbeitsplatz- oder rollenbezogene Arbeitsanweisungen auf der HoloLens zu testen, um die Aufgaben der Mitarbeitenden zu vereinfachen und eine effizientere Schulung am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Das Unternehmen sieht außerdem die Möglichkeit, Daten auf neue Weise zur Steuerung der Produktion zu nutzen.

AR ist eine aufstrebende Technologie, die Hersteller erkunden, um betriebliche Probleme im Fertigungsbereich zu lösen. Kamco Industries gehört zu diesen Innovatoren. Wenn ein Bediener während der Produktion auf ein Problem stößt und sich an einen Vorgesetzten wendet, der gerade beschäftigt ist oder nicht im Büro ist, kann der Bediener Skype mit HoloLens verwenden, um das Problem gemeinsam zu lösen. Kamco hat dieses Konzept auch für seine Engineering-Gruppe übernommen. Dies ist nicht nur ein großartiger Anwendungsfall zur Zeitersparnis, sondern spart dem Unternehmen auch Reisekosten, da Ingenieure oft für die Programme, an denen sie arbeiten, reisen müssen.

Kamco prüft außerdem den Einsatz von HoloLens für die Werkzeuggruppe des Unternehmens. Werkzeuge werden durch Überbeanspruchung beschädigt oder müssen repariert werden, wenn sie brechen. Um sie ordnungsgemäß zu reparieren, muss das Team die Pläne abrufen, um den Prozess beim Zerlegen der Werkzeuge zu skizzieren. Mit HoloLens können die Mitarbeitenden vor der Demontage in das Werkzeug sehen und verstehen, wie alle Teile funktionieren. Dies spart viel Zeit bei der Reparatur der Werkzeuge, insbesondere wenn sie für die Erfüllung von Aufträgen mit hoher Priorität benötigt werden.

Da immer mehr Hersteller die Vierte industrielle Revolution für mehr Genauigkeit und Effizienz nutzen, werden Technologien wie AR an Bedeutung gewinnen. Plex-Kunden stehen im Mittelpunkt dieser Revolution und bringen diese Technologien zusammen, um echten Mehrwert zu schaffen.

Themen: Raumfahrt Automobil Lebensmittel und Getränke Hightech & Elektronik Industrielle Fertigung Kunststoffe & Gummi Präzisions-Umformtechnik

Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster ist CTO und leitet unsere Technologiestrategie sowie Forschungs- und Designinitiativen, die sich auf Cloud-Lösungen der nächsten Generation für Fertigungsunternehmen konzentrieren. Als Gründungsmitglied des Plex Team war Jerry maßgeblich an der gesamten Entwicklung von Plex beteiligt und überwachte die technischen Übergänge in jeder Phase unseres Wachstums. Jerry hat seinen Abschluss in Informatik an der Liberty University erworben.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.