Inflation – das gefürchtete „I“-Wort. Nach Jahrzehnten historisch niedriger Zinssätze ist sie mit voller Wucht zurückgekehrt und stört weiterhin den Betrieb überall.
Es gibt praktisch keinen Wirtschaftssektor und keine Branche, die nicht betroffen sind, da die Preise in allen Kategorien gestiegen sind. Die meisten dieser Kategorien, wie Energie, Transport, Rohstoffe, Arbeit und andere, wirken sich direkt auf die Produktion aus, erhöhen den Druck auf die Gewinnspannen und zwingen viele Hersteller dazu, schwierige Entscheidungen zu treffen – entweder die Preise für ihre Produkte zu erhöhen oder beliebte, aber margenärmere Produkte aus dem Sortiment zu nehmen.
Sich in dieser neuen Realität zurechtzufinden, ist für Entscheidungsträger unabhängig von den eingesetzten Systemen zur Produktionssteuerung eine Herausforderung. Wer jedoch mit Altsystemen, unterschiedlichen und unzureichenden Softwarelösungen oder vollständig manuellen Prozessen arbeitet, verfügt über zu wenige Echtzeitdaten und Analysen, arbeitet also mit deutlich weniger Informationen als andere und ist dadurch im Nachteil.
Wie Technologie für die intelligente Fertigung bei der Bewältigung der Inflation hilft
Unternehmen, die ihre digitale Reise begonnen haben, um Technologie für die intelligente Fertigung und Softwarelösungen einzuführen, haben deutlich bessere Chancen, die Auswirkungen der Inflation abzumildern. Für diese Unternehmen kann die Bedeutung von Echtzeitdaten und Analysen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Technologie für die intelligente Fertigung und entsprechende Lösungen Vorteile bieten, die bei der Bewältigung hoher Inflation helfen.
- Effizienz – Lösungen für die intelligente Fertigung ermöglichen die Automatisierung von Produktionsprozessen. Durch den Wegfall mühsamer manueller Tätigkeiten können sich die Teams auf die Kernproduktion konzentrieren. Mithilfe von Echtzeitdaten und Analysen liefern diese Lösungen umsetzbare Erkenntnisse für bessere Entscheidungen und signifikant höhere Effizienz.
- Transparenz im Unternehmen – Echtzeitdaten und Analysen bieten beispiellose Transparenz im Fertigungsbereich und im gesamten Unternehmen. Diese Transparenz ermöglicht es Ihnen, Datensilos aufzulösen und eine zentrale Informationsquelle zu nutzen, um zu erkennen, was aktuell geschieht und warum – so können Sie Probleme verhindern, bevor sie entstehen.
- Prozessverbesserung – Da Sie unternehmensweit in Echtzeit Transparenz haben, helfen analytische Erkenntnisse dabei, Teams gezielt auf Problemfelder hinzuweisen. So lassen sich Prozesse bei bekannten Engpässen und durch Analysen aufgedeckten versteckten Trends signifikant verbessern.
- Prozessoptimierung – Auch wenn ein Prozess nicht grundlegend überarbeitet werden muss, kann er durch Echtzeitdaten weiter optimiert werden. Lösungen für die intelligente Fertigung bieten Präzision, Genauigkeit und ein detailliertes Verständnis, das es Ihnen ermöglicht, Prozesse unmittelbar zu optimieren. Das verbessert Qualität, Effizienz, Ressourcennutzung und andere Kostenstellen, die von der Inflation betroffen sind.
- Lagerbestand – Eine leistungsstarke Plattform für die intelligente Fertigung ermöglicht die vereinfachte Integration mit ERP-, MES-, SCP- und anderen Systemen. Die Echtzeitdaten aus dem Fertigungsbereich und die Bedarfsdaten werden unter einer analytischen Oberfläche zusammengeführt. Kritische Entscheidungen zum Lagerbestand wie JIT, FIFO und andere Methoden werden dadurch präziser. Unternehmen, die Technologie für die intelligente Fertigung einsetzen, können ein wirklich genaues, fortlaufendes Lagerbestandssystem mit einem beispiellosen Maß an Genauigkeit realisieren.
- Optimierung der Lieferkette – Lösungen für die intelligente Fertigung sind über den Fertigungsbereich hinaus skalierbar. Die gleiche Transparenz, die die Entscheidungsfindung im Fertigungsbereich verbessert, ist auch in der gesamten Lieferkette möglich. Hier können Logistik, Auftragsdurchlaufzeit, Mindestbestellmenge, Lieferantenleistung und weitere Faktoren auf dieselben Analysen zurückgreifen, um die Auswirkungen der Inflation in diesen kritischen Bereichen zu verringern.
Nutzen Sie Lösungen für die intelligente Fertigung, um der Konkurrenz und der Inflation einen Schritt voraus zu sein
Lösungen für die intelligente Fertigung sorgen bereits jetzt für beispiellose Effizienzsteigerungen, Prozessverbesserungen und vieles mehr. Durch die vollständige Implementierung dieser Technologie und die Vernetzung Ihres Unternehmens mit einem Digital Thread können Sie diese Vorteile gezielt nutzen, um die Inflation taktisch und strategisch zu bekämpfen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Sie wissen nicht, wo Sie Ihre Reise zur intelligenten Fertigung beginnen sollen? Wir unterstützen Sie dabei. Die Plex Smart Manufacturing Platform™ bietet Echtzeitdaten, Analysen und vereinfachte Integration über eine Software-Suite, damit Ihre Entscheidungsträger die genauesten Einblicke erhalten, um Ihren Betrieb zu verbessern und der Inflation entgegenzuwirken.Erfahren Sie hier mehr über diese leistungsstarke Technologie und wie sie für Sie arbeiten kann.
Verwandte Artikel