Loading
アナリストレポート

プロセス オートメーションによるオペレーショナルエクセレンスの推進

今すぐ閲覧

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
プロセス オートメーションによるオペレーショナルエクセレンスの推進

予測可能性、信頼性、品質、効率性のほぼ完璧なレベルの実現

競争を目指す製造メーカは、手作業や紙ベースのプロセスではもはや優位に立てないことに気づいています。なぜなら、リアルタイムのデータ分析が、望む種類のメリットを享受するための前提条件となっているからです。実際、アナリストの調査によると、主要な製造メーカは運用性能へのリアルタイムで可視化を実現している可能性が67%高いことが証明されています。

これは、かつては不可能だった「適切なタイミングで適切なデータによって力を得て、迅速かつ自信を持って意思決定を行うこと」が、今や達成可能な目標となったことを意味します。重要な情報を収集・分析することで、製造メーカは可視性を高め、プロセス オートメーションによってエラーのリスクを低減し、問題が深刻化する前に事前に特定することが可能になります。

このIDCアナリストブリーフでは、以下の内容をご確認いただけます。

  • 製造メーカが対処している最も重要な7つの運用上の課題
  • デジタル投資がもたらした追加的な改善
  • プロセス オートメーションが成功の明確な兆候である理由

まだ完全な調査レポートのダウンロードをご検討中ですか。こちらをクリックして、ハイライトのインフォグラフィックをご覧ください。

関連コンテンツ

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。