Plex Systemsは、ショップフロアから生じるビジネス課題を解決するために設計されたソリューションスイート、Industrial Internet of Things(IoT)をリリースします。詳細はこちら。
デトロイト、2019年5月14日 – 製造業向けクラウドERPおよびMESのリーダーであるPlex Systemsは、本日PowerPlex 2019において、ショップフロアから生じるビジネス課題を解決するために設計されたソリューションスイート、Plex Industrial IoTのリリースを発表しました。Plex Industrial IoTは、機械をクラウドに接続し、そこから生じるデータストリームを管理し、情報をリアルタイムでコンテキスト化します。最初に利用可能となるソリューションはアセットパフォーマンス管理(APM)に焦点を当てており、予定外のダウンタイム、機械性能の低下、品質基準を下回る出力などの一般的な問題による製造の中断を回避することを支援します。
「オペレーショナルエクセレンスは、品質要件、効率目標、生産性指標を満たす製造メーカの能力の基盤です」と、Plex SystemsのChief Product OfficerであるRichard Murrayは述べています。「Plexは、プラグ&プレイのソリューションを創出することで、製造メーカがIIoTによって実現される利点を享受するための参入障壁を下げています。このスイートは、大手・中小の製造メーカを問わず、競争条件を平等にします。」
PlexがIndustrial Internet of Thingsを現実に
Plexの新しいソリューションは、Industry 4.0時代における接続(性)の実装と活用を製造メーカに可能にし、機器やセンサーが使用する多様なプロトコルやデータタイプによって生じるサイロを解消し、機械への接続とデータのコンテキスト化を簡素化します。Plex Industrial IoTは、基盤となる機械インテリジェンスへのアクセスを実現し、単一のソリューションでタイムリーかつ正確な洞察を製造メーカに提供し、運用上の予期せぬ事態を排除します。
IDCアナリストによると、2021年までに製造メーカの90%が、リアルタイムの設備およびアセットパフォーマンスデータを活用して、事前に問題を自己診断し、予定外のダウンタイムを回避するためのサービス介入をトリガーするようになります。1
Plex Industrial IoTが実現する内容
- 過去のIIoTデータへのアクセスによる継続的改善:本スイート内の最初のソリューションはアセットパフォーマンス管理(APM)に焦点を当てており、現在および過去のアクティビティの理解から始まります。このリアルタイム評価により、シフトスーパーバイザーやプラントマネージャーは、機械故障、効率低下、品質基準を下回る出力などの一般的な課題の行動、傾向、根本原因を理解するためのデータを得ることができます。
- リアルタイム資産ダッシュボードによる生産性の向上:Plex Industrial IoTは、包括的な事前構築済みダッシュボードにより、接続されたデバイスから、あらゆる施設のあらゆる資産の状況を製造メーカが監視することを支援します。カスタマイズ可能かつリアルタイムなこれらのダッシュボードは、最新のメトリクスと分析へのアクセスを実現します。ダッシュボードによって実現される情報により、製造リーダーは、シフト中にオペレーターの性能や総合設備効率(OEE)を改善するために、ライブデータに即座かつ正確に対応できます。
- 予定外のダウンタイムを予測・未然防止することによる運用混乱の最小化:Plex Industrial IoTで長期にわたり収集されたデータは、過去の傾向と比較して分析され、同一施設のMESおよびERPデータとコンテキスト化されることで、ショップフロアから経営層までの前例のない品質の洞察を明らかにします。これにより、運用混乱が削減され、製造メーカは従来予測できなかった事象にもより適切に計画を立てることが可能となります。
「Plex Industrial IoTは、資産の状態と全体的な性能を直接把握できるようにし、品質および部品レベルの性能期待値をアセットパフォーマンスに結び付ける能力について、私たちは非常に期待しています。これらの情報は従来、生成が極めて困難でした」とMPI CorporationのVice President of Digital StrategyであるBob Bierwagenは述べています。「この情報が利用可能になることで、データの相関だけでなく、因果関係を理解し、ボトムラインに好影響を与える運用改善を実現できます。」
Plex Industrial IoTは2019年7月に利用可能となります。これは、2018年7月にIIoTリーダーであるDATTUSの取得に続く、Plexの最初のIndustrial IoTソリューションです。今後のリリースでは、部品品質および製造効率に焦点を当てます。
1. 出典:IDC、IDC FutureScape: Worldwide Manufacturing 2019 Predictions、doc # EMEA43135818、2018年10月。
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。