Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

貴社の製造業務は幽霊屋敷ですか?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

きしむ音を立ててドアが開きます。角を曲がったすぐ先からかすかなうめき声が聞こえます。そして、完全に包帯で覆われたエンティティが廊下をよろよろと歩いている明確な姿が見えます。お化け屋敷でしょうか?不気味な廃墟でしょうか?それとも、貴社の製造業務でしょうか?

お化け屋敷はハロウィンを祝う楽しい方法かもしれませんが、工場内の厳しい現実を反映している場合は、それほど楽しいものではありません。あのきしむドアの音は?予定外のダウンタイムによる別のゴースト問題に対処するために、保守作業員が機械を開ける音です。

あのフランケンシュタインのようなうめき声は?部門間のソフトウェアと重要な下流部門のソフトウェアとの間に相互運用性がないため、部門間スタッフが発する音です。

そしてミイラは?それは、回避策や一時的な修正で覆い隠されてきた別の壊れたプロセスで、最初にそのプロセスがどのようなものだったかさえ見えなくなっています。

今年のハロウィンには、お化け屋敷のような製造施設のトリックと、不気味なシーズンで最も甘いと思われるデータ駆動型のトリートを楽しくご覧ください。

ゴーストハンティング

手動のデータ収集と分析は、長い間製造業の悩みの種でした。エラーが発生しやすく、分析が困難なため、どこから来たのか誰にもわからなくなるまで、ますます多くの問題が発生します。予定外のダウンタイム、KPIの欠落、その他の問題が、別世界からの亡霊のように機械やスタッフの上に漂っています。

機械の中のゴーストを排除するには、データを管理してください。手動データと分析は、スマート製造プラットフォームとPlexソフトウェアの高度な分析を活用したリアルタイムの分析によって追放されます。このようなMESソリューションにより、何が起こっているか、なぜ、いつ起こっているかを確認できます。

さらに、資産パフォーマンス管理ソフトウェアにより、設備を健全に保ち、問題に迅速に対処するために必要な正確なメンテナンスを把握できます。そして、追加の自動化技術により、ワークフローを自動化してすべての機械からゴーストを追い出し、製造業務を最適化できます。

熊手を手に取る

予算の懸念、より多くの知識の必要性、またはサイロ化された意思決定によって、企業は部門ごとにスタンドアロンソフトウェアを寄せ集めることがよくあります。それを一貫性のあるシステムにつなぎ合わせようとするのは、事後になってからです。

その結果、技術ソリューションというよりもフランケンシュタインの怪物のように機能する相互運用性の悪夢が生まれます。しかし、サイロ化されたデータと通信しないシステムがよろよろと動き続けるにつれて、「生きている!」はすぐに「どうやって殺すか?」に置き換わります。

Plex Smart Manufacturing Platform™は、フランケンシュタインの怪物を取り除くのに役立ちます。データの唯一の正しい情報源と、単一のプラットフォームで分析される標準化されたデータにより、松明と熊手を手に取る必要はありません。

代わりに、このプラットフォームは包括的なソフトウェアスイートを提供します。他のソリューションとシームレスに統合されるため、全員が同じ言語を話し、同じデータを見て、リアルタイムで自信を持って実行できます。

ホラー映画から離れる

多くの製造業務は、完成品を生産する最初から最後までの方法というよりも、ホラー映画の小道具部門のように見えます。しかし、従来の製造における手動データと分析の制限は、応急処置的な解決策が恒久的な修正ではなく標準であることを意味します。時間が経つにつれて、プロセスはほとんど価値がなくなり、誰も実際に何が起こっているのかを見ることができなくなります。

Plexソフトウェアを使用すると、リアルタイムのデータと高度な分析を活用して、リアルタイムプロセスをモニタできます。高度なMES、生産モニタシステム、QMS、またはスマート製造プラットフォームのこれらすべてを使用することで、ミイラを解き、プロセスを修正できます。

リアルタイムのデータとクラウドベースの洞察を組み合わせることで、プロセスに応急処置を施すのではなく、プロセス改善を実装し、プロセスを最適化できます。そして、クローズドループデータシステムにより、継続的にモニタと調整を行うことができるため、応急処置を永久に片付けることができます。

恐怖を楽しみに変える

誰もお化け屋敷に住みたくありませんし、ましてや一年中そこで働きたくありません。ジャンプスケアを取り除き、データを管理し、恐怖を10月31日だけに抑えたい場合は、Plexがどのように貴社の運用からお化けを取り除くことができるかについて、こちらで詳細をご覧ください。そして、最も重要なことは、楽しく安全なハロウィンをお過ごしください!

トピック: サプライチェーン管理/計画

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。