Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

製造業におけるサイバーセキュリティが重要な理由

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

ますます多くの製造メーカがインダストリー4.0テクノロジーを採用する中、サイバーセキュリティは常に懸念事項のトップに挙げられています。実際、データによると、IoTデバイスは接続後5分以内に攻撃を受ける可能性があることが示されています。

効率の向上、コストの削減、向上したオペレーショナルエクセレンスという形で数十億USDが関わっているため、製造メーカがIIoTへ移行するトレンドは今後も続きます。その結果、サイバーセキュリティ戦略とベストプラクティスは、企業の競争力と成功にとって不可欠です。

より強固なセキュリティインフラの必要性

ほとんどの企業は何らかのレベルの脅威保護を備えていますが、大多数はすべての脅威オプションを管理するための包括的な戦略を持っていません。しかし、デバイスの普及が続き、業務により深く組み込まれるにつれて、いくつかの要因が製造メーカにおけるより堅牢なセキュリティ要件の必要性を示しています。

  1. サイバー犯罪は増加し続ける – デバイス接続とIoTテクノロジーが製造メーカに新しく革新的なサービスを実現し続けるのと同様に、サイバー脅威もそれらと同じペースで増加すると予想されています。2025年までに、サイバー犯罪だけで最大USD 10.5兆の損害が発生すると推定されています。
  2. 新しいテクノロジーは新しい学習曲線を意味する – 製造メーカはIIoTの採用において革命的な移行を遂げています。そして、あらゆる新しいテクノロジーと同様に、被害者になるまで脅威を知ることができないことがよくあります。製造メーカは、IIoTインフラの構築と保護のための包括的かつ全体的な戦略を策定する必要があります。
  3. サイバー攻撃は大小さまざま – サイバー攻撃は、DDSやその他のシステムへの攻撃のような非常に複雑で洗練されたプログラミングから、簡単に侵害される単純なパスワードのような小さな後付けまで多岐にわたります。両方に備えるには、広範なネットワークセキュリティの取り組みと、日常業務を行うユーザーのための厳格なトレーニングプロトコルが必要です。
  4. 製造データの価値を理解する – 製造業は、ほとんどの人にとって「実務的な」仕事です。機械で商品を生産する終わりのない生産ラインのイメージを想起させます。この見方は、管理層によってもしばしば持たれてきました。しかし、IIoTは企業のデータの価値を明らかにします。顧客リスト、知的プロセス、企業秘密、スタッフのスキルセットはすべて、損害を与えるために悪用される可能性があります。企業は、自社のデータが生産ラインから出てくる製品と同じくらい成功に不可欠であり、その価値のあるものには保護が必要であることを急速に学んでいます。

システムの統合

製造メーカの考え方は、コストの関係で機械や設備を段階的に購入することに慣れています。そして、ほとんどの製造メーカはセキュリティにも同じアプローチを取っています。ある年に品質管理システムを購入し、2年後にCRMを購入するかもしれません。さらに時間をかけて、新しいERPやMES、その他のシステムへのアップグレードがあるかもしれません。

しかし、これらのシステムはしばしばデータをサイロ化し、まったく相互運用可能でない場合があります。その結果、IIoT接続(性)を追加し始めると、このサイロ化された断片的なシステムの集合体により、サイバー攻撃のリスクが高まります。

データを資産としての価値を学ぶことで、企業はすべてのシステムを統合して、すべてのシステムに対する包括的な安全経路を作成し始めることができます。そして、これを実現する最良の方法は、製造メーカによって製造メーカのために作成された実績のあるプラットフォームを活用することです。

たとえば、Plex Smart Manufacturing Platformを活用すれば、接続されたIoTデバイスの力を使ってサイロを排除し、データの唯一の正しい情報源の下ですべてのデータを管理できます。このより安全なアプローチは、リアルタイムの実用的な知見と、ビジネスプロセスに対するシームレスな透明性のある制御も実現します。

すべてのシステムからのデータが中央プラットフォームに集約されることで、個別のソリューションごとに複数のサイバーセキュリティソリューションを用意する必要がなくなり、企業はすべてのプロセスをカバーする集中型のセキュリティ対策を展開できます。このソリューションはよりコスト効率が高く、製造メーカが包括的なサイバーセキュリティ戦略の不可欠な一部としてスマート製造の力を活用できるようにします。

業務を強化することを目的とした製造テクノロジーを導入し続ける際には、サイバーセキュリティのレンズを通して選択肢を検討してください。ISO/IEC 27001:2013 Certificationなどのサードパーティ検証を確認し、貴社の競争力を高めるためのツールが組織に追加のリスクをもたらさないことに自信を持ってください。

製造メーカがデータを保護しリスクを制限しながら業務に変革をもたらす方法については、当社のセキュリティページをご覧ください。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。