スマート製造の時代が到来し、本格的に進行していることは周知の事実です。ほとんどの産業では、すでにデータ駆動型知見の力とスマート製造プラットフォームの採用を活用しています。
しかし、多くの企業は産業用モノのインターネット(IIoT)のテクノロジー採用において依然として遅れをとっています。これらの企業のリーダーはスマート製造の広範な概念を理解していますが、このテクノロジーが貴社にもたらす実際のユースケースやアプリケーションをまだ把握していない可能性があります。
IIoTとは何か?
IIoTとは、物理的な工場資産をインターネットに接続し、リアルタイムのデータを活用して正確で実用的な知見を生み出す数十億のデバイスを指します。IIoTテクノロジーは、その接続性が製造専用に使用されるという点でIoTとは異なります。これにより、生産をより効率的に管理するためのスマートファクトリーエコシステムが構築されます。IIoTとIoTの簡単な目安は、IIoTが製造業務ベースであるのに対し、IoTは主に消費者ベースであるということです。
IIoT製造は、情報技術(IT)と運用技術(OT)の融合を表しています。ビッグデータと高度な分析を活用することで、企業は制御システム、自動化、主要機能、SCADAなどを従来のITと組み合わせて、プロセス改善を可能にする洞察を導き出すことができます。
製造におけるIIoTの役割
IIoTの実際のアプリケーションには、IIoTが貴社の役割と企業の両方に何ができるかを示すいくつかの利点があります。
効率性と生産性の向上
スマート製造の目的の1つは、工場資産をクラウドベースの分析プラットフォームに接続することです。データが分析されると、機械が生成したデータに基づいてトレンドと知見が明らかになります。これらの知見は、機械の状態、機械の健全性、生産工程、および生産工程全体を完全に可視化するための正確なKPIに貢献するその他の変数を反映しています。
マネージャーとオペレーターは、ダウンタイムの低減、ボトルネックへの対応、プロセス改善につながる意思決定を行う権限を与えられます。スマート製造プラットフォームはまた、企業が予防保全から予知保全へと移行するための新しい保全戦略を開発できることを意味します。
これらの機能を組み合わせることで、OEEの大幅な向上、労働力の活用、生産能力計画、スループットの向上が実現します。プロセス改善と最適化が定着するにつれて、スマートファクトリー内の効率性が大幅に向上し、従業員1人あたりの生産性も向上します。
自動化を新たな高みへ
自動化は長い間製造業務の一部であり、多くの機械装置メーカ(OEM)は自動化をオンボードした機器を製造するか、ニーズに応じて迅速に改造しています。これらの資産をスマート製造プラットフォームに接続することで、データを活用して自動化をさらに推進できます。
多くのスマート製造プラットフォームは、データ分析に基づいて意思決定を行う自律的または半自律的な運用を可能にします。より自律的な自動化により、企業は労働コストを削減し、既存の労働力をスキルアップして追加のタスクを引き受けることができます。
品質の向上
プロセスの最適化と改善に使用されるのと同じデータ駆動型知見が、品質分析にも利用できます。データがサイロ化されておらず標準化されているため、収集された同じ情報を品質分析や品質管理システムで使用できます。
しかし、今日のIIoTソリューションでは、さらに先に進むことができます。IIoTデバイスは、温度変動、バッチの不整合、規格外の値を測定し、発生時にオペレータの介入を促すことができ、品質問題が始まる前に効果的に停止させます。
高度なシステムでは、人間の品質モニタでは不可能な表面仕上げ、色、または輪郭などの欠陥を検出するための光学スキャンが可能です。品質モニタデバイス接続を備えたIIoTソリューションは、スクラップと手直しを大幅に削減し、サービスレベル、在庫、ブランドの評判にプラスの影響を与えます。
コストの削減
運用予算はどの工場にとっても懸念事項ですが、IIoTデバイスと堅牢なクラウドベースのスマート製造プラットフォームはコストを削減するように設計されています。OEEが上昇すると、設備稼働率は稼働時間の増加を意味し、品質と生産のモニタも、より高いスループットとオペレータの介入の減少を意味します。継続的改善イニシアチブを展開し、ボトルネックが発生する前または発生時に削減する能力は、より効率的なプロセスを意味し、それがボトムラインを改善します。
IIoTを運用に活用する
IIoTは、さまざまな入口を持つ旅です。スマート製造テクノロジーに足を踏み入れたばかりであろうと、将来のために大きな投資をしているであろうと、IIoTが製造業務内のデータの力を真に解き放ち、労働力に力を与え、運用コストを削減する主要なイノベーションであることは明らかです。
IIoTとは何か、それを実装する方法、どの産業が最も活用しているかについて詳しく知るには、このガイドをお読みください。
関連記事