Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

製造における品質保証の役割

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
製造における品質保証

品質管理システムはどのようなものですか?

シンプルな質問ですが、答えは複雑になることがあります。ほとんどの製造メーカはシステムを導入していると言いますが、それは実際には何を意味するのでしょうか?結局のところ、手作業による初歩的なプロセスに基づく品質システムもあれば、自動化された最先端のイノベーションを活用するシステムもあります。

洗練度のレベルに関わらず、どの品質管理システムも、ある程度の品質保証(QA)に対応する必要があります。

品質保証と品質管理の違いとは?

まず、最初に浮かぶ疑問にお答えします。品質保証は、品質要件が満たされることを保証するプロトコル、プロセス、手順で構成されます。品質管理は、品質保証プロセスを正確に実行するために行うモニタ、テスト、検査のタスクです。

製造における品質機能について考えるとき、人々はしばしば、研究室や生産ラインでサンプルをモニタする技術者を思い浮かべます。あるいは、製品の重量を測定したり、ゲージをチェックしたり、クリップボードに数値を記録したりする人々のイメージを思い浮かべるかもしれません。

しかし、品質保証は生産工程と、品質管理タスクをどのように計画し実行する必要があるかに焦点を当てています。QAには、生産が各ユニットの仕様を満たすように、これらのタスクを反復可能なプロセスに設計することも含まれます。

製造における品質保証のメリット

よく設計された製造品質保証計画には多くのメリットがあります。これには以下が含まれます。

プロセス制御の向上

製造に関しては、多くの人がプロセス制御とプロセス改善を考えます。しかし、継続的改善の考え方に品質保証を含めることも同様に重要です。優れたQAプロセスは、SOPと並行して機能し、タスクの「理由」のためのインフラストラクチャとフレームワークを実現します。これらは生産に携わる人々にチェックアンドバランスを実現します。そして、法規制の遵守のための実践を主流の生産工程に組み込むことを容易にします。

企業文化の改善

QAプロセスは生産トレーニングの一部として教えられるため、継続的改善の文化の醸成に役立ちます。これは、管理者と従業員の両方がより深いトレーニングを受け、品質実現に対する会社の主要な焦点を理解することを意味します。オペレーターは単にウィジェットを作っているだけではありません。彼らは、生産工程を特定の方法で実施する必要がある理由と、結果がどうあるべきかを理解しながらウィジェットを作っています。

コスト削減

QAは企業の品質ミッションを生産工程と同じプロセス分析および改善メカニズムに組み込むため、同じメリットにリンクします。最適化されたプロセスは、説明責任、測定、プロセス変更、その他の変数が問題を迅速に発見し、スクラップを削減し、稼働時間を増やすように設計されているため、コストの削減を実現します。

ソフトウェアが製造における品質保証を支援する理由

ほとんどの製造メーカは、生産工程を支援するMRPプラットフォームのようなコンピュータ技術を持っています。しかし多くの場合、QAシステムはこのソフトウェアとは別に運用されています。この慣行はデータをサイロ化し、人的エラーの可能性を不必要に高めます。

業界の専門家は、MRP、MES、またはERPシステムがQAシステムの組み込みを実現すべきであることに同意しています。それは理にかなっています。これらのプラットフォームによって制御されるプロセスにQAシステムを組み込むことで、QAプロセスは生産工程と並行して合理化されます。ソフトウェアプラットフォームには堅牢なレポート機能も含まれており、材料が到着したときにベンダーの品質をモニタする方法を実現します。これらの機能はリアルタイムで実行され、QAシステムがプラットフォームの分析機能を活用してより深い洞察を得ることができます。

QAを製造に統合するためのソリューションの発見

品質保証システムを本格的に稼働させる準備はできていますか?適切なソリューションを探し始めていますか?

それでは、Plex Quality Management Systemをぜひご覧ください。これは、品質文書、プロセス、測定を標準化および自動化する、製造メーカ向けのクラウドベースのクローズドループデジタル品質記録です。堅牢なレポート機能の実現と法規制の遵守の向上に加えて、このソリューションは毎回、反復可能で予測可能なQA結果も実現します。

品質についてご相談されたい場合や、Plexが最先端のソフトウェアでQAプログラムをシステム化する方法を知りたい場合は、こちらからお問い合わせください。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。