すべてのビジネスには課題があります。製造メーカである貴社が今日直面している課題には、変動する顧客需要、サプライチェーン計画、在庫コスト管理、コンプライアンス要件、そしてIndustry 4.0という形での大きな技術革新が含まれます。
先進的な製造メーカは、コネクテッドマニュファクチャリングでこれらの課題に対応しています。これは、クラウドコンピューティングを活用して動作データとビジネスデータを統合し、可視性、生産性、制御、顧客満足度を向上させるビジネス戦略です。また、現在および将来の機会を活用するために必要なデジタル基盤でもあります。
しかし、どのように、どこから始めればよいのでしょうか?
ビジネスをすべての人とすべてのものに接続
貴社や従業員が、積極的に行動するよりも問題対応に多くの時間を費やしていると感じることはありませんか?これは、システムの分断、手作業によるプロセス、またはトランザクションシステムが原因である可能性があります。
クラウドコンピューティングは、中小規模企業にとってこれまで利用できなかったレベルの接続性を可能にします。そのため、コネクテッドマニュファクチャリングの中心となっています。
製造業向けクラウドERPと強力な製造実行システム(MES)を組み合わせることで、ショップフロアでのすべてのアクティビティを取得、デジタル化、アクセスできるようになり、常に何が起こっているかを把握し、積極的なアプローチを取ることができます。そこから、これまで以上にコスト効率よく機械とビジネスを接続できます。
ハードウェアやデータベースストレージへの大規模な投資が必要な時代は終わりました。私たちがそれを心配しますので、貴社はビジネスに集中するだけです。クラウドを利用すれば、従業員が現場にいる必要さえありません。クラウドは、誰もがどこからでも、どのデバイスからでも安全に接続できる機能を提供します。この「常時接続」により、業務が実際にどのように実行されているかをリアルタイムで把握できるため、効率を最大化するための推測は不要になります。
ショップフロアの制御
ショップフロアは、材料が移動し、製品が作られ、作業が行われる場所です。そして、オペレーショナルエクセレンスは、競合他社との差別化と顧客満足度の維持において依然として重要です。手作業や紙ベースのプロセスをまだ使用している場合、これは事実上不可能です。
クラウドを基盤として、ショップフロアのアクティビティを取得してデジタル化し、業務プロセスを自動化することで、「製造の瞬間」に何が起こっているかを確認できます。在庫が少なすぎるタイミング、品質管理のパフォーマンス、生産工程における材料の位置を把握できます。ショップフロアのプロセスを接続し自動化すればするほど、業務に対する可視性と制御が向上します。
より効率的な計画
貴社のビジネスは、在庫の可視性の欠如により、在庫切れや過剰在庫に悩まされているかもしれません。包括的な サプライチェーン計画プロセスがない場合、顧客に製品を時間通りに届けるために緊急配送コストが発生している可能性があります。コネクテッドマニュファクチャリングでは、販売、マーケティング、財務、エンジニアリング、動作データを活用して、すべてを考慮した生産計画を策定し、適切な在庫レベルで需要を満たすことができます。
人材の力の最大化
コネクテッドマニュファクチャリングは、機械や材料からより多くを得ることだけではありません。人材から最大限の力を引き出すことでもあります。人材は、目標達成を支援するために不可欠です。コネクテッドマニュファクチャリングは、情報の壁や部門的思考を取り除くのに役立ちます。適切なタイミングで適切な情報を提供することで、従業員がより効果的に仕事を遂行できるようにします。
コミュニケーションの壁を取り除くことで、最も価値の高い従業員を最も価値の高い業務に集中させることが容易になります。従業員は日常的なタスクに費やす時間を減らし、プロセス改善に集中する時間を増やすことができます。
コネクテッドマニュファクチャリングは、テクノロジー志向の環境を求める若くて熟練した人材を引き付ける方法でもあります。従業員が毎日生成するデータを活用して継続的改善を行い、さらなる効率化を推進することに集中できます。
関連記事