Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

デジタルトランスフォーメーションにおけるバランスの追求:自動車メーカの綱渡り

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

空中パフォーマーが綱渡りをする様子を見るのは、スリリングでありながらハラハラさせられます。激流の滝の上、高層ビルの間、あるいは崖と崖の間など、ロープの上でバランスを取る人のスキルとバランス感覚に私たちは驚嘆します。

しかし、エンターテインメントとして楽しいことが、ビジネスにとっては不快なことが多いものです。自動車産業が接続性、自動運転車、シェアードモビリティなどの新しくエキサイティングなトレンドによって急速なデジタルトランスフォーメーションを遂げている中、多くの自動車製造メーカは、自分たちもまた綱渡りをしているように感じ、生き残るために渡り切ろうとしています。

古いカウンターウェイトと新しいカウンターウェイト

このバランス行為において、棒の一端には、今後何十年も存続する従来の化石燃料車を維持するための複雑な機能が重くのしかかっています。もう一端には、新しいモデル、機能、そして新しい自動車を移動手段であると同時にテクノロジー製品にするアプリケーションの急激な増加があります。

新しいテクノロジーがトラフィックパターンや最適ルートのガイダンスなどのモビリティサービスに対する消費者の需要を促進する中、自動車製造メーカとサプライヤは、化石燃料モデルの生産と、今後何十年にもわたってそれらへの部品供給に対応し続けなければなりません。

課題は、在庫、サプライチェーン、生産スケジューリング、ワークステーションスケジューリングなどの従来の機能を管理しながら、すべての製品のデジタルトランスフォーメーションを推進するスマート製造技術を取り入れることの間で、適切なバランスを見つけることです。

スマート製造が自動車製造メーカにより良い足場を提供する方法

スマート製造は、データと高度な分析を活用して製造プロセスの改善を推進します。自動車産業では、これはテクノロジーを活用して業務を合理化し、より高い効率性とコスト削減を実現することを意味します。

スマート製造が役立つ方法をいくつかご紹介します。

在庫

スマート製造の主な利点の1つは、より優れた在庫管理です。平均的な自動車には数万点の部品が必要であり、電気自動車とそれに関連する部品を追加すると、複雑さは2倍以上になります。スマート製造により、企業は在庫をリアルタイムで可視化でき、在庫切れや過剰在庫のリスクを軽減できます。この機能は、膨大な量のSKUとそのコストが収益性に与える影響を考慮すると、非常に重要です。

サプライチェーン

スマート製造により、企業はリアルタイムのデータと分析を活用して、エンドツーエンドでサプライチェーンを管理できます。高度な分析によって生成された実用的な洞察を活用することで、自動車企業はパフォーマンスが低いサプライチェーンの領域を特定し、それらを改善するための措置を講じることができます。これらの改善には、リアルタイムでのルーティング、デジタルスレッドの拡張によるサプライヤとの関係および性能の向上、調達プロセスの自動化などが含まれます。

生産およびワークステーションスケジューリング

企業は、機械の性能、労働力の活用、その他の生産モニタKPIに関するリアルタイムのデータを活用することで、生産スケジュールを最適化し、最大の効率性とスループットを確保できます。これにより、リードタイムの短縮、生産性の向上、顧客満足度の向上が可能になります。

自動車製品がますますデジタル化するにつれて、熟練労働者、ロボット生産、自律型または半自律型機械の組み合わせが生まれています。

この組み合わせは、生産スケジューリングがワークステーションスケジューリングとバランスを取り、作業者の性能、マシンの稼働時間、その他の要因を測定できる必要があることを意味します。

同時に、企業は、人間を必要としない、または人間と並行して作業するデジタルおよび自動化機能に対して、生産率とスループットがバランスが取れていることを確認する必要があります。従来の組立ラインの方法は、このレベルと大きさの複雑さにはうまく機能しません。自動車スマート製造技術により、企業はデジタルコンポーネントと人的コンポーネントを同期させ、労働力と機械の割当てを最適化し、効率を最大化し、ダウンタイムを最小化できます。

反対側に到達する

自動車は常に最も複雑な製造産業の1つです。しかし、長い棒だけを支えにナイアガラの滝をワイヤーで渡るほど恐ろしいものである必要はありません。Plex Smart Manufacturing Platformを活用することで、自動車企業は進行中のデジタル移行を受け入れ、プロセスをシームレスに最適化し、企業全体の従業員に力を与える高度かつリアルタイムのシステムを展開できます。

適切なツールを活用することで、貴社は変化を管理し、デジタルトランスフォーメーションを受け入れることができます。それらがなければ、サポートなしで綱渡りをするようなもので、落ちたら長い道のりです。

自動車産業向けにカスタマイズされたスマート製造ソリューションの詳細は、こちらからご覧いただけます。

トピック: 自動車

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。