在庫管理の効率性は、あらゆるビジネスにとって極めて重要です。小売業者にとって、正確な在庫とは販売可能な完成品を意味します。しかし製造メーカにとっては、原材料と完成品の倉庫容量を本立てのようにバランスよく保ち、生産が予定通りスケジュール通りに行われるようにする必要があります。
在庫を持つことが最適化された在庫を意味しない理由
すべての製造メーカは在庫を保有しています。これは、ジャストインタイム(JIT)在庫管理を使用する無駄のない効率的な生産オペレーションにも、季節性や変動の激しい需要に対応するためのバッファ在庫を必要とする企業にも当てはまります。
さらに課題を増やしているのは、自然災害、貿易戦争、COVID-19による深刻なサプライチェーンの混乱により、多くのサプライチェーン専門家が自社の在庫戦略を見直すことを余儀なくされていることです。追加のバッファ在庫、ベンダー管理在庫、サプライチェーンセグメントのニアショアリングやリショアリングは、従来の考え方を覆しました。
しかし、在庫システムを持ち、在庫会計方法に従っているからといって、在庫の最適化を意味するわけではありません。多くの企業は依然として過剰な在庫を抱え、運転資本を拘束しているか、在庫が少なすぎて注文履行のリスクを抱えています。また、購買と倉庫管理の間でスプレッドシートで管理され、調整されて時代遅れのレポートを作成するサイロ化されたデータを使用している企業もあります。
効果的な倉庫および在庫管理を実現するために、成功している製造メーカは関連するデータを活用しています。また、そのデータが組織全体のすべての関係者に接続され、迅速に分析して行動できるようにしています。最適化とは、単に数えることだけでなく、顧客需要を満たす費用対効果の高い在庫システムを提供するために、複雑な変数のネットワークを調整することを意味します。
データ管理と自動化が在庫効率にとって重要な理由
統一されたシステムと単一の真実のバージョンで在庫を管理する能力は、2つの部分で説明できます。第一に、製造在庫は非常に複雑になる可能性があります。原材料在庫に加えて、企業は仕掛品(WIP)と完成品も管理する必要があります。
在庫会計の種類も重要であり、製造される商品の種類に影響されます。多くの企業はFIFOを必要としますが、LIFO在庫システムの方が自社の業務に適していると考える企業もあります。これらのシステムが手動で管理されている場合、生産システムには常にギャップや材料不足が発生し、スケジュール調整が必要になります。
第二の部分は当然のことです。時代遅れのタイムラグのあるシステムを使用する必要はありません。多くの製造メーカは、自動化とデータ分析を活用してより効率的な継続的システムを展開できる時期をとうに過ぎても、定期的な在庫管理を使い続けています。
Plexソフトウェアによる効率的な在庫管理
年末が近づくにつれ、製造業の多くの人々は、年末在庫作業に伴うクリップボード、スプレッドシート、長い土曜日の労働時間を恐れています。しかし、Plexにはその解決策があります。
Plexソフトウェアは、生産の包括的なシステムの一部として在庫を自動化するのに役立つプラットフォームのスイートで構成されています。Plex Supply Chain Planningのサプライチェーン管理(SCM)ソフトウェアなどのシステムは、データを接続してサイロを排除し、最適化された安全在庫レベル、発注要件、リードタイムなどを自動的に計算できます。
また、高度なトレースと材料使用情報を活用し、既存のMRPおよびERPシステムと連携できます。そして、ビジネスの複雑さのレベルに関係なく、最適化された在庫システムを展開できるようにする、より良い意思決定のための分析と実用的な洞察を提供します。
包括的なスマート製造プラットフォームをお探しの方には、PlexがMES、ERP、QMSオプションを提供するクラス最高のシステムを提供しています。これらはリアルタイム在庫と連携して、在庫だけでなくすべてのビジネスプロセスを最適化します。
鉛筆を置き、クリップボードから離れる時が来ました。より良い運営方法があり、戦略を立てる準備ができたら、私たちがここにいます。
関連記事