ほとんどの産業において、製品品質は企業の成功を左右する主要な要因です。もちろん、品質リーダーシップ、従業員の才能、企業文化など、製品品質に影響を与える要素は多岐にわたります。これらはすべて製造業にも当てはまりますが、製造メーカはお客様に愛される優れた製品を作るために、パートナやサプライヤネットワークにも大きく依存しています。
サプライヤネットワークが正確性、精密性、効率性を持って機能することを確保することは、グローバルな製造ビジネス運営に不可欠です。製造メーカは、優れた部品や材料がなければ良い製品を作ることができません。サプライヤからの材料を待っている状態では、製品を時間通りに配送することもできません。さらに、サプライヤやパートナとの強固な関係がなければ、これらのいずれも実現できません。
グローバル規制の変化、サプライベースの変動、消費者需要の進化により、サプライネットワークは急速に複雑化しています。このような複雑性の高まりの中で、その性能をどのように向上させることができるでしょうか。その答えはトレーサビリティです。
トレーサビリティはサプライヤネットワーク改善の鍵
最新のトレーサビリティインフラストラクチャは、データと高速分析を活用し、サプライチェーン全体を通じて、最初から最後まで、すべての製品コンポーネントを監視・トレース・トレースします。これにより、製造メーカはサプライネットワークを管理・最適化するための能力と可視性を得ることができます。製造メーカはサプライチェーンのあらゆる側面についてリアルタイムの洞察を得られます。これらの洞察により、すべての原材料とコンポーネントが品質およびコンプライアンス基準を満たしていることを確認しつつ、サプライチェーンを通じた流れを加速させることができます。さらに、製造メーカは材料がどこから来ているのか、グローバルな変化、単一調達、その他の制約が製品配送にどのように悪影響を及ぼす可能性があるかを理解することで、サプライチェーンのリスクを最小限に抑えることができます。
そして、リスク軽減のような大きなビジネス上のメリットこそが、トレーサビリティを非常に価値あるものにしています。製品品質とサプライチェーンのスピードを最適化することに加えて、これらの洞察により製造メーカは混乱を回避できます。食品業界および飲料業界の例を考えてみましょう。最近、基準以下のアルミニウムを受け取っている炭酸飲料会社を想像してください。トレーサビリティがあれば、粗悪な材料を送ってきた特定のサプライヤを簡単に特定できます。そして、そのサプライヤにより良いアルミニウムの再送を要求するか、別のサプライヤに迅速に切り替えることで問題を解決できます。製造メーカは、小売顧客に製品遅延の可能性を伝えることができます。
デジタルスレッドが最新のトレーサビリティを実現
トレーサビリティの基本概念は何十年も前から存在していました。しかし過去には、手作業によるトレース、物理的な監査、サプライチェーンを通じたアイテムの経路を文書化する綿密な書類の記録が必要でした。これはもちろん非常に煩雑でエラーが発生しやすいプロセスであり、企業がサプライチェーンから得られる洞察を制限していました。
より優れた技術が利用可能になると、これらのタスクの多くが自動化されました。しかし、自動化のプロセスフローは生産のそれに従っていました。サイロ化されたデータ、ソフトウェア間の相互運用性の欠如、そして多くの残存する手作業によるデータ入力とレポートの照合により、依然としてギャップが残っていました。
デジタルスレッドは、今日の組織に完全自動化かつ包括的なトレーサビリティをもたらす構成要素です。デジタルスレッドは、センサーや接続されたデバイスからのシームレスな統合データフローを通じて、ビジネスプロセス、システム、製品、設備を接続します。このデータは、すべての原材料について、その設計から製造、工場への配送に至るまでのストーリーを語ります。デジタルスレッドは、顧客知見から製品設計、工場からエンドユーザまで、バリューチェーン全体の進化を示す、生きたリアルタイムの記録であり、過去、現在、未来への可視性を提供します。
より良い製品、より満足度の高いお客様
トレーサビリティは、パートナやサプライヤが品質とコンプライアンスに準拠した原材料を提供し、迅速に納品していることを確保する最良の方法です。これは、ビジネスに悪影響を及ぼす前に、サプライチェーンのリスクや抜け穴を特定するのに役立ちます。これにより最終的に、製造メーカはより良い製品を作り、コストのかかる混乱を回避できるようになります。つまり、より満足度の高いお客様を獲得できるということです。これはあらゆる成功したビジネスにとって最も重要な目標です。
世界中の製造メーカが、Plexのトレーサビリティおよびデジタルスレッド技術を活用し、サプライチェーン業務を最適化し、品質の高い製品をタイムリーに提供しています。この技術が貴社の製造ビジネスにどのように役立つかを知るには、新しいQuality Management for Dummies eBookをぜひご覧ください。また、PlexのManufacturing Execution Systemがトレーサビリティやその他の価値ある機能をどのように提供するかについては、こちらをご覧ください。
関連記事