製造実行システム(MES)は、従来、エンタープライズソフトウェアから流用し、プラントレベルのニーズに対応するために改造してきました。柔軟なMESは、異なるアプローチを採用しています。製造メーカは、柔軟でスケーラブルなMESアプローチで、今日必要とする機能を迅速に導入し、幅広いオプションを提供して、ニーズの変化に応じてシームレスに拡張することができます。 柔軟なMESは、専用の製造実行システムとしてゼロから設計したもので、ディスクリート、ハイブリッド、規制の厳しい産業向けに特別に設計して、コンプライアンス、トレーサビリティ、セキュリティを保証します。
柔軟なMESは、エッジからクラウドまで統合して、最新のソフトウェア原理を現実世界の製造需要に合わせ、生産、品質とコンプライアンスをリアルタイムで管理するために必要な運用の深さを提供します。
柔軟なMESは、ディスクリート、ハイブリッドと規制対象の製造業や製造メーカ専用に設計
現場専用に設計
柔軟なMESは、その中核で、製造現場の制御ソフトウェアとして機能し、人員、プロセスと生産をリアルタイムで調整します。
柔軟なMESは、生産をレポート業務として扱うのではなく、積極的に実行を導くように設計しています。以下のような機能をサポートします。
- リアルタイムの作業命令の実行とルーティング
- ワークフローに直接組み込まれたオペレータ指示
- 生産状況に基づく材料とリソースの調整
このアプローチにより、その日の初めに予定するか計画したことではなく、現場で実際に起こっていること反映したリアルタイムの生産の可視化が可能になります。
複雑な生産環境向けに設計
製造環境は大きく異なるため、柔軟なMESは、万能モデルを強制することなく、その多様性をサポートするように構築しています。
ディスクリート製造では、柔軟なMESは、シリアル化された生産、複雑なアセンブリに加え、部品とサブアセンブリの詳細な追跡をサポートします。柔軟なMESは、プロセスとハイブリッド製造ソフトウェアでは、バッチ駆動のワークフロー、材料変換と可変生産パスを管理します。
柔軟なMESは、単一のシステム内で複数の製造モデルをサポートすることで、各プロセスに必要なニュアンスを維持しながら、混在する運用全体で一貫性を保つことができます。
現場向けのエラープルーフ生産制御
柔軟なMESは、その中核で、製造現場の制御ソフトウェアとして機能し、人員、プロセスと生産をリアルタイムで調整します。
柔軟なMESは、生産をレポート業務として扱うのではなく、積極的に実行を導くように設計しています。以下のような機能をサポートします。
- リアルタイムの作業命令の実行とルーティング
- ワークフローに直接組み込まれたオペレータ指示
- 生産状況に基づく材料とリソースの調整
このアプローチにより、その日の初めに予定するか計画したことではなく、現場で実際に起こっていること反映したリアルタイムの生産の可視化が可能になります。
実行に組み込んだトレーサビリティとコンプライアンス
柔軟なMESでは、トレーサビリティとコンプライアンスは、後付けの要素ではありません。生産ワークフローに直接組み込んでいます。
柔軟なMESは、トレーサビリティとコンプライアンスソフトウェアとして、作業の実行時に系譜、材料とプロセスデータをキャプチャします。この実行ファーストのアプローチで、トレーサビリティが完全で、コンテキストに沿い、監査に即応できることを保証します。
規制産業では、柔軟なMESは、通常の運用の一部として自動的に生成される電子機器の履歴記録(eDHR)をサポートし、データの完全性と信頼性を向上させながら、手作業による労力を削減します。
現場におけるクローズドループ品質管理
柔軟なMESは、品質チェックを生産実行に直接組み込むことで、クローズドループ品質管理を可能にします。
品質イベントは、生産から切り離されてはいませんが、むしろ特定の運用、材料とオペレータに結び付られています。柔軟なMESは、逸脱が発生した場合、状況に応じて是正措置に確実に対処するように支援し、問題再発のリスクを低減し、継続的な改善をサポートします。
この統合で、生産を効率的に進めながら、品質の成果を強化します。
製造におけるデジタルスレッドの実現
柔軟なMESを定義付ける特性は、製造におけるデジタルスレッドをどのようにサポートするかということです。
柔軟なMESは、生産実行、品質、トレーサビリティ、運用データを統一したシステムに接続することで、製造ライフサイクル全体で継続性を生み出します。現場で生成したデータは、組織全体ですぐに使用できるようになり、意思決定の迅速化、調整の改善、オペレーショナルインテリジェンスの向上を実現します。
このデジタルスレッドは、より高度な標準化、自律性に加え、長期的な運用耐性を追求する製造メーカの基盤となります。
本質的にクラウドの俊敏性を備え、製造業に適合した設計
柔軟なMESは、エッジからクラウド間のMESとして、運用を中断することなく、継続的なイノベーション、より迅速な更新に加え、施設全体の一貫した機能を実現します。同時に、決定論、状況に沿った実行とローカルの応答性を必要とする製造環境をサポートします。このバランスで、製造メーカは、現場の信頼性を犠牲にすることなく、クラウドの俊敏性のメリットを得ることができます。
その結果、一貫した運用モデルを維持しながら、プラントと地域全体に拡張できる生産制御ソフトウェアが実現します。
現場で起こることに対応して構築した製造ソフトウェア
柔軟なMESが他と一線を画すのは、シフト、サイトと生産モデル全体にわたる製造の実際の仕組みに基づいて設計しているからです。柔軟なMESは、製造業専用に設計した製造実行システムとして、クラウドネイティブのイノベーションと、深い生産制御、品質とコンプライアンス機能を統合しています。
柔軟なMESは、ディスクリート、プロセス、ハイブリッドの各運用にわたってリアルタイムの実行、トレーサビリティと可視化をサポートすることで、製造メーカが、よりスマートで、より接続され、より耐性の高い運用を実行できるようにします。しかも、作業現場の現実を損なうことはありません。
Plexの柔軟なMESの概要については、当社の柔軟なMESガイドをご覧ください。
主要産業専用に設計されていることの真の意味についてご覧ください。
関連記事