Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

FordのFMEA品質ソフトウェア要件を満たしていますか?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

変化は恐ろしいものです。特に、重要な決断を下すための時間が限られている場合はなおさらです。貴社は圧力を受けており、このような状況で通常行うデューデリジェンスを行う時間がないかもしれません。しかし、手を抜いてはいけない時でもあります。

Fordの新しいFMEA品質ソフトウェア要件を満たすための努力はストレスを伴いますが、同時にチャンスでもあります。貴社にとって適切なソリューションは、Fordとのビジネスを維持するだけでなく、より高いレベルの生産品質、効率性、利益率を引き出し、これまでになかった機会をもたらします。

世界最大級の自動車メーカへのサプライヤとして、現在、決断力のある行動を取り、品質を差別化要因とするユニークな立場にあります。その方法をご紹介します。

FordのFMEA品質ソフトウェア要件の新しい点

新しいFMEA品質ソフトウェア要件について何週間も調査してきた方も、これから理解し始める方も、私たちがサポートします。FordのIATF-16949文書から直接、貴社の業務に影響を与える更新されたセクションを特定しました。

「部品FMEAと基盤FMEAは、常に整合性が取れた生きた文書でなければなりません。基盤FMEAの更新は、部品FMEAの該当情報のレビューをもたらすものとします。このプロセスは、部品FMEAから基盤FMEAへと逆方向にも機能し、部品FMEAへの更新は基盤FMEAの該当情報の更新をもたらします。さらに、FMEAは管理計画および作業指示書/視覚補助と整合性が取れていなければなりません。」

これを可能にするため、Fordはサプライヤに対し、基盤FMEAと部品FMEAと整合性のあるソフトウェアの使用を要求しています。将来モデルプログラムの期限は2022年7月1日、すべての基盤PFMEAおよびその後の更新の期限は2022年12月31日です。

Plex QMSでFord FMEAソフトウェア要件を満たす

今、Fordの要件に準拠する道筋を示し、迅速に導入できる品質管理ソフトウェアがあればと願っていることでしょう。Plex QMSはその完全なデジタルソリューションであり、他のサプライヤがこの変化の中でロードマップを形成し、品質への取り組みを進めている方法です。

Plexソフトウェアは自動車製造分野で生まれ、部門目標と会社目標の達成を支援します。高度なAPQP、FMEA、コアツール機能により、完璧な製品立ち上げが保証されます。このアプリケーションにより、設計FMEA、プロセスフロー、PFMEA、管理計画を現場に簡単に展開できます。スプレッドシートが不要になり、MESまたはERPソリューションとのデータ統合が容易になることで、プロセスが合理化されます。

Plex QMSの機能

これらの高レベルのメリットは今の貴社にとって魅力的に聞こえるでしょうが、Plex QMSの機能と特徴が今日の新しい基準をどのように満たすかについて、より詳細な情報が必要であることは承知しています。基盤FMEAまたは部品FMEAに関して、Fordはサプライヤに対し、レビューのために情報が送信されたことを示し、提案された変更が受け入れられ組み込まれたことを文書化できることを要求しています。Plexは変更に対するデジタル通知の継続的なループを提供し、他の文書と同期した生きたFMEAを効果的に作成します。

さらに、部品管理計画または部品FMEAが更新されると、Fordは他方も更新される機能を要求しています。Plexも更新が行われた際に通知プロセスを開始します。視覚的構造に関しては、当社のソフトウェアはAIAG要件に準拠し、4M機能、故障モード、管理などを含んでいます。

Fordはユーザ機能についても考慮し、ユーザがプロセス固有または基盤FMEAから選択して部品FMEAを作成できることを要求しています。重要なのは、この基準がリビジョン管理を要求し、ユーザが異なるコンピュータ上で矛盾する文書を持たないようにすることです。Plexのクラウドベースのマルチテナント型QMSアプリケーションは99.9%の稼働時間を誇り、まさにこの方法でユーザを支援します。

最後に、Plex QMSには、FordのFMEA品質ソフトウェア要件を満たすのに役立つ追加の主要機能が含まれています。

  • 基盤/コア/ファミリーFMEAの設計・開発
  • 製品およびプロセスファミリー別のプロセスフロー、PFMEA、管理計画、作業指示書の開発
  • FMEA/管理計画のインポートによる導入の迅速化
  • AIAG第4版FMEAフォーマットへのアクセス
  • 顧客固有フォーマット開発のサポート
  • 問題解決(8D/カスタム・アプリケーション・ルーチン/その他の問題解決技法)、D/P FMEAリンケージ
  • リバースFMEAの促進
  • FMEA、DVPRなどに関するビジネスインテリジェンスダッシュボードの活用
  • リビジョン管理とコミュニケーションログによる変更点管理の実現
  • 会議メモ、プログラム管理、ワークフロー、無制限のユーザ、無制限のデータストレージによる組織の強化

最短5週間でFord FMEA品質ソフトウェア要件に準拠

このような変化が起こると、迅速に行動することを余儀なくされ、コンプライアンスを維持するために必要なソリューションそのものに足を引っ張られたくありません。Plex QMSは最短5週間で導入できます。Fordの期限を満たそうとしている場合でも、避けられない変化に備えている他の自動車メーカのサプライヤである場合でも、今日そして将来にわたって競争力を維持できるQMSソリューションを選択してください。

Plex QMSの詳細を学び、動作中の様子をこちらでご覧ください。

トピック: 自動車 デジタルトランスフォーメーション IIOT/インダストリー4.0

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。