Loading

Fondamenti del MES basato su cloud

Ulteriori informazioni sul MES basato su cloud e su come può semplificare il processo produttivo.
Guardate una demo

Perché i produttori dovrebbero prendere in considerazione soluzioni MES basate su cloud

Tutte le vostre attività si concentrano sul reparto produttivo. Un Manufacturing Execution System (MES) offre la base per pianificare, gestire e monitorare ogni fase delle operazioni durante la produzione. Nei moderni contesti produttivi, sempre più attrezzature e macchine vengono connesse e richiedono l’integrazione con un MES per erogare dati azionabili in tempo reale. La connettività cloud è la soluzione moderna scelta per mantenere un legame stretto tra MES, ERP e supply chain. Questo articolo approfondirà le soluzioni MES basate su cloud, analizzando il confronto con i sistemi on-premise e le modalità con cui i produttori possono implementare il MES cloud per semplificare i processi produttivi.

Che cos'è un MES basato su cloud?

Il MES cloud è una soluzione SaaS (Software as a Service) che fa uso di un software eseguito via Internet in un cloud pubblico. Utilizzando soluzioni MES cloud, tutto il personale coinvolto può accedere ai dati operativi in tempo reale in qualsiasi momento. Ciò mette in comunicazione i vari reparti e supporta le aziende nel monitoraggio di MES, ERP e supply chain, permettendo di sviluppare strategie integrate a partire dai dati acquisiti. La sincronizzazione tra MES ed ERP si rivela semplice e assicura la massima libertà di movimento per la forza lavoro.

Attività come il monitoraggio del magazzino richiedevano un tempo la presenza fisica nello stabilimento, ma la connettività cloud ha cambiato le regole. Oggi i dipendenti possono consultare l’inventario su qualsiasi dispositivo mobile, ovunque e in qualsiasi momento. Se il sistema si arresta, non solo si interrompe la produzione, ma far ripartire il MES diventa un problema critico per il dipartimento IT. Con i sistemi nel cloud, i vostri leader operativi possono concentrarsi sugli obiettivi di business centrali, lasciando le attività informatiche agli esperti IT.

MES cloud e MES on-premise a confronto

Poiché la produzione diventa sempre più complessa, soprattutto per le organizzazioni globali con stabilimenti distribuiti nel mondo, integrare e connettere le operazioni risulta sempre più difficile. Per questa ragione molte realtà adottano il MES basato su cloud per mantenere la piena efficienza di tutte le operazioni. In questa sezione, confronteremo il MES cloud con il MES on-premise per guidare le aziende produttrici nella scelta della soluzione più indicata per loro.

Vantaggi dei sistemi MES basati su cloud rispetto ai sistemi MES on-premise

Open All
Close All
Accessibilità

Tutto il personale che prende parte al processo produttivo può accedere ai dati operativi in tempo reale in ogni istante grazie al MES cloud. Tali dati sono accessibili da postazioni remote, consentendo una migliore interazione tra i reparti, una comunicazione ottimizzata e la piena visibilità sul processo di produzione. Garantire a tutti i dipendenti interessati l’accesso a queste informazioni porta a un impiego più ampio e a una maggiore funzionalità del MES.

Flessibilità e modularità

Il MES cloud risulta ancora più adattabile quando occorre incrementare o ridurre la scala delle operazioni. Questo aspetto è essenziale quando i volumi di produzione aumentano e il MES deve essere scalato in modo rapido e agevole.

Migliore utilizzo delle risorse IT

Il MES basato su cloud è di semplice implementazione e non richiede hardware o personalizzazioni specifiche. Questo libera il personale IT, che può indirizzare la propria attenzione verso incarichi di maggior valore. Una volta implementato, il MES non necessita di aggiornamenti costosi, manutenzione dei server o supervisioni frequenti. Si tratta della scelta ideale per le piccole e medie imprese con risorse IT e larghezza di banda minime. L’utilizzo del MES cloud concede al vostro personale più tempo per dedicarsi alle restanti fasi della supply chain.

Facilità di implementazione

I sistemi MES on-premise impongono investimenti iniziali di capitale e tempi di esecuzione onerosi. Un MES basato su cloud fa affidamento sull’integrazione con le fonti di dati principali e può essere completato in poche settimane. Con un’implementazione cloud, in particolar modo nel caso di soluzioni SaaS (Software as a Service), tutta la manutenzione e il supporto sono affidati a un’organizzazione la cui competenza primaria è mantenere il sistema ‘attivo’ e disponibile. Inoltre, alcune soluzioni cloud rilasciano continui miglioramenti e correzioni, rendendo così superfluo arrestare il sistema per gli aggiornamenti. In caso di interruzione del servizio, sono sempre disponibili strutture di backup in tempo reale (hot site).

Costi inferiori

L’impiego di soluzioni MES basate su cloud vi permette di pagare solo per ciò che effettivamente utilizzate. Non è necessario investire in hardware e software costosi e, una volta configurato, il sistema non richiede manutenzione periodica. Ciò non si limita a liberare il vostro reparto IT, ma vi fa anche risparmiare denaro nel lungo periodo. Inoltre, le risorse IT necessarie per accompagnare l’ampliamento o il ridimensionamento degli impianti risultano immediatamente scalabili, senza investimenti o coinvolgimenti IT di rilievo. I nuovi stabilimenti possono essere attivati avvalendosi delle stesse configurazioni in una frazione del tempo, delineando una configurazione standard per l’intera impresa così da rendere la gestione più efficace.

Sicurezza avanzata

Un MES basato su cloud offre un livello di sicurezza superiore, poiché la manutenzione e gli aggiornamenti di sicurezza del software competono al fornitore. Al contrario, con un MES on-premise, la sicurezza comporta costi elevati ed esige aggiornamenti costanti.

Processo decisionale informato

La facilità di accesso ai dati in tempo reale concede al personale l’opportunità di prendere decisioni maggiormente informate, specialmente quando occorre gestire più siti distribuiti nel mondo. Questa visuale allargata consente alle imprese di reagire con maggiore prontezza alle preferenze dei consumatori, alle necessità produttive e agli interventi di riparazione o aggiornamento delle macchine.

Conformità normativa

Il MES cloud si rivela una soluzione intelligente per i settori soggetti a rigide normative, quali i dispositivi medici, l’industria alimentare e delle bevande, e il comparto farmaceutico. I sistemi avanzati monitorano, archiviano e analizzano la totalità dei dati necessari per la conformità normativa, permettendo alle aziende di supervisionare la produzione di più stabilimenti da un’unica piattaforma.

Connessioni illimitate

Non c’è limite alla quantità di macchinari che potete collegare tramite un MES basato su cloud. È possibile accedere ai dati di migliaia di macchine in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da ogni parte del mondo e usando un unico dispositivo. Questo fornisce alle organizzazioni più strutturate KPI chiari e la possibilità di risolvere i problemi in tutti i loro impianti, senza dover interpellare individualmente ciascun responsabile di stabilimento.

Produzione in modalità mista

La produzione in modalità mista rappresenta una scelta strategica che offre soluzioni alternative per un controllo e un’agilità maggiori rispetto all’esternalizzazione produttiva. Un MES basato su cloud può essere sfruttato per ottimizzare la produzione in modalità mista. Ciò assicura flessibilità e scalabilità nel sostenere il giusto mix di produzione, rispondendo con tempestività alle mutevoli richieste del mercato e dei consumatori.

Fabbrica connessa

L’implementazione del MES nel cloud favorisce la sua integrazione con i sistemi ERP e con altri software aziendali. Questo aiuta anche le realtà produttive più piccole a beneficiare della tecnologia legata all’Industria 4.0 e a dare vita a una fabbrica connessa. Significa che l’intero ecosistema di sistemi, compresi server, archivi di dati, dispositivi, reti e altri software integrati, consente la visualizzazione dell’ambiente produttivo. Vengono così forniti dati e insight utili che le aziende possono adottare per ottimizzare i rispettivi processi di produzione.

Considerazioni sull’implementazione di un MES basato su cloud

Se state pianificando di implementare un MES basato su cloud nel vostro processo manifatturiero, ci sono alcune valutazioni preliminari che dovreste compiere. In questa sezione metteremo in risalto le sfide del settore e spiegheremo cosa dovreste tenere a mente quando implementate un MES basato su cloud.

Sicurezza

L’archiviazione di tutti i dati aziendali all’interno di un server cloud può suscitare alcuni timori legati alla sicurezza. Le violazioni dei dati possono verificarsi a seguito di software non aggiornati, oppure per la mancata installazione di patch contro virus o bug noti. Le aziende che intendono distribuire un MES basato su cloud dovrebbero puntare a integrare la sicurezza in ogni livello: rete, sistemi operativi, applicazioni e personale umano. Un metodo per farlo consiste nell’investire nelle offerte Platform-as-a-Service (PaaS) di specifici fornitori. Queste soluzioni offrono strumenti che permettono alle organizzazioni di gestire e configurare ambienti IT provvisti di sicurezza su tutti i livelli. Dato che gran parte delle vulnerabilità nella sicurezza dei dati è il risultato di un errore umano, diventa fondamentale erogare un’adeguata formazione ai dipendenti. È opportuno adottare anche strumenti in grado di imporre al personale il cambio periodico delle password e di impedire l’installazione di software non autorizzati.

Integrità dei dati

Rappresenta un motivo di preoccupazione per le realtà che si avvalgono di un MES basato su cloud, poiché delegano all’esterno la gestione del proprio ambiente informatico. Le organizzazioni che investono in un MES nel cloud dovrebbero collaborare strettamente con i propri fornitori per comprendere dove risiedono i dati e garantire che non possano essere alterati.

Validazione

Per le imprese soggette a requisiti normativi, è fondamentale concentrarsi sulla comprensione dei rischi legati all’implementazione nel cloud. Le responsabilità per la gestione del rischio devono essere definite tempestivamente e le applicazioni necessitano di una convalida per attestarne la conformità agli standard di qualità.

Disponibilità 

Le organizzazioni devono predisporre un piano di disaster recovery per mantenere l’integrità del sistema. L’archiviazione di tutti i vostri dati in un unico luogo non è priva di rischi e poter contare su un solido piano di backup, testato regolarmente, vi offre la sicurezza necessaria. Un modo per far fronte alla disponibilità consiste nello stipulare un accordo sul livello di servizio che specifichi aree critiche quali la gestione degli incidenti, il disaster recovery, il supporto per gli audit, gli aggiornamenti del software, i processi di notifica, l’indagine sulle problematiche e le metriche di prestazione fondamentali (KPI).

Integrazione

Le aziende che integrano un MES basato su cloud sono tenute a considerare due aspetti. L’integrazione dei sistemi aziendali e l’integrazione del MES con i macchinari. Qualora desideriate collegare una macchina al cloud, potete farlo con facilità avvalendovi di componenti hardware economici. Questo hardware rende i dispositivi visibili su Internet assegnando loro un protocollo di controllo della trasmissione (TCP) e un indirizzo del protocollo Internet (IP).

Soluzioni MES

Il MES può rivelarsi una soluzione ancora più potente per le vostre aziende quando il reparto produttivo comunica direttamente con i vertici aziendali. Dopotutto, gestite un’impresa, per cui avete bisogno di un sistema che supporti i vostri centri di profitto con dati operativi, così da garantire una maggiore visibilità all’intera organizzazione. Un MES nel cloud vi assicura un’infrastruttura IT più moderna e a prova di futuro, caratterizzata da tempi di operatività superiori e flessibilità di implementazione, scaricando contemporaneamente la sicurezza e i controlli degli accessi, il supporto e la manutenzione del sistema, nonché i costi hardware, su un fornitore SaaS. Il controllo e la visibilità che ne derivano rendono i processi decisionali legati alla produzione molto più efficaci.

Ulteriori informazioni
donna con un tablet in mano in un magazzino circondato da pacchi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.