In un mercato competitivo, l’identificazione precoce di problemi e anomalie è di notevole importanza. I clienti hanno aspettative elevate nei confronti dei produttori e il mancato rispetto degli standard di qualità e affidabilità può avere un costo. Sviluppata nel 1950, l’FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) è uno dei modi più efficaci per ridurre il rischio di guasto e mantenere un’elevata qualità in tutto il processo produttivo. In questo articolo, esamineremo l’FMEA in modo più dettagliato, trattandone i tipi, le modalità di esecuzione e le tempistiche per intraprendere azioni correttive.
FMEA: significato del termine
FMEA è un approccio strutturato e qualitativo utilizzato dai produttori per identificare in modo proattivo i rischi, anticipare i guasti e capire come questi guasti potrebbero influire sulle prestazioni dei prodotti, sulla sicurezza o sull’esperienza del cliente. Anziché aspettare che i problemi sorgano nell’impianto di produzione o sul campo, l’FMEA consente ai team di valutare un prodotto o un processo passo dopo passo, scoprendo dove e come potrebbero guastarsi e quanto gravi, frequenti o rilevabili potrebbero essere tali guasti.
L’FMEA non evidenzia solo i potenziali problemi, ma delinea anche le possibili cause di ogni modalità di guasto e valuta la probabilità che si verifichino. Ciò consente ai produttori di assegnare priorità ai rischi in base al loro potenziale impatto e di implementare azioni correttive prima che le anomalie raggiungano i clienti.
Esaminando in dettaglio progetti, materiali, processi e flussi di lavoro, l’FMEA supporta processi decisionali più informati tra i team operativi, di progettazione e di qualità. Il risultato consiste in una serie di vantaggi misurabili: riduzione degli sprechi e degli scarti, meno interruzioni della produzione, riduzione dei costi di garanzia, maggiore conformità alle normative, maggiore soddisfazione del cliente e, in ultima analisi, margini di profitto più solidi.
Componenti chiave dell’FMEA
1. Modalità di guasto
Questi sono i modi specifici in cui un prodotto, un componente o una fase del processo potrebbero guastarsi. Una modalità di guasto descrive ciò che potrebbe andare storto, come un’anomalia del materiale, un montaggio errato o una misura incorretta.
2. Effetti dei guasti
Sono le conseguenze di ogni modalità di guasto. Gli effetti possono variare da problemi di prestazione di minore entità a gravi rischi per la sicurezza o a guasti completi del sistema. Comprendere l’impatto aiuta i team a valutare la gravità di ogni potenziale problema.
3. Cause dei guasti
Per ogni modalità di guasto, i team identificano le cause sottostanti. Queste possono includere difetti di progettazione, controlli inadeguati, condizioni ambientali, errore dell’operatore o variabili di processo.
4. Gravità (Severity, S)
La gravità misura quanto sarebbe grave l’effetto se il guasto si verificasse. Viene generalmente valutata su una scala (ad esempio, 1-10), con numeri più alti che indicano esiti più gravi.
5. Occorrenza (Occurrence, O)
L’occorrenza riflette la probabilità che il guasto si verifichi. Anche questo punteggio è classificato su una scala e si basa su dati storici, conoscenze specialistiche o capacità di processo.
6. Rilevamento (Detection, D)
Il rilevamento indica la probabilità che il guasto venga identificato prima di raggiungere il cliente. Una capacità di rilevamento inferiore si traduce in un punteggio più alto, segnalando un rischio maggiore.
7. Numero di priorità del rischio (Risk Priority Number, RPN)
L’RPN viene calcolato moltiplicando i punteggi di gravità, occorrenza e rilevamento (RPN = S × O × D). In questo modo, i team possono stabilire quali problemi richiedono attenzione. In alcune metodologie, viene utilizzata la priorità di azione (Action Priority, AP) invece della RPN.
8. Azioni consigliate
Sulla base degli elementi a più alto rischio, i team sviluppano azioni per ridurre la gravità, diminuire la probabilità che si verifichino o migliorare il rilevamento. Queste azioni possono includere riprogettazioni, regolazioni di processo, potenziamento dei controlli o nuovi procedimenti di prova.
9. Soggetti responsabili e date obiettivo
Per ogni azione, i team assegnano responsabilità e scadenze per garantirne l’esecuzione e l’imputabilità.
10. Risultati e verifica
Dopo l’implementazione dei miglioramenti, l’FMEA viene aggiornata con i nuovi punteggi S, O e D. Questo passaggio convalida l’efficacia delle azioni correttive e mantiene l’FMEA come documento dinamico.
Applicazioni della Failure Mode and Effects Analysis
1. Sviluppo di nuovi processi e prodotti
Utilizzato durante la progettazione e la pianificazione iniziale del processo per identificare potenziali guasti, perfezionare i concetti e creare prodotti e flussi di lavoro più affidabili.
2. Miglioramento della qualità e dell’affidabilità
Aiuta i team a scoprire anomalie, ridurre scarti e rilavorazioni, rafforzare i controlli e aumentare l’affidabilità complessiva dei prodotti.
3. Sicurezza e conformità delle normative
Supporta le valutazioni di sicurezza e la documentazione richiesta nei settori con standard rigorosi, confermando che i rischi sono mitigati e che la conformità è rispettata.
4. Manutenzione ed efficienza operativa
Guida le strategie di manutenzione preventiva e predittiva, contribuendo al contempo a ridurre i tempi di fermo, ottimizzare le prestazioni delle macchine ed estendere la durata degli asset.
5. Miglioramento continuo e gestione delle modifiche
Promuove le iniziative Lean/Six Sigma e fornisce un modo strutturato per valutare i rischi durante i cambiamenti di prodotto, materiale o processo.
DFMEA, PFMEA e FMECA
Per comprendere appieno la Failure Mode and Effects Analysis, è importante capirne i diversi tipi. Esistono tre categorie principali di FMEA: DFMEA, PFMEA, FMECA. In questa sezione tratteremo ciascuna in modo più dettagliato.
DFMEA: significato del termine
L’Analisi delle modalità e degli effetti dei guasti di progettazione (Design Failure Mode and Effects Analysis, DFMEA) esamina in modo più approfondito la possibilità di malfunzionamenti specifici del prodotto, la durata del prodotto e i problemi di sicurezza relativi a:
- Proprietà dei materiali
- Geometria
- Tolleranze
- Interfacce con altri componenti e/o sistemi
- Variabilità tecnica: ambienti, profilo utente, degrado, interazioni di sistema
La DFMEA aiuta i tecnici a rilevare precocemente i problemi e le anomalie dei prodotti, in modo che possano essere corretti in anticipo. È impiegata in una vasta gamma di settori, tra cui quello automobilistico, software, sanitario e altro ancora.
PFMEA: significato del termine
L’Analisi delle modalità e degli effetti dei guasti di processo (Process Failure Mode and Effects Analysis, PFMEA) si concentra sull’identificazione dei guasti che influiscono sulla qualità del prodotto, riducono l’affidabilità di alcuni processi, causano insoddisfazione al cliente o portano a problemi di sicurezza o ambientali riguardanti:
- Fattori umani
- Metodi seguiti durante la lavorazione
- Materiali usati
- Macchinari utilizzati
- Impatto dei sistemi di misurazione sull’accettazione
- Fattori ambientali sulle prestazioni del processo
La PFMEA esegue questa operazione tramite un’analisi dettagliata di ogni fase del processo e assegnando un punteggio su una scala di 10, in base a gravità, occorrenza, rilevamento e numero di priorità del rischio (RPN).
FMECA: significato del termine
L’Analisi della criticità, delle modalità di guasto e dei loro effetti (Failure Mode, Effects & Criticality Analysis, FMECA) prevede un’analisi quantitativa dei guasti che crea una serie di collegamenti tra potenziali guasti, l’impatto sulla missione e la causa del guasto. È diversa dall’FMEA ma rientra ancora nella stessa categoria. Si basa non solo sul processo FMEA identificando i potenziali guasti, ma anche analizzando e isolando questi guasti attraverso una serie di azioni. L’analisi di criticità aggiuntiva effettuata dall’FMECA confronta la probabilità di guasto con l’impatto delle conseguenze, consentendo ai produttori di concentrarsi sui rischi più gravi. L’FMEA è necessaria affinché questa analisi di criticità abbia luogo.
Come viene valutata l’FMEA?
Come accennato in precedenza, l’FMEA conduce un’analisi dettagliata dei prodotti e dei processi e la valuta utilizzando una scala di 10 per gravità, occorrenza, rilevamento e numero di priorità del rischio (RPN). In questa sezione, esamineremo questo punteggio in modo più dettagliato. L’FMEA viene generalmente valutata su una scala di 10 punti, o 5 punti in alcuni casi; più alto è il numero, maggiore è il rischio.
L’FMEA viene valutata in base alle seguenti variabili:
- Gravità: è l’impatto del guasto. Nella maggior parte dei casi, la gravità che supera un punteggio di 8 richiede un’analisi dell’albero dei guasti. Questo stima la probabilità del guasto suddividendolo in sottoelementi.
- Occorrenza: indica la possibilità che si verifichi un guasto. Un punteggio basso potrebbe rappresentare un guasto che si verifica ogni 10 anni, mentre un punteggio alto potrebbe indicare un guasto che si verifica regolarmente, ad esempio ogni ora.
- Rilevamento: si riferisce alla probabilità che il guasto venga rilevato. Punteggi bassi indicano un’elevata probabilità di rilevare il guasto. Un punteggio alto, invece, significa che è probabile che il problema non venga identificato.
- Numero di priorità del rischio (Risk Priority Number, RPN): si tratta di un calcolo di tutti i punteggi di cui sopra per assegnare un punteggio complessivo a un guasto. Generalmente, un punteggio di guasto superiore a 80 RPN richiede una correzione, che idealmente porta a un RPN inferiore.
Perché eseguire l’FMEA?
La Failure Mode and Effects Analysis è uno dei metodi più affidabili utilizzati per rilevare i guasti in anticipo. Storicamente, individuare i guasti in anticipo significa che sono più facili da riparare e costano meno. L’implementazione di un sistema di FMEA offre diversi vantaggi:
- Mette in luce le conoscenze di un team
- Migliora la qualità, l’affidabilità e la sicurezza dei processi
- Offre un approccio logico e strutturato per identificare i guasti
- Riduce i tempi di sviluppo del processo
- Riduce i costi
- Documenta e monitora le attività di riduzione dei rischi
- Contribuisce a identificare le caratteristiche critiche per la qualità
- Fornisce registri storici
- Aumenta la soddisfazione e la protezione dei clienti
Tutti i vantaggi dell’FMEA si ottengono perché le organizzazioni possono identificare i guasti in anticipo ed eseguire azioni correttive in base alla gravità del problema.
Quando si dovrebbe usare l’FMEA?
Ora che ne abbiamo compreso il valore, è importante sapere anche quando ha senso eseguire l’analisi delle modalità e degli effetti dei guasti (FMEA). Occorre considerare l’esecuzione dell’FMEA quando:
- Si progetta un nuovo prodotto, processo o servizio
- Si pianifica di modificare un processo esistente
- Si ha un obiettivo di miglioramento della qualità per un processo
- È necessario comprendere e intraprendere azioni correttive contro un guasto
Laddove le condizioni sopra riportate non siano applicabili, si consiglia comunque di eseguire occasionalmente un’FMEA per tutta la durata di un processo. La qualità e l’efficienza dei prodotti e dei processi devono essere esaminate in modo coerente per ottenere risultati ottimali e la soddisfazione dei clienti.
Le 6 fasi dell’FMEA
La Failure Mode and Effects Analysis è suddivisa in diverse attività e conoscere ognuno dei sette passaggi aiuta a eseguire con successo l’FMEA. Questo approccio è concepito per evitare gli errori più comuni e fornire un’analisi efficace.
Ulteriori informazioni sull’FMEA attraverso Plex
L’analisi delle modalità e degli effetti dei guasti (FMEA) rappresenta un metodo analitico di gestione della qualità. Per ulteriori informazioni sull’FMEA e sui sistemi di gestione della qualità (Quality Management Systems, QMS), la Smart Manufacturing Platform avanzata di Plex fornisce maggiori dettagli.