Jay Industries è un'azienda di lavorazione dei metalli che produce componenti per il settore automobilistico e agricolo, operando principalmente da Mansfield, Ohio.
- Il sistema ERP esistente forniva dati di produzione inaffidabili e non supportava le operazioni di processo produttivo
- Dati imprecisi che hanno portato a un cattivo controllo del magazzino ricambi
- Difficoltà a prendere decisioni aziendali sicure senza informazioni in tempo reale
- Risparmio annuale di USD 152.000
- Riduzione della variazione del magazzino ricambi dell’86%
- Aumento dell’OEE del 6%
- Aumento della disponibilità delle macchine dell’8%
Sfida
La necessità di un maggiore controllo
Con dati imprecisi e inaffidabili che creavano problemi all'azienda, dal front office al reparto produttivo, Jay Industries sapeva che era arrivato il momento di migrare a un sistema ERP che supportasse meglio le operazioni e la crescita dell'azienda. Il controllo del magazzino ricambi rappresentava la sfida più grande e il principale motivo per un sistema migliore. L'azienda registrava le quantità di contenitori, ma non serializzava il magazzino ricambi. Ciò rendeva quasi impossibile il monitoraggio accurato del magazzino ricambi e causava confusione in tutta la produzione.
"Al supervisore della produzione venivano comunicati dati imprecisi. Si diceva che avremmo avuto delle quantità disponibili, ma in realtà non avevamo quelle quantità disponibili", spiega Ernie Smith, Director of Business Operations, Jay Industries.
"Le nostre informazioni erano ovunque. Alcune persone hanno smesso di usarle regolarmente. Ora non potete prendere decisioni basate su dove si trova la vostra produzione, dove si trovano le vostre efficienze. Non avevamo semplicemente ciò di cui avevamo bisogno per gestire la nostra attività", afferma Paul Boggs, President and CEO, Jay Industries.
Soluzione
Visibilità immediata della produzione
Con il magazzino ricambi come priorità e il desiderio di una maggiore visibilità sull'intero processo produttivo, Jay Industries si è rivolta a Plex ERP. La soluzione di produzione intelligente ha offerto all'azienda esattamente ciò di cui aveva bisogno: dati di produzione in tempo reale, un controllo più rigoroso del magazzino ricambi e la previsione della domanda dei clienti. La soluzione Plex avrebbe anche creato una cultura della fiducia all'interno dello stabilimento, poiché i dipendenti hanno iniziato a sentirsi rassicurati dal fatto di poter fidarsi dei numeri sullo schermo.
Dopo l'implementazione iniziale di Plex ERP, Jay Industries ha anche implementato Plex MES A&O. L'azienda desiderava le informazioni dettagliate sul reparto produttivo Plex MES A&O forniva, consentendo di misurare e migliorare parametri chiave come OEE. La tecnologia avrebbe anche permesso a Jay Industries di automatizzare alcuni processi e di garantire stati accurati dei centri di lavoro.
Risultati
Miglioramenti operativi a livello di stabilimento
L’impatto dei dati in tempo reale di Plex si è fatto sentire immediatamente in tutta la produzione di Jay Industries. Mentre l’azienda si adattava all’uso del nuovo sistema ERP, ha continuato a creare report e a sfruttare le informazioni per comprendere meglio le aree operative che potevano essere migliorate. Prima di Plex, c’era una perdita del 15% del magazzino ricambi alla fine dell’anno. Da quando è stata effettuata l’implementazione, non c’è stata una variazione superiore al 2% tra il magazzino ricambi fisico e quello digitale.
L’impatto di Plex si è esteso oltre il magazzino ricambi. Con l’aumento della visibilità sul reparto produttivo, è aumentato anche il controllo sul reparto produttivo. Lo stato dei centri di lavoro è molto più accurato: i supervisori ora sanno quali macchine sono attive, quali sono ferme e quali problemi specifici devono essere affrontati. Grazie ai nuovi dati sui fermi macchina non pianificati, Jay Industries ha aumentato la disponibilità delle macchine dell’8%.
“Avere la visibilità delle vostre vendite, avere la visibilità del vostro processo produttivo, delle vostre efficienze produttive e di ciò che avete a disposizione è fondamentale per qualsiasi azienda che operi nell’ambiente odierno”, spiega Boggs. “I dati stessi, e la capacità di Plex di elaborarli, hanno davvero cambiato il modo in cui gestiamo la nostra azienda da un punto di vista strategico.”
Processo decisionale basato sui dati con Plex MES A&O
L’implementazione di Plex MES A&O ha dato a Jay Industries e ai suoi operatori una maggiore consapevolezza dell’efficienza. Gli operatori possono monitorare visivamente le prestazioni e apportare modifiche in tempo reale anziché a posteriori. Il pannello delle prestazioni presentato tramite Plex MES A&O incoraggia gli operatori a raggiungere determinati obiettivi e ha portato sia a un aumento della produttività sia della produzione.
“Il miglioramento più grande con [Plex MES] A&O è probabilmente la consapevolezza. Quando potete misurare le [prestazioni] e potete fornire loro quel feedback diretto, immediato, cambia la dinamica di come un operatore si avvicina al centro di lavoro”, condivide Boggs.
Jay Industries è ora in grado di misurare con precisione l’OEE grazie agli aggiornamenti automatici dello stato forniti da Plex MES A&O. Complessivamente, l’azienda ha registrato un aumento del 6% dell’OEE. Questo aumento si traduce in un risparmio annuo di USD 152.000, in parte dovuto al fatto che le macchine non lavorano più oltre l’orario. Con Plex MES A&O, Jay Industries ha sfruttato con successo i dati di produzione e ha migliorato varie parti del processo produttivo.
Pubblicato 20 dicembre 2024
Risorse in primo piano